﻿____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.3.1.1

Behobene Fehler:

  •  Das Aktualisieren (Refresh Button) der Parameterwerte in der Parameterliste führt zum Absturz des Plug-in bei bestimmten Geräten.
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.3.0.2

Neue Funktionen:
	• Erweiterte Aktionen in der Parameterliste
          Die Parameterliste wurde um Aktionsschaltflächen erweitert, die nun direkt aus der Parameterliste heraus ausgelöst werden können.
	• Live-Modus für Traces
          Ein Live-Modus für Traces wurde hinzugefügt, mit dem Trace-Daten live vom Gerät erfasst werden können.
	• Integration des virtuellen Assistenten
          Der virtuelle Assistent wurde in die rechte Seitenleiste des Plug-ins integriert.
	• Eigene Schaltfläche für Backup & Restore
          Backup & Restore kann nun über eine eigene Schaltfläche ausgelöst werden.
Behobene Fehler:
	• Plug-in-Absturz bei bestimmten IO-Link-Geräten
          Ein Problem wurde behoben, bei dem das Plug-in bei der Verwendung bestimmter IO-Link-Geräte abgestürzt ist.
	• Plug-in konnte bei bestimmten IO-Link-Geräten nicht geöffnet werden
          Ein Problem wurde behoben, bei dem das Plug-in bei bestimmten IO-Link-Geräten nicht geöffnet werden konnte.
	• Plug-in-Absturz bei blockiertem Parameter-Schreibzugriff
          Ein Problem wurde behoben, bei dem das Plug-in abgestürzt ist, wenn der Schreibzugriff auf Parameter blockiert war.
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.2.1.22

Behobene Fehler:

  •  Sporadischer Plug-in Absturz beim Quittieren von Gerätefehlern in der Menübar
  •  Der angezeigte Zustand beim Forcen von Prozessdaten wird invertiert angezeigt bzw. nicht korrekt übernommen
  •  Absturz beim Forcen von Ausgängen auf der Seite „Prozessdaten“ bei einigen Geräten
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.2.0.275

Neue Funktionen:
  •  Unterstützung der IO-Link Geräte mit IODD-Standard V1.0
  •  Komfortable Anzeige der Livewerte im Onlinemodus in der rechten Seitenleiste
  •  Benutzerdefinierte Konfiguration der Beobachtungsliste durch individuelles Hinzufügen von Geräteparametern
  •  Einfaches Ein- und Ausschalten der zyklischen und azyklischen Gerätekommunikation
  •  Konfigurierbare Aufzeichnungsdauer und automatisches Beenden von Traceaufzeichnung

Behobene Fehler:
  •  Parameterwerte außerhalb der Grenze des Datentyps führen bei einigen Geräten (z.B. VPPM) zu einem inkonsistenten Projekt
  •  Aufbau einer Verbindung zu Geräten ist teilweise nicht möglich, da das "Timeout" zu gering gewählt ist
  •  Plug-in kann nicht geöffnet werden, wenn die enthaltene IODD im Projekt nicht installiert ist
  •  Traceaufzeichnungen werden sporadisch nicht nach dem Auslesen angezeigt
  •  Verbindung zum Gerät teilweise nicht möglich bei nachträglichem Einfügen der Geräte aus dem Scan Pop-up.
  •  Fehlerhafte Interpretierung des Datentyps Boolean führt bei einigen Geräte zu invertierten Parameterwerten.
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.1.1.1

Behobene Fehler

  •  Parameterwerte, die auf das Gerät übertragen werden, werden nach einigen Sekunden wieder auf den Ausgangswert zurückgesetzt.
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.1.0.153

Neue Funktionen:

  •  Einfache Konfiguration und Aufnahme von Signalen, z.B. zur Überwachung der angeschlossenen Geräte, im Kontext Diagnose
  •  Umfangreiche Anzeige und Analyse der Aufzeichnungen mit Funktionen wie z.B. Zoom in/out, Ein- und Ausblenden von Signalen, kombinieren von Achsen etc. möglich
  •  Starten und Stoppen der Aufzeichnung bequem über eigenen Button in der sogenannten Ribbon bar möglich
  •  Generische Ein- und Ausgabe von z.B. Prozessdaten der IO-Link Geräte über eine Terminalansicht durch Eingabe des Index und Subindex
  •  Komfortable Auswahl der gewünschten IODD-Version im Plug-in auf der Seite IO-Link bei mehreren installierten Dateien

Behobene Fehler

  •  Livewerte vom Gerät werden im Onlinemodus sehr langsam aktualisiert
  •  Prozessdaten des IO-Link Geräts können über CPX-AP-A IO-Link Master nicht geschrieben werden
____________________________________________________________________________________________________

Version: 1.0.0.219

Neue Funktionen:

  •  Parametrieren und Konfigurieren aller IO-Link Geräte der Revision V1.1
  •  Dynamische Darstellung der Parameterseiten und dessen Inhalt in Abhängigkeit zu der Informationen in der Gerätebeschreibungsdatei (IODD)
  •  Schreiben und Lesen von Prozessdaten im Onlinebetrieb möglich
  •  Anzeige von Events als Diagnosemeldung im Kontext "Diagnose"
  •  Ausführen von Gerätekommandos wie z.B. (Fehler quittieren oder auf Werkseinstellung zurücksetzen) auf der Parameterseite "Gerät steuern"
  •  Zusätzliche Parameterbeschreibung, deren Index/Subindex und Standardwert im Pop-up des Parameters verfügbar
  •  Darstellung aller verfügbaren Geräteparameter in der Parameterliste inkl. Filterfunktion
  •  Hilfreiche Beschreibung zur Verdrahtung und Steckerbelegung des konfigurierten Geräts auf der Seite "Verbindungen"
  •  Importierte Gerätebeschreibungsdateien (IODD) werden im Projekt gespeichert und können auf anderen Systemen geöffnet werden.
  •  Spezifische Geräteinformation und bspw. verfügbare Handbücher sind sehr bequem über die rechte Seitenleiste erreichbar (nur IO-Link Geräte von Festo).

Bekannte Einschränkungen

  •  Geräte mit IO-Link Revision V1.0 werden momentan nicht unterstützt

ex und SUbindex