|
Bereich |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
|
[1] Backstagebereich |
Öffnet den Backstagebereich der Festo Automation Suite. Mit dem Suchfeld in „Repositorys“ können IODD-Dateien aus dem Internet im IODDfinder gesucht und hinzugefügt werden. Mit der Funktion „Lokale Datei installieren“ in „Repositorys“ kann eine lokale IODD-Datei installiert werden. Lokale IODD-Dateien werden auf dem Computer in C:\Devices\IOLink gespeichert. Mit der Installation stehen im Topologie-Editor die Daten und Icons des Geräts zur Verfügung. |
|
|
[2] Programmbereich der Festo Automation Suite |
Öffnet den Programmbereich der Festo Automation Suite. |
|
|
[3] Geöffnete Geräte |
Registerkarten der geöffneten Plug-ins |
|
|
[4] Toolbar |
Schaltflächen zum Aktualisieren von Parameterwerten. Die Schaltflächen sind aktiv, wenn das Plug-in mit einem Gerät verbunden ist. |
|
![]() |
„Prozessdaten schreiben“ Aktualisiert die Parameterwerte zyklisch zu festgelegten Zeiten. Wenn das Plug-in mit einem Gerät verbunden ist, hält das Plug-in die Daten automatisch synchron. Eingaben des Benutzers werden unmittelbar auf das Gerät übertragen, wenn ein Eingabefeld verlassen oder die Taste [Enter] gedrückt wird. |
|
![]() |
Aktuelle Parametrierung dauerhaft auf diesem Gerät oder auf ein neues Gerät sichern. Voraussetzung: das Plug-in ist mit einem Gerät verbunden. |
|
|
Zusätzlich im Kontext „Parametrieren“ |
||
![]() |
„Blockschreibmodus“ Wenn aktiviert, dann werden aktuelle Parameterwerte nur durch Klicken auf die Schaltfläche „Synchronisieren“ übertragen. Wenn deaktiviert, dann werden Parameterwerte automatisch und zyklisch übertragen. |
|
![]() |
„Synchronisieren“ Aktiv, wenn die Schaltfläche „Blockschreibmodus“ aktiviert wurde. Erlaubt das selektive Übertragen von geänderten Parameterwerten vom Gerät oder zum Gerät. |
|
|
Zusätzlich im Kontext „Diagnose“ |
||
![]() |
„Trace starten“ Aktuell konfigurierte Aufzeichnung auf dem Gerät starten ⮫ Aufzeichnung konfigurieren. Voraussetzungen:
|
|
|
[5] Rechte Seitenleiste |
Zeigt Gerätekatalog, Gerätescan und Geräteeigenschaften an. Für geöffnete Geräte werden die Merkliste, Gerätedetails und Support-Informationen angezeigt. |
|
![]() |
„Merkliste“ |
|
![]() |
„Gerätedetails“ |
|
![]() |
„Virtueller Assistent“ |
|
|
[6] Arbeitsbereich |
Zeigt den Arbeitsbereich eines Kontexts und die folgenden Funktionen an: |
|
![]() |
Löschen |
|
![]() |
Aktualisieren |
|
![]() |
Ausdocken Inhalt in neuem Fenster öffnen |
|
|
[7] Navigator |
Zum Navigieren in den Seiten eines Kontexts. |
|
|
[8] Verbindungssteuerung |
Zum Verbinden mit dem Gerät oder zum Trennen der Verbindung ⮫ Mit dem Gerät verbinden. |
|
|
[9] Kontexte |
Kontexte enthalten die Funktionen des Plug-ins. Das IO-Link Plug-in enthält die folgenden Kontexte: |
|






Falls eine Aufzeichnung aktiv ist oder das Gerät auf einen Trigger wartet, wird ein
Infosymbol über der deaktivierten Schaltfläche