Kennzeichnung
Wird in ein Eingabefeld ein ungültiger Wert eingegeben, wird das entsprechende Eingabefeld farbig umrandet. Der Adorner wird in der gleichen Farbe dargestellt.
Die folgenden Abstufungen sind Orange (Warnung) und Rot (Fehler).
Automatische Korrektur
Das Plug-in korrigiert Benutzereingaben bei Übertragungsfehlern oder wenn Werte gerundet werden müssen.
Bei einem Übertragungsfehler wird das Pop-up mit einem Fehlersymbol gekennzeichnet. Der Wert im Eingabefeld wird automatisch auf den Wert zurückgesetzt, den das Gerät vorgibt. Wird ein eingegebener Wert automatisch vom Plug-in verändert, auf- oder abgerundet, wird das Pop-up mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.