Die Diagnoseseite „Traceanzeige“ zeigt die ausgelesenen Tracedaten. Diese Tracedaten lassen sich analysieren und exportieren.
Unter den Aufzeichnungsnamen werden die aufgezeichneten Signale und der Trigger der Aufzeichnung als Elemente gezeigt. Der Diagrammbereich stellt die aufgezeichneten Signale und Trigger der in der Liste gewählten Aufzeichnung dar.
Die Traceanzeige bietet folgende Modi:
|
Modus |
Funktion |
|
|---|---|---|
![]() |
„Normale Traceanzeige“ |
Beim Eintreffen neuer Tracedaten werden die Tracedaten einer neuen Aufzeichnung hinzugefügt. In diesem Modus ist im linken Bereich der Traceanzeige eine Liste aller Aufzeichnungen mit Datum und Uhrzeit sichtbar. |
![]() |
„Einfache Traceanzeige“ |
Beim Eintreffen neue Tracedaten werden die Tracedaten der aktuell angezeigten Aufzeichnung durch die neuen Tracdaten ersetzt. Wenn die ersetzten Tracedaten vorher nicht als FMD- oder CSV-Datei gespeichert wurden, lassen sie sich nicht wiederherstellen. In diesem Modus wird die Liste aller Aufzeichnungen und Elemente ausgeblendet. |
Der gewünschte Modus lässt sich über Schaltflächen der Titelleiste umschalten.


Aufzeichnung (ausgewählt)

Aufzeichnung (abgewählt)

Elemente der Aufzeichnung

Schaltfläche „Importieren...“

Schaltflächen in der Titelleiste

Diagrammbereich

Y-Primärachse

Liste der Aufzeichnungen und Elemente
|
Nr. |
Bezeichnung |
Funktion |
|---|---|---|
|
1 |
Aufzeichnung (ausgewählt) (nur sichtbar im Modus „Normale Traceanzeige“) |
Name, Datum und Uhrzeit der im Diagrammbereich dargestellten Aufzeichnung; Der Text der gewählten Aufzeichnung ist fett hervorgehoben. |
|
2 |
Elemente der vorstehenden Aufzeichnung (nur sichtbar im Modus „Normale Traceanzeige“) |
Elemente der Aufzeichnung sind die aufgezeichneten Kanäle und der Trigger der Aufzeichnung. Die Liste enthält den Elementnamen und den zugeordneten Linientyp. Mit einem Symbol lässt sich die Sichtbarkeit des Elements im Diagramm ein oder ausschalten, wenn das Element auf der Y-Primärachse skaliert ist. Elemente, die auf der X-Achse skaliert sind, verfügen über kein Symbol, da sich die Sichtbarkeit dieser Elemente nicht umschalten lässt. Der Signalverlauf und die Achsen ausgewählter Elemente werden im Diagramm hervorgehoben dargestellt. Dadurch verändern sich die Liniendicken. Die Datenpunkte werden markiert. Die Kanäle sind nach Kanalnummer in aufsteigender Reihenfolge von oben nach unten sortiert. Die Kanalnummer wird im Tooltip des Elements angezeigt. |
|
3 |
Aufzeichnung (abgewählt) (nur sichtbar im Modus „Normale Traceanzeige“) |
Name, Datum und Uhrzeit von Aufzeichnungen, die aktuell nicht im Diagrammbereich dargestellt werden, sind nicht fett hervorgehoben. Ein Klick auf den Eintrag schaltet die Darstellung um und stellt die Aufzeichnung im Diagrammbereich dar. |
|
4 |
Schaltfläche „Importieren“ (nur sichtbar im Modus „Normale Traceanzeige“) |
Zuvor exportierte Aufzeichnungen lassen sich in die Aufzeichnungsliste importieren. |
|
5 |
Schaltflächen in der Titelleiste |
|
|
6 |
Diagrammbereich |
In diesem Bereich wird die gewählte Aufzeichnung als Diagramm dargestellt. Die Signalverläufe werden in der gleichen Farbe dargestellt, wie die Beschriftung der zugehörigen Y-Achse. |
|
7 |
Y-Primärachse |
Die Skalierung der Y-Primärachse beeinflusst das Raster des Gitternetzes. Außerdem wird die Skalierung der Y-Primärachse auch für Messbalken genutzt. |
|
8 |
Liste der Aufzeichnungen und deren Elemente (nur sichtbar im Modus „Normale Traceanzeige“) |
Die Liste enthält die vorliegenden Aufzeichnungen und deren Elemente. Elemente sind aufgezeichnete Signale und der Trigger der jeweiligen Aufzeichnung. |
Die Liste der Aufzeichnungen ist nur sichtbar im Modus „Normale Traceanzeige“. Die Symbole in der Liste der Aufzeichnungen haben folgende Bedeutung:
|
Symbol |
Funktion |
|
|---|---|---|
![]() |
„Sichtbarkeit umschalten“ Element sichtbar |
Zeigt an, dass das Element sichtbar ist, wenn die zugehörige Aufzeichnung im Diagrammbereich dargestellt wird. Anklicken schaltet das Element auf unsichtbar. Wenn ein Element ausgeblendet ist, das auf der Y-Primärachse skaliert wird, wird das nachfolgende sichtbare Element auf der Y-Primärachse skaliert, das nicht auf der X-Achse skaliert ist. Bei Elementen, die auf der X-Achse skaliert sind, lässt sich die Sichtbarkeit nicht ändern. |
![]() |
„Sichtbarkeit umschalten“ Element unsichtbar |
Zeigt an, dass das Element unsichtbar ist, wenn die zugehörige Aufzeichnung im Diagrammbereich dargestellt wird. Anklicken schaltet das Element auf sichtbar. |
![]() |
Aufgeklappt |
Die Elemente der zugeordneten Aufzeichnung sind sichtbar. Ein Klicken auf das Symbol klappt die Elemente der Aufzeichnung in der Aufzeichnungsliste zu. Dadurch werden alle Elemente der Aufzeichnung in der Liste ausgeblendet. Alternativ lassen sich die Elemente auch mit einem Doppelklick auf die Aufzeichnung zuklappen. |
![]() |
Zugeklappt |
Die Elemente der zugeordneten Aufzeichnung sind verborgen. Ein Klicken auf das Symbol klappt die Elemente der Aufzeichnung in der Aufzeichnungsliste auf. Dadurch werden alle Elemente der Aufzeichnung in der Liste eingeblendet. Alternativ lassen sich die Elemente auch mit einem Doppelklick auf die Aufzeichnung aufklappen. |
![]() |
„Y-Primärachse“ |
Das markiert Elemente ist auf der Y-Primärachse skaliert. |
![]() |
„X-Achse“ |
Das markiert Elemente ist auf der X-Achse skaliert. |
![]() |
Kombinierte Y-Achse |
Die Y-Achse des markierten Elements ist mit der Y-Achse eines anderen Elements mit gleicher Markierung kombiniert (Skalierung mehrerer Elemente auf einer Y-Achse). |
![]() |
Schaltfläche „Importieren“ |
Ermöglicht den Import von Aufzeichnungen, die zuvor exportiert wurden als:
|
Über die Symbole in der Titelleiste des Arbeitsbereichs lassen sich folgende Befehle auslösen:
|
Symbol |
Funktion |
|
|---|---|---|
![]() |
„Liniendiagramm als Bild exportieren“ |
Exportiert das dargestellte Diagramm als Bilddatei. |
![]() |
„Cursor ein-/ausblenden“ |
Blendet einen Cursor als Messbalken ein, mit dem sich Diagrammpunkte im Diagramm markieren lassen. Zu den markierten Diagrammpunkten werden die aufgezeichneten Werte, Parameternummer und Parameternamen als Tooltip anzeigen. |
![]() |
„Gitternetz aktivieren/deaktivieren“ |
Blendet ein Gitternetz im Diagrammbereich ein oder aus. Das Gitternetz richtet sich aus an das zuletzt selektierte Element. |
![]() |
„Legende aktivieren/deaktivieren“ |
Blendet die Legende unterhalb des Diagramms ein und aus. Die Legende zeigt Signalnamen und die zugehörigen Signalfarben. |
![]() |
„Vorherige Ansicht“ |
Schaltet zur vorhergehenden Ansicht zurück. |
![]() |
„Nächste Ansicht“ |
Schaltet zur nächsten Ansicht weiter. |
![]() |
„Zoom zu maximaler y Ausdehnung“ |
Dehnt das Diagramm auf maximale Ausdehnung der Y-Achsen aus. |
![]() |
„Ansicht zurücksetzen“ |
Setzt die Ansicht wieder in den Ausgangszustand zurück. |
![]() |
„Als CSV speichern“ |
Öffnet einen Dialog zum Exportieren der Daten als CSV-Datei. |
![]() |
„Als FMD speichern“ |
Öffnet einen Dialog zum Speichern der Daten als FMD-Datei. |
![]() |
„Normale Traceanzeige“ |
Schaltet die Traceanzeige in den Modus „Normale Traceanzeige“ (neue Aufzeichnungen hinzufügen). |
![]() |
„Einfache Traceanzeige“ |
Schaltet die Traceanzeige in den Modus „Einfache Traceanzeige“ (Tracedaten der aktuellen Aufzeichnung ersetzen). |
Befehle der Kontextmenüs
Zum Diagrammbereich, den Aufzeichnungen und Elementen der Aufzeichnungen gibt es separate Kontextmenüs mit folgenden Befehlen und Symbolen:
|
Symbol |
Menübefehl |
Funktion |
|---|---|---|
![]() |
„Liniendiagramm als Bild exportieren“ |
Exportiert das gewählte Diagramm als Bilddatei. |
![]() |
„Diagramm in Zwischenablage kopieren“ |
Kopiert das gewählte Diagramm als Bild in die Zwischenablage von WINDOWS. |
|
Symbol |
Menübefehl |
Funktion |
|---|---|---|
![]() |
„In Zwischenablage kopieren“ |
Kopiert die Aufzeichnung als CSV-Datei in die Zwischenablage. |
![]() |
„Als FMD speichern“ |
Speichert die Aufzeichnung als FMD-Datei. |
![]() |
„Als CSV speichern“ |
Exportiert die Aufzeichnung als CSV-Datei. |
![]() ![]() |
„Benutzerdefinierten Kanal hinzufügen“ |
Fügt einer vorhandenen Aufzeichnung einen benutzerdefinierten Kanal hinzu. |
![]() |
„Umbenennen“ |
Ermöglicht das Umbenennen der Aufzeichnung (auch mit der Funktionstaste [F2] möglich). |
![]() |
„Entfernen“ |
Entfernt das Diagramm der gewählten Aufzeichnung aus der Traceanzeige. |
|
„Alle entfernen“ |
Entfernt alle Diagramme aus der Traceanzeige. |
|
|
„Alle außer dieser Aufzeichnung entfernen“ |
Entfernt alle Diagramme aus der Traceanzeige außer dem gewählten Diagramm. |
|
![]() |
„Alle aufklappen“ |
Klappt die Elemente aller Aufzeichnungen der Aufzeichnungsliste auf. |
![]() |
„Alle zuklappen“ |
Klappt die Elemente aller Aufzeichnungen der Aufzeichnungsliste zu. |
|
„Alle außer dieser Aufzeichnung zuklappen“ |
Klappt die Elemente aller anderen Aufzeichnungen zu. Die Elemente der gewählten Aufzeichnungen werden aufgeklappt. |
|
Symbol |
Menübefehl |
Funktion |
|---|---|---|
![]() |
„Einblenden“ |
Blendet das Element im Diagramm ein. |
![]() |
„Ausblenden“ |
Blendet das Element im Diagramm aus. |
![]() |
„Als Primärachse setzen“ |
Skaliert das Element auf der Y-Primärachse. |
![]() |
„Als X-Achse setzen“ |
Skaliert das Element auf der X-Achse. |
![]() |
„Achsen kombinieren“ |
Kombiniert die Y-Achsen ausgewählter Elemente mit gleicher Einheit. Die Elemente werden dann auf der gleichen kombinierten Y-Achse skaliert. |
![]() |
„Achsen trennen“ |
Trennt die kombinierten Y-Achsen der Elemente wieder. Jedes Element wird auf einer eigenen Y-Achse skaliert. |
![]() |
„Farbe ändern“ |
Öffnet einen Dialog zum Ändern der Signalfarbe des Aufzeichnungskanals. |
![]() |
„Bearbeiten“ |
Ermöglicht die Bearbeitung des benutzerdefinierten Kanals. Der Funktionsumfang zur Bearbeitung hängt davon ab, ob die Konfigurationsdaten des Kanals vorliegen. Wenn die Aufzeichnung z. B. mit einem älteren Plug-in erzeugt wurde oder als CSV-Datei importiert wurde, liegen die Konfigurationsdaten nicht vor. Der Kanal lässt sich dann nur umbenennen. Wenn die Konfigurationsdaten vorliegen, lässt sich der benutzerdefinierte Kanal komplett bearbeiten. |
![]() |
„Entfernen“ |
Entfernt den benutzerdefinierten Kanal aus der Aufzeichungsliste. |