Si WorldSkills séduit autant, c’est parce qu’il ne s’agit pas seulement de performance ou de compétition. C'est apprendre en vivant avant tout une expérience humaine unique !
Tous les deux ans, les jeunes de moins de 23 ans concourent à l'international dans différents domaines, dont les métiers de l'industrie : mécatronique, maintenance industrielle, industrie 4.0... Ils réalisent en un temps défini des projets d'applications industrielles, comme le câblage, le montage ou encore la programmation d'un système de production automatisée.
Tel un laboratoire de la réussite, WorldSkills représente l'apprentissage au plus haut niveau : les candidats développent progressivement leurs compétences techniques et interpersonnelles lors des sélections régionale, nationale et internationale.
L’exigence technique attendue se conjugue avec la fierté de représenter son pays, son métier et son établissement.
Pour les élèves, la compétition est une accélération de carrière :
Pour les enseignants, WorldSkills est l’occasion de développement pédagogique. Devenus coachs et figures de confiance, ils découvrent aussi de nouvelles méthodes d'enseignement, partageant avec d'autres professionnels.
Cette exigence forge des professionnels polyvalents, capables de travailler dans des environnements complexes avec calme, méthode et esprit critique.
Dans les métiers techniques aux WorldSkills, les compétiteurs travaillent souvent en binôme. Accompagnés de leur enseignant coach, ils nouent des relations fortes, à la fois professionnelles et amicales.
Les longues heures d'entraînement, les moments de doute et de victoire : tout cela crée un esprit d’équipe unique, fondé sur la confiance, l’humilité et l’envie de réussir ensemble.
Au fil du parcours compétitif, les jeunes découvrent d’autres métiers, d’autres régions, d’autres cultures. Ils se sentent membres d’une communauté, d’une grande famille soudée par la passion de leur métier et du travail bien fait.
Malgré une sélection rude, chaque étape de compétition qui demande plus de préparation et de dépassement de soi est vécue comme une aventure riche en rencontres.
WorldSkills, c'est se former en vivant des rencontres, des échecs, des victoires, des sessions de travail dur... Mais surtout : de la passion pour les métiers techniques !
Ecouter tous les témoignages