L’air comprimé est utilisé dans un large éventail d’industries — de l’agroalimentaire aux produits pharmaceutiques, en passant par l’électronique et l’automobile. Des contaminants tels que la vapeur d’eau, l’huile ou les particules peuvent compromettre la qualité des produits, endommager les équipements et même présenter des risques pour la sécurité. Une mauvaise qualité d’air peut entraîner des arrêts non planifiés, une hausse des coûts de maintenance et, dans les secteurs réglementés, des rappels de produits.
Par exemple, dans une usine de transformation alimentaire, la présence d’huile ou d’humidité dans le réseau d’air peut contaminer les emballages ou les ingrédients, générant des risques sanitaires et des non‑conformités réglementaires. Cet exemple souligne l’importance d’adapter la préparation de l’air aux besoins spécifiques de chaque application.
Points complémentaires à considérer :
La norme internationale ISO 8573 fournit un cadre complet pour mesurer et classer les contaminants présents dans l’air comprimé. Elle décompose la qualité de l’air en trois grandes catégories :
Chaque catégorie est associée à une classe de pureté, la Classe 1 correspondant à la qualité la plus élevée. Par exemple, ISO 8573‑1:2010 est la partie la plus couramment utilisée de la norme : elle définit les classes de pureté de l’air comprimé.
Une classification typique pourrait être : ISO 8573‑1:2010 [1:2:1], ce qui signifie :
Notes complémentaires
Pour répondre à une classe ISO 8573 donnée, plusieurs technologies de traitement de l’air sont utilisées en combinaison. Ces solutions sont généralement organisées en stades successifs, permettant d’éliminer les contaminants progressivement.
L’eau est l’un des contaminants les plus courants — et les plus dommageables — dans les systèmes d’air comprimé. Elle peut provoquer de la corrosion, endommager les outils pneumatiques et affecter la qualité des produits. Les technologies principales incluent :
Les particules solides peuvent provenir de l’air ambiant, du compresseur ou du réseau de tuyauterie. Pour les éliminer :
La contamination par l’huile peut provenir des compresseurs lubrifiés ou de sources ambiantes. Les solutions incluent :
L’eau et l’huile collectées doivent être évacuées en toute sécurité :
Chaque industrie présente des besoins particuliers en matière de qualité d’air comprimé :
Même avec les meilleures intentions, de nombreuses usines et équipes de maintenance commettent des erreurs évitables lors de la conception ou de l’entretien de leurs systèmes de préparation de l’air :
Éviter ces pièges commence par une évaluation correcte du système et une surveillance régulière de la qualité de l’air.
1. Évaluer les exigences de l’application
2. Évaluer le système d’air comprimé existant
3. Concevoir et mettre en œuvre les solutions de traitement
4. Maintenance et surveillance
5. Documentation et amélioration continue
📘Téléchargez notre livre blanc :
« Les réponses aux 5 questions les plus fréquemment posées sur la préparation de l’air »
La norme ISO 8573 définit les classes de qualité de l’air comprimé selon la concentration de contaminants : particules, eau et huile. Elle est importante car elle garantit un air comprimé conforme aux exigences de sécurité, d’efficacité et de qualité des produits dans les applications industrielles.
La classe ISO 8573 dépend de votre industrie et des besoins spécifiques de votre application. Les secteurs pharmaceutique et des semi‑conducteurs exigent souvent une Classe 1, tandis que les cabines de peinture automobile utilisent généralement une Classe 2. L’évaluation de la sensibilité du procédé et les directives de votre secteur permettent d’identifier la classe requise.
Les technologies courantes incluent les séparateurs d’eau cycloniques, les sécheurs frigorifiques et à adsorption, les préfiltres et filtres haute efficacité, les filtres coalesceurs et à charbon actif pour l’huile, ainsi que les purgeurs de condensats et séparateurs huile/eau pour la gestion des condensats.
Les technologies courantes incluent les séparateurs d’eau cycloniques, les sécheurs frigorifiques et sécheurs à adsorption, les préfiltres et filtres haute efficacité, les filtres coalesceurs et filtres à charbon actif pour l’élimination de l’huile, ainsi que les purgeurs de condensats et séparateurs huile/eau pour la gestion des condensats.
La fréquence des tests dépend de la criticité de l’application, mais se situe généralement entre trimestriel et annuel. Les industries ou procédés à haut risque peuvent nécessiter des tests plus fréquents afin de garantir une conformité continue.
Une mauvaise qualité d’air peut entraîner des dommages aux équipements, de la contamination des produits, une augmentation des temps d’arrêt, des coûts de maintenance plus élevés et des risques pour la sécurité. Dans les industries réglementées, elle peut également conduire à une non‑conformité et à des rappels coûteux.
Les compresseurs oil‑free réduisent fortement le risque de contamination par l’huile, mais ne l’éliminent pas totalement en raison des contaminants provenant de l’environnement ou du réseau de tuyauterie. Un système complet de traitement de l’air reste donc recommandé pour les applications critiques.
Le remplacement régulier des filtres et des dessiccants, le nettoyage ou le remplacement des purgeurs de condensats, la surveillance des pertes de pression, ainsi que la planification de tests périodiques de qualité de l’air sont des pratiques essentielles pour maintenir une bonne qualité d’air comprimé.
Évitez le sous‑dimensionnement des équipements, placez correctement les composants de traitement de l’air près du point d’utilisation, effectuez une maintenance régulière, et tenez compte des conditions ambiantes comme l’humidité et la poussière lors de la conception du système.
Oui, l’intégration de capteurs connectés IoT pour la surveillance en temps réel de la qualité de l’air, la maintenance prédictive basée sur l’analyse de données, ainsi que l’adoption croissante de technologies de traitement de l’air éco‑énergétiques et respectueuses de l’environnement sont des tendances clés.