Le choix de la technologie d'actionneur adaptée à l'automatisation industrielle est l'une des décisions clés au cours de la phase de conception. Les actionneurs pneumatiques et électriques ont maintes fois fait leurs preuves dans une grande variété d'applications. Cependant, ils se distinguent considérablement par leurs principes de fonctionnement, leur contrôlabilité et les efforts d'intégration qu'ils requièrent.
Par conséquent, il est impossible d'apporter une réponse claire à la question : « Quelle technologie d'actionneur est la meilleure, l'électrique ou la pneumatique ? » Ce qui importe, ce n'est pas la technologie en soi, mais la tâche qu'elle est censée accomplir. Ceux qui analysent minutieusement leurs besoins prennent des décisions plus éclairées.
La technologie pneumatique utilise l'air comprimé comme source d'énergie et convient tout particulièrement aux tâches de déplacement simples et robustes. Les actionneurs électriques utilisent des moteurs et des transmissions mécaniques, permettant des mouvements précis et librement programmables.
Ces deux technologies sont techniquement abouties et fiables. Cependant, leurs atouts se révèlent dans des conditions différentes. Pour prendre une décision éclairée, il est important d'identifier ces différences, sans privilégier une technologie particulière.
Pour choisir judicieusement une technologie d'actionneur, il est important de toujours prendre en compte plusieurs critères. Certains aspects comme la précision ou la consommation d'énergie ne doivent jamais être évalués séparément. Seule la prise en compte de l'ensemble des exigences permet de choisir la meilleure solution sur le plan technique et économique.
La force nécessaire et la charge à déplacer sont des facteurs déterminants.
Les actionneurs pneumatiques sont particulièrement adaptés aux charges constantes et aux positions finales bien définies, comme dans les tâches de serrage ou de pressage.
Les actionneurs électriques révèlent leurs atouts dans le contrôle variable des forces ou dans leur reproduction précise. Cela vaut tout particulièrement pour les composants sensibles ou les versions évolutives des produits.
La technologie pneumatique est souvent préférable pour les mouvements très rapides à course courte, car les systèmes pneumatiques sont dynamiques et de conception simple.
Les actionneurs électriques, quant à eux, permettent d'obtenir des profils de vitesse et d'accélération complexes. Il est possible d'atteindre avec précision des accélérations en douceur, des freinages maîtrisés et des mouvements synchronisés sur plusieurs axes.
Lorsqu'il s'agit d'atteindre des positions avec précision ou de suivre des trajectoires, la technologie d'entraînement électrique est généralement le choix qui s'impose. Elle offre une grande répétabilité et des options de commande flexibles.
Les systèmes pneumatiques sont parfaits lorsqu'un certain degré de souplesse est toléré, voire souhaitable, par exemple pour protéger les pièces à usiner ou pour des tâches de manutention simples.
La consommation d'énergie varie nettement entre les deux systèmes. Tandis que la consommation électrique des actionneurs électriques s'évalue directement, dans les systèmes pneumatiques, la production et la préparation de l'air comprimé jouent également un rôle.
Une évaluation réaliste tient toujours compte de l'ensemble du système. En fonction des durées de cycle, des phases d'arrêt et des fonctions de maintien, la technologie pneumatique peut être avantageuse sur le plan énergétique dans certaines applications.
Outre les coûts d'investissement, les coûts d'exploitation et de maintenance ainsi que la disponibilité des pièces de rechange sont essentiels. Une solution apparemment peu coûteuse peut s'avérer onéreuse sur tout le cycle de vie.
Toute comparaison entre les systèmes pneumatique et électrique doit toujours tenir compte du coût total de possession, à savoir l'ensemble des coûts, de l'intégration à l'exploitation.
Chaque technologie spécifique convient à des domaines d'application bien définis.
La technologie pneumatique est répandue dans les tâches de manutention, de serrage ou de pressage qui nécessitent des séquences de mouvements précises.
Les actionneurs électriques sont de plus en plus utilisés dans les applications nécessitant une grande précision ou impliquant des versions de produits flexibles ou des processus variables.
Cette classification n'est toutefois pas une règle immuable. Les concepts hybrides et les nouvelles avancées technologiques élargissent sans cesse le champ des solutions de conception.
Dans l'automatisation industrielle, il ne s'agit pas de choisir simplement entre une technologie pneumatique et une technologie électrique. Cela dépend des exigences de votre application, tant sur le plan technique qu'économique. Il convient d'évaluer systématiquement des critères tels que la charge, la précision, la dynamique, l'environnement et les coûts du cycle de vie afin de réduire les risques et de prendre des décisions éclairées.
Bénéficiez d'un outil clair d'aide à la décision, comprenant destable aux comparatifs et des exemples concrets, et d'un guide pratique pour choisir les actionneurs adaptés à votre projet d'automatisation.
Télécharger maintenant – Obtenir le guideOutre la comparaison entre les systèmes pneumatiques et électriques, souhaitez-vous également disposer d'une conception fiable ? Les Outils d'ingénierie de Festo vous aident à prendre connaissance des exigences et à concevoir des actionneurs parfaitement adaptés, depuis la première ébauche de conception jusqu'au dimensionnement final.
L'avantage pour vous :
Vous réduisez les risques liés à la conception, bénéficiez d'une planification plus fiable et obtenez rapidement une solution adaptée aussi bien économiquement que techniquement.