主页
关于费斯托
博客
亮点
我们将凭借自身的勇气、开拓精神、企业家精神、全面的知识和跨行业经验,以自动化技术为指引,推出全新的解决方案领域。在我们的日常工作中,协作机器人能够提供哪些方面的支持?如何改进和加速医疗保健领域的实验室流程?如何在垂直农业中进行收割?如何从当前的产品中回收将来可用的原材料?我们希望与客户和合作伙伴一起,探索更多此类问题的答案。通过重点介绍,了解 Festo 对时代发展趋势的应对方式,以及我们如何通过创新来开辟新的解决方案领域。希望您能获得一些启发,与我们一起塑造未来。
调控半导体制造中的氮气流量
在敏感的半导体制造过程中,纯度就是一切,而氮气 (N₂) 在其中发挥着关键作用。 无论是用于吹扫或冲洗工艺室,以防止颗粒和其他污物进入,还是用于防止氧化,优化氮气消耗量都至关重要。 那么,如何才能高效、可再现且尽可能经济地调节氮气流量?
使用压电冲洗系统进行氮气计量
半导体行业蓬勃发展,未来也将继续辉煌。我们生活中越来越多的领域正在数字化,对芯片或微芯片等半导体的需求持续增加。与此同时,生产商面临的价格压力也在加大。视频中,我们将向您展示如何节省大量氮气以及节省氮气对环境的积极影响。
减少氮气和能源消耗
如今,半导体生产商日益面临降低能耗和减少二氧化碳排放的压力。根据需求优化氮气 (N2) 消耗是一个好办法。氮气在半导体工厂中应用非常广泛。
降低半导体制造的运营成本
半导体制造是一项极其复杂的任务。在半导体生产过程中,会制造纳米级别的微小结构。因此,半导体行业要求达到惊人的精度和微型化。例如,一个 7 nm 的晶体管大约比一个红细胞小 30 到 40 倍。这种极端精度和极小的容差必须能够每天重复数百万次。但是,节约成本的最大潜力究竟在哪里呢?在本文中,我们将探讨显著影响半导体生产运营成本最主要的因素,并说明节约成本的宝贵潜力。
提高半导体生产的产量
半导体生产是一个复杂的过程。其中产量起着决定性作用。通过减少不良品和降低成本来提高产量,从而提高盈利能力。在这篇文章中,我们将探讨在半导体生产中对产量产生积极影响的各种因素。
受控气动元件,带来新的可能性
现在,人们可以通过实际所需能量,对压力、流量、运动方向进行精确控制。受控气动元件由比例技术、传感器技术和控制算法组成,该元件能改进目前已知的自动化流程,但它不仅限于此。受控气动元件还带来了新的可能性,尤其在压力和流量领域更是如此。此外,压电阀也能实现非常精确的控制。
生态创新
气候和资源保护已然成为当务之急。如何节约能源、减少碳排放?如何降低材料消耗、加大回收力度、寻找替代材料?
高适配性:电驱自动化
是什么让 Festo 的电驱自动化技术如此与众不同?来自不同大洲的两位专家如何看待这个问题?来自 Festo 美国公司的 Tom Worsnopp 和来自 Festo 中国公司的 Qiming Guo,就如何通过 Festo 自动化平台应对电驱自动化技术面临的不同要求这个问题展开深入探讨。
电驱自动化
动力电池是电动汽车的重要部件。市场对动力电池的需求无法估量。正是在这种大环境下,全球各地不断有电池超级工厂落成投产。这意味着相当清晰的发展趋势,即电动汽车正在强势兴起。专家认为,未来五年内燃机汽车所占市场份额会下降到 45% 左右。但动力电池行业面临在盈利前提下大批量生产优质产品的挑战。行业如何作出应对?自动化就是答案。这是保证效率和经济性的不二之选。
Festo 的 Blue World 方案
为了与我们的蓝色星球和谐相处,人类面临着前所未有的挑战。其中,保障全球众多人口的基本需求以及应对人口变化,似乎与我们的自然资源保护存在无法解决的冲突。因此,Festo 正在努力凭借我们在自动化技术和技术教育方面的实力,帮助解决这一难题,并基于此提出了“Blue World”方案。
科技,塑造美好生活
随着世界人口的不断增长和老龄化,人们对医疗诊断和治疗的需求量在不断增加。得益于医学的进步,人们能够发现新的疾病,并使其变得可治愈。而为了作出可靠的诊断,需要对样本进行精确的分析。在治疗疾病采用先进的医学技术,从而改善健康状况并延长人类寿命。在此背景下,全世界对医疗技术和实验室分析的需求正在迅速增长。针对这一快速增长的市场,我们凭借专业技术知识,精确、可靠地帮助客户实现敏感工艺的自动化。 
可持续发展和气候保护
气候保护应从自身做起。因此,Festo 正在积极推行符合联合国发展目标 (SDG) 的可持续发展战略。从 2023 年起,我们在德国的所有办公楼,以及我们的全球生产和物流基地都将在范围 1 和范围 2 内实现碳中和。从 2026 年起,整个 Festo 集团将实现碳中和。作为家族企业,我们制定了实现碳中和的目标,以此来承担自身责任。请继续阅读了解其中的具体内容,以及我们将如何协助您实现自己的目标。