系统对比

电解装置选择集中式或分散式自动化方案取决于多种因素,例如:

  • 对设备的要求,
  • 所需的生产灵活性,
  • 所需的故障安全性,以及
  • 允许最大成本。

根据要求的不同,这两种方案各有优缺点,需要审慎权衡。为了找到最佳解决方案,设计工程师将分析您设施的具体需求并考虑两种方案的利弊。

方案 1:电解装置的集中式自动化方案

集中式自动化方案基于一个中央控制系统控制器或控制装置。通过它,可以监控和操作整个系统。

集中数据管理和监控以及高效的资源利用是主要优势。然而,它对故障的敏感性更高。

方案 2:电解装置的分散式自动化方案

电解装置的分散式自动化方案将控制和监控功能分散在多个分散单元或模块中。

如化工或制药行业中常见的大型设备,通常采用分散控制。这种设备需要在更改或扩展时实现较高的灵活性, 因此分散式优势明显更胜一筹。但与此同时,整合其他系统也变得更加困难。