半导体生产过程的优化是提高产量的关键因素。通过分析和优化过程参数和流程可以提高效率和产量。机器层面的过程参数包括例如温度、压力、曝光时间和蚀刻时间。数据分析和人工智能可以帮助您改进过程,从而提高产出。
分析生产数据并持续改进是实现长期提高产量的不二法宝。例如,利用可进行机器学习的数据分析工具,企业可以识别样本和趋势,并消除无效过程或质量问题。人工智能是可靠的助手,因为它可以基于大量数据识别可能的偏差。可以在此基础上有针对性地实施改进措施,通过这些措施达到 Predictive Quality,即可预测产品质量。
制造设备的状态和精度也起着十分重要的作用:例如,光刻设备、CVD 化学气相沉积设备、蚀刻设备等是否状况良好?为了避免故障和提高产量,及时维护、保养和校准生产设备同样必不可少。人工智能在这里也变得越来越重要,因为它可以精确记录参数与迟滞范围的偏差,从而使预测性维护成为可能。
员工在提高半导体制造生产效率中也起着重要作用。定期培训和教育有助于深化对过程的理解,识别优化潜力,并找到更有效的解决方案。
由于即使是微小的颗粒或杂质也可以影响产出,因此,半导体的生产必须在等级 ISO 1 至 ISO 5 的洁净室中进行。其中核心是控制温度、空气质量、颗粒污染和湿度,以及适用于洁净室的产品组合。因此需要进行有效的洁净室记录、定期维护通风和过滤系统以及对在洁净室工作的员工进行培训。
所用原料的质量,特别是硅片的质量,对生产中的产量同样至关重要。污染或缺陷可能会导致故障和增加不良品。因此也必须对材料进行质量控制。