主页
关于费斯托
博客
行业应用
Festo 与粒子物理学或奥地利最大的游乐园有何关联?您可通过我们客户的实际案例,了解 Festo 产品的应用场景。从小零件装配领域的微型自动化解决方案,到南/北极圈的巨大执行器,都有 Festo 的身影。感受我们给您带来的惊喜!
实践
如何确定伺服电机的规格和款型
伺服电机可精确控制位置、速度和扭矩,因此在自动化系统中发挥着关键作用。 然而,如未充分了解按键应用参数,要正确选择伺服电机的规格和款型可能会比较困难。 通过本文,我们将帮助您高效确定伺服电机的规格和款型,使您的系统达到最佳性能、可靠性和能源效率。
什么是伺服电机?
伺服电机能够实现高精度运动控制,推动技术进步,是工业自动化领域是不可或缺的设备。 这种高性能的电机是驱动系统的核心,使复杂任务得以高效执行。 将伺服电机整合到工业流程中,不仅能够优化生产,还能提高精确度和控制度,助力要求严苛的运营顺利进行。 欢迎继续了解伺服电机在工业自动化中的关键作用,以及它们如何提升驱动系统的效率和可靠性。
借助远程 I/O,轻松实现数字化
要使机器适应未来,必须实现数字化。 由于通信协议和控制选项繁多,要做到这一点并非易事。 如何在无需重新设计整个拓扑构架的情况下,确保所有组件能够(继续)相互通信以及与上一级控制系统通信? Festo 提供了一种解决方案:CPX-AP-I,这是一种防护等级达 IP 65/67 的 I/O 平台。
使用 VTUX 实现玫瑰繁育自动化
远程 I/O 和阀岛的连接可扩展
“是叫入筐、出筐,还是罐笼装卸机?”Bauke Van den Akker 笑道。 无论这项最新设计最终叫什么,它都是阿波罗工程公司最新的自动化项目。 此装置收集装满的罐子,将其运送至高压灭菌器进行灭菌,随后再次收集起来运回。
安全胰岛素笔的高速生产线
如今,全球的糖尿病患病人数不断增加,每年新增的糖尿病患者约为 1000 万人。糖尿病患者可以使用胰岛素笔进行自我治疗,因此胰岛素笔的需求也居高不下。星德科丹麦分公司利用 Festo 自动化平台开发了一套胰岛素笔自动装配系统。
高效利用血浆
血浆是生产救命药物必不可少的资源。在全球市场需求旺盛。为了更有效地利用这种有价值的商品,Biotest AG 开发了一种新的大型血浆分离设备,利用该设备可以从一升血浆中获得五种产品,而不是以前的三种产品。Festo 的标准化元件简化了安装和维护。
用于去除微污染物的纤维素球
每年,仅在德国最大的河流莱茵河,就被排放了 8,000 吨的医药产品和 10 吨的塑料微粒。传统的污水处理厂将始终难以处理如此大量的微污染物。这就是为什么德国北莱茵-威斯特法伦州的巴恩特鲁普镇为其污水处理厂增加了微污染物净化阶段,这是全球首个使用 Bosman 公司的 FuzzyFilters® 技术并通过 Festo 气动装置实现自动化的水处理厂。
产量倍增二十倍以上
克罗地亚汽车美容产品公司 Alfa Car 的目标是将产量提高 20 倍。为此,位于新生产工厂中的整个生产周期都实现了自动化。Festo 为 200 多个过程阀提供了完整解决方案,包括项目管理。
会独立“思考”的驳接舱
乍看之下,散装物料搬运这个领域似乎很简单:移动、灌装和运送。然而,处理各种不同材料的艺术体现在细节上,例如称重站的容器驳接和拆接。在此过程中,可能会发生交叉污染并释放出灰尘。AZO CleanDock 可以防止此类问题。它的最新一代产品可以实现更多功能:它可以独立“思考”。Festo 模块化电气终端 CPX 的集成控制器 CEC 直接连接到驳接舱,可确保更高的过程可靠性并可缩短调试时间。
数字化制冰时代
由于数字化,国际品牌 Ben&Jerry's 的荷兰冰淇淋工厂即将迎来全新制冰时代。Festo 的智能产品和解决方案支持这种创新融入:借助工业节能模块 MSE6-E2M、Festo 仪表板和 CPX-IOT 网关,冰淇淋制造商可以随时关注其压缩空气消耗成本并予以降低。
每天 40,000 次 DNA 提取
快速运行非常好:每个提取过程 20 分钟,每 2.5 分钟一块新板 — 荷兰公司 Synchron Lab Automation 与 Festo 合作,开发了一家小型的 DNA 提取自动化工厂。因此,种子行业的客户每天可以从多达 40,000 个样品中收集 DNA。
Swabian 的成功秘诀
软扭结面包是德国南部最受欢迎的早餐之一。需要高超技巧、不断练习和大量时间才能制作出完美的对称扭曲的形状,中间凸起饱满,两侧很细。或者只需要一套智能的自动化解决方案。
提高生活品质
全世界约有 6 亿人患有慢性阻塞性肺疾病 (COPD)。移动式氧气系统设备提高了患者的身心能力和生活品质。日本公司武藏医学实验室以智能手机的形式为这些氧气系统设备提供易于操作的调节器,从而显著提高患者的舒适度和操作性。Festo 的紧凑型压电阀提供安静的氧气供应。
全自动化 DNA 提取
在植物育种中,每天都要在实验室检测无数的 DNA 样品。育种人员面临着快速准确检测 DNA 的技术挑战。自动化加工夹具支持自动化实验室制备样品进行分析。
木工活也玩高科技
“我们新的自动化锯,我们达到了每分钟 150 米的速度。这是全球最快的带锯生产线”,瑞典木材供应商 Norra Timber 的 Johan Fredriksson 解释道。这条模块化生产线由美国系统制造商 USNR 的瑞典子公司提供。带锯上关键位置使用了灵活的功能性阀岛CPX/VTSA,用于驱动气动和液压系统。
眼科手术中的精度
如今,白内障手术已成为一种常规手术。部分原因是 BYTEC 等公司在医疗技术方面取得了开创性的发展,BYTEC 生产了 “QUBE” 来支持眼科医生完成准确无误的治疗。压电阀、比例阀和快速切换阀可实现必要的快速切口。
制药行业的安全清洁
在任何涉及使用活性成分的工作中,清洁都是重中之重。生产设备每次使用时都必须彻底清洁。当然,这会使系统容易磨损。除非使用 Festo 的耐腐蚀不锈钢组件。它们的耐腐蚀性更好。例如,用于制药行业的 ROTAN 清洁系统。
输液
B. Braun 有一个很棒的主意,并在整个工厂中实施。输液的生产将在很大程度上进行标准化。B. Braun 希望这将提高生产率,改善过程稳定性同时降低运营成本。这点行之有效, 因为有 Festo 的支持。
生产走上了快车道
瑞典奥斯卡港 Scania 车身车间的自动化程度高达 95%,是世界上最现代化的车辆制造厂之一。同时,该工厂支持大规模定制。装配完成时,几乎没有相同的两个卡车驾驶室。那么,这是工业物联网在起作用吗?Festo 的自动化产品无疑提供了坚实的基础。
顺其自“燃”
工程公司 Vescon 的奥地利工厂为著名的一级供应商的斯洛伐克工厂开发了一种生产现代 LED 头灯的解决方案。关注点是高效的抓取系统,对时间要求严格的生产步骤的正确处理和端到端可追溯性。负责交钥匙抓取系统的 Festo 技术和应用中心的专家,也参与了该项目。
厨柜的制造艺术
Nobilia 成为欧洲最大的厨房设备制造商绝非偶然。那么,它成功的秘诀是什么?是在高度自动化的系统上进行高效的厨房设备生产,其中许多系统由 Hüttenhölscher 提供,并利用 Festo 自动化产品(配备 IO-Link®)来提高灵活性和可用性。
加快蓄电池测试
电动汽车的趋势很明显。然而,它们的成功取决于高性能和高性价比的蓄电池。在英国,WMG 的试点项目 AMPLiFII 正在为新一代牵引蓄电池奠定基础。该项目包括 Horizon Instruments 的创新自动化技术和 Festo 的抓放解决方案。
精心包装
ECONO-PAK 的伺服控制卧式装箱机 HK-S 轻柔有效地将对刮擦敏感的鞋油管放入纸板箱中。Festo 可自由配置且灵活的多滑块运输系统 (MCS) 可以完美同步产品和纸板箱的输送机,并确保可靠包装和高吞吐量。
精确配量
咖啡、糖、药品 — 如今,几乎所有东西都装在低成本的小袋包装。博世包装技术的新型灵活平袋机 Sigpack VPF 确保了正确的包装和精确的混合比例。全球首创的可自由调节大小的小袋包装机利用数字化气动技术—Festo 数字控制终端所赋予的新灵活性。
稳定站立
50 多年来,Doypack® 品牌一直是实用立袋的代名词。此专利由法国公司 Thimonnier 持有,该公司在灌装和包装机器的开发上正日益向机电一体化及工业 4.0 迈进。Festo 的气动和电动自动化技术为其产品开发提供了坚实的基础。
布尔萨市自来水厂
土耳其大都市布尔萨有干净的饮用水。Festo 在那里对 Dobruca 水处理厂进行了完全现代化的改造,从运营和控制层到现场的过程阀。得益于 Festo 完美匹配的组件,可以一站式创建自动化系统。这还包括 SCADA 系统的供应和安装、当地员工的培训以及 Festo 专家提供的在职培训(为期一年)。
自来水厂里的气动技术优势显著
尽管尺寸小,但无需维护、高效节能、安全坚固,这些都是选用气动技术的有力论据。供水公司 Landeswasserversorgung Baden-Württemberg 在建设新的地下水过滤系统时选用气动技术是拥有充分理由的。今天,Festo 的自动化气动技术在位于朗格瑙的多介质活性炭过滤池中发挥着作用。
经过试验和测试的电磁阀技术
拜耳作物科学部的产品可保障和提高 120 多个国家/地区的作物产量。该公司新建的多功能设施必须满足极其严格的安全和可靠性要求。必须大大缩短检查周期,并且将来要完全消除因维修而导致的停机时间。为此,拜耳采用了 Festo 的阀技术。该设施现已稳定运行了很长时间,因此德国技术监督协会 (TÜV) 已向 Festo 的这款阀签发了无限制使用证书。
打破常规
许多 Stama 车铣复合加工中心的用户表示,他们最多可节省 70% 的时间,并将单位成本降低了 50%。这些成就全都要归功于机器的高度灵活性以及几乎可以忽略不计的安装时间。Festo 的集成自动化解决方案用于装卸工件以及附加刀库中的换刀装置,也为此做出了贡献。
借助流畅流程酿造香醇起泡酒
在起泡酒领域,凯斯勒是“传统”的代名词。自 1826 年以来,这家德国最古老的起泡酒生产商一直致力于酿造高品质的香槟和其他种类的葡萄酒,同时还打算在未来通过传统方法和超现代生产系统继续发展。Festo 培训和咨询公司的专家正在帮助他们使新流程尽可能顺利地进行。
阀技术过山车
每年,50多万游客涌向奥地利最大的游乐园 — 家庭公园。气动装置和压缩空气为公园的众多景点提供了各种眼花缭乱的运动。但是,为了确保一切不会中断并且始终保持安全,家庭公园的技术人员参加了由 Festo Training and Consulting 举办的为期两天的研讨会 — 当然还包括一些娱乐活动。
灵活而标准化
正如印刷电路板成功地将日益提高的功率量封装进相对较小的空间内,插塞式接头的开发者正在努力地将更高的功率和触点密度容纳到更小和更轻的插塞式接头。英国家族企业制造商 Harwin PLC 采用 Festo 自动化技术,利用伺服压机套件 YJKP 和紧凑型抓取系统 YXMx 等设备来保障其生产的质量和灵活性。
新鲜的风吹过旧管子
无论是宏伟还是朴素,精致还是复杂,无论是在古典教堂曲还是现代摇滚音乐方面,风琴都是乐器中的女王。它的声音种类仍然无与伦比。虽然现代风琴的声音是由电子装置产生的,但空气仍然为经典乐器定调。然而,现在生成风的艰巨工作已由机器来完成,而不是依靠人类的肌肉力量。
全身心融入角色
效率提高节省了制造变压器的时间和金钱。特种机器制造商 Straus 对此非常了解。过去以条状交付的垫片导致了高昂的物流成本和大量浪费,现在以卷交付。Straus 为此开发并制造了必要的机器。Festo 的标准化控制柜使这项工作的压力大大降低。
拣选、打包和码垛
Transnova Ruf 副总经理 Michael Ruf 说:“我们采用按订单设计的理念,这使我们与大多数包装机制造商大不相同。” 除了最先进的机器人和控制技术外,该公司还使用 Festo 的气动自动化技术,尤其是阀岛的比例技术。
地下 100 米
在全球最大的粒子物理实验室 CERN,成千上万的科学家正在努力探寻尚未解决的物理奥秘。自动化技术的智能灵活应用为他们的宝贵科学研究提供了支持。其中,Festo 阀岛 VTSA 控制着紧凑渺子线圈探测器 (CMS) 的实验洞穴中空气的分析过程。
及时一针
扣眼不仅具有实用功能,而且具有视觉效果。然而,纺织业的扣眼生产时间通常很短。Dürkopp Adler 生产的新型自动圆头锁眼机 581 提供所需速度。由于有了紧凑型 Festo 电磁阀 VUVG,制造出一个扣眼仅需不到 4 秒。
洁净的解决方案
化学、石化、制药和食品技术行业中的实验室越来越依赖于样品制备的自动化。由全球实验室设备制造商 Anton Paar 开发的模块化样品处理器就是这样一种解决方案,它采用 Festo 的电缸和控制系统。
高度精确地分配浇铸树脂
从停车场传感器到智能手机和电动牙刷,敏感的电子组件都需要能够抵御有害物质的侵害。此时特殊的浇铸树脂就派上了用场。bdtronic 的“mini-dis”台式点胶机可以在有限的空间内进行高精度的点胶操作——而这在一定程度上要得益于 Festo 的紧凑型抓取系统 YXMx。
人造皮肤生产工厂
我们的皮肤 — 不仅是人体最大的器官,同时极其脆弱且容易受伤。其平均厚度仅为几毫米。目前,皮肤是第一个可以人工生产的器官 — 已有多年历史,甚至可以实现全自动化过程。
不变的风味
每天生产 100,000 根烟熏香肠,且每种类型的产品始终保持一致的风味、颜色和稠度,这本身就是一门艺术。数十年来,Bösinger Fleischwaren 运用全球知名的 Germos 发烟器和烟熏室进行生产, 一直保持着该门艺术。在最新一代的产品中,Festo 的标准组件提高了系统可用性。
最小的消耗,最大的快乐
节能措施是全球公司 Unilever 企业理念的基石。该公司目前正在使用新的节能模块 MSE6-E2M 来大幅降低生产 Magnum 冰淇淋的机器所消耗的压缩空气。
五彩斑斓的运输轨道
今天灌装和包装成千上万瓶香水,明天只有几管奶油,后天只处理 1 件批量大小 — 所有这些都在同一个系统中完成。Festo 和西门子的一个联合项目 — 多滑块运输系统 MCS® — 证明了这一点,该系统已在机器制造商 Optima 的灌装包装机上投入使用。
保持正轨
车轴的轨道和外倾角对驾驶行为有重要影响。在汽车生产领域,轨道和外倾角调节曾经是一个耗时的手动过程。AuE Kassel GmbH 的新一代机器可在 60 秒内对轨道和外倾角进行全自动调节。Festo 组件可保证这一过程中的精度和速度。
节约空间!
意大利包装机制造商 Cama 的“Breakthrough Generation 包装机”为消费者包装产品和药品制造商的工厂带来崭新的空间体验。Cama 的新机器所占用的空间减少了三分之一,这要归功于阀岛概念 CPX/MPA。
通过测试——紧凑而精密
移动电子设备是在高度自动化的过程中开发的。然而,它们的触摸屏和按键通常仍需手动测试。PKC Electronics 决定通过其 Chameleon 测试平台朝着全新的方向发展。它使用不同的适配器为移动设备提供自动化、快速和可靠的测试。小型平面门架 EXCM 完全处于这种环境中。
冷静计算热循环
处置方式和燃料成本是钢铁行业的重要竞争因素。工业废料管理公司 Diproinduca 在墨西哥的 ArcelorMittal 钢铁厂场所经营一家高产回收工厂,处理高炉废料。Festo 为该工厂提供涵盖自动化金字塔多个层面的完整解决方案。
小身材,大作为!
将所有制胜因素整合到一个自动化解决方案中并非易事。要想处理规模不一的批量生产任务,就无法做到精简预算。但是,Festo 的迷你 H 型龙门架 EXCM 证明,这些矛盾并非不可调和。
精准到点
汽车工业传感器的生产需要越来越复杂的解决方案。IPTE 工业自动化公司开发的一种新的机器设计可以在塑料壳体内快速可靠地焊接印刷电路板。尽管移动重量超过 60 kg,但设计中使用的 Festo 即可安装工业机器人可以使循环周期小于3秒。
高速缝纫
工业用多针缝机在床垫套上增加了多种缝制图案。到目前为止,需要手动调整针头配置来快速改变花样。Emil Stutznäcker 的新型缝纫系统可方便地是吸纳从一排缝纫单元中进行个性化、程序控制的单个缝纫位置选择。Festo 开发的气缸/阀组合优化了系统的组装、转换和升级。
大型气缸组
尽管自动化技术已经变得非常成熟,但工序改进始终潜力无限。某坯料堆垛系统表明,气缸和阀门的微小创新也可以带来安全性和效率方面的重大飞跃。
平稳的低振动检测
燃料电池为可持续发电带来了巨大的希望。它们的应用范围极其广泛。在新型双极板质量保证系统中,电缸 EPCO 帮助防止振动,从而实现连续检测,且周期时间短。
逐个焊点
点焊现在变得越来越快,越来越可靠,尔瑞典沃尔沃安装的客户特定解决方案正是最好的证明。这项特殊瑞典方案的组成是 Festo 的电缸技术和视觉系统,连接 CPX 自动化平台相来控制。这方案提高了沃尔沃车身钣金件的生产可靠性,并提高了工厂操作人员的安全性。
车头灯回火工艺
当材料不受压力时,可以保持原型。要实现材料的内部协调,一种可靠的方法是回火。CeraCon GmbH 生产的现代热系统,通过将组件在多层热通道中传输的方式进行回火,以节省空间。在新系统中,Festo 安全的电驱技术在优化车头灯回火过程中的压力消除提供了支持。
泄漏检测实践
Festo 节能服务可帮助全球的工厂降低运营成本。通过分析压缩空气的产生、消耗和质量以及通过有针对性的泄漏检测,可以发现隐藏的错误源。在荷兰的 Tate&Lyle,能源效率专家发现了该公司压缩空气每分钟损失 6000 升。
空气就是金钱
井然有序的能源管理可提高气动系统和组件的效率, 防止压缩空气的损耗逐渐增加,并通过集成新技术来确保长期的性能提升。准确分析是降低能源成本的基础。