“我们确实已经建立了一家很小的工厂,” Synchron Lab Automation 业务开发负责人 Niels Kruize 解释道。"最近,我们的一位客户做出了一份无价的声明。他说:“这如此美丽,同时又如此简单,我不明白为什么以前没有人发明它。”"

该过程在机器上运行,用于农业行业的植物育种。从切碎的植物物质中提取 DNA。Festo 的组件在所有阶段均发挥重要作用。该过程从一个微孔板盒开始,该盒可容纳 400 块板 — 200 块输入板和 200 块输出板。Festo 大客户经理 Bert Baas 解释说:“这是工业自动化和实验室自动化相结合的完美典范”。机器的硬件分为各种功能,每种功能都设计得尽可能简单高效。小型工厂配备了串联而非并联驱动器。这些板被不断移动并放到移液、冲洗和清洗工位中。

从一开始,Festo 就为 Synchron 开发人员提供了强大的支持。Bert Baas 报告说:“我们的自动化专家在提取系统的整个开发过程中为我们提供了支持。例如,他们建议使用新的 CPX-E 装置来创造真正的附加值。他们在该装置实际投入市场之前就在该项目中使用了它。”

DNA 提取机如何工作

提取机可连续运行八小时,如果需求增加,也可以运行 24 小时,不会有任何问题。其容量已经是目前市场上其他替代产品的容量的八倍。

识别和输送:

条形码读码器 SBSI 在运行开始时扫描所有微孔板。电缸 EGC 与摆动驱动器 DRRD 和气抓 DHPS 相结合,抓取微孔板并将其放在托架上。这些托架然后经过输送系统上的各个工位。

冲洗

添加金属微球以将 DNA 与其他物质分离。DNA 自身附着在微球上,而其他物质则漂浮在微孔板上。在几个清洗工位将液体添加到微孔板中,然后再次抽吸。在此过程中,用滑台电缸 EGSC 降低移液头。冲洗后,干净的 DNA 保留在微孔板中。通过输送系统将其送入最终处理步骤,即 DNA 提取。

Niels Kruize is very pleased that his confidence in the collaboration has been confirmed. “It provides us with tremendous added value. Cooperation is a genuine partnership for both sides. For both companies, this project is a completely new undertaking – and the communication technology is new for us as well. We learn from each other and look to the future, to what the next step could be.” Bert Baas: “We discuss new technologies with Synchron and anticipate the opportunities they offer.”

About Synchron Lab Automation

Synchron has been developing laboratory automation solutions since 1985 and specializes in automated liquid, tube and plate handling. In recent years, Synchron has added the de-novo design and construction of specialized automated platforms for the Agbio industry to its portfolio. These include SeedPicking, Germination, SeedHealth testing and DNA purification systems. Synchron's software platform Experimate™ offers a user-friendly interface and controls all systems and connected modules from Synchron - from the LIMS connection to the automated workstation.

www.synchronlab.com