浇铸树脂可保护高质量的电子组件,使其免受灰尘和湿气渗入的侵扰。精确可靠的点胶技术对于自动涂覆此类树脂至关重要。bdtronic GmbH 位于巴登-符腾堡州魏克斯海姆,是全球领先的点胶系统供应商之一,公司产品包括用于自动化组装和生产电子元件的整套系统。bdtronic 现与 Festo 合作开展了一项突破性的项目,以扩展其产品组合。bdtronic 的新型 mini-dis 点胶机基于紧凑型抓取系统 YXMx,为电子和电信产品的前端处理开辟了新的应用领域。集成式 CECC-X 控制器支持弯曲的行进路径,因此可以制作复杂的浇注图案。Festo 全新的完整解决方案是一款灵活的台式应用,旨在节省空间,有助于在极短生产周期内实现经济高效的生产。
精确可靠
微型点胶头和 mini-dis 点胶机可用于半导体产品和电路板、众多汽车模块的电子组件、传感器,也可用于医疗技术以及智能手机。mini-dis 使用环氧树脂、聚酰胺、硅或丙烯酸酯基料以及 µl 范围内的焊膏来处理单组分或双组分材料。全球范围内使用的浇注材料多达上千种。
对于点胶技术本身而言,有两个标准特别重要:精度和工艺可靠性。为了实现以上目标,bdtronic 与其客户专家紧密合作。在 bdtronic 的应用和技术中心,每种产品都经过了广泛的测试,以检查浇铸树脂、点胶技术和待加工元件之间的相互作用。点胶过程中的最大挑战之一是制备出品质最佳的浇铸树脂。为此,必须先对树脂进行均质处理,然后排除空气, 以避免产生微小的气穴。
选择点胶抓取系统时,bdtronic 的一个重要标准是插补驱动器控制系统,该系统可以沿半径行进,从而使得轮廓可以灵活变化。要想定义精确的点胶点、创建复杂图案并完全封装不同形状的组件,这是唯一的方法。带有 Festo 控制器 CECC-X 和 SoftMotion 功能的新台式应用满足了这一需求。编程语言 CODESYS 在其中发挥了关键作用,bdtronic 软件工程师已经使用该语言工作了很多年。由于可以通过 CODESYS 集成 CECC-X,因此可以立即将其添加到该公司的元件系列中。另一个重要标准是易于读取和快速处理 CAD 数据。
凭借紧凑的尺寸,该控制器可与平面式门架 EXCM-30 完美匹配,提供多种功能,有效负载可高达3kg。该门架还可以提供最大的工作空间覆盖范围, 可以移动到工作空间内的任何所需位置。
Festo 的紧凑型抓取系统使用完美匹配的标准元件。bdtronic mini-dis 点胶机使用带有额外 Z 轴 EGSK 的平面式门架 EXCM-30 作为运动机构(带控制器 CECC-X)。其中还包括用于简单编程和调试的综合软件包,这也是 Festo 完整解决方案不可或缺的一部分。在有限的空间中实现大量功能可以避免尺寸过小和尺寸过大的问题。即使没有过硬的编程知识,基于 CODESYS 的控制器软件也提供了对移动路径进行编程所需的最重要的基本功能。控制器接口支持连接紧凑型 USB 摄像机、传感器、驱动器和阀门。这些特点都极大地提升了效率,并节省了大量时间和金钱。
Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Germany
Area of business: Production of complete solutions in the areas of dispensing technology, plasma pre-treatment, hot sealing, impregnation technology and process automation.