在生产汽车美容产品时,需要存储、运输、混合和灌装许多不同的产品,包括水、酒精、甘油、表面活性剂、油酸和乙酸、氢氧化钠和氢氧化钾。这需要复杂的过程自动化解决方案。克罗地亚汽车美容产品公司 Alfa Car 向未来迈出了一大步:在建设新的生产工厂时,整个生产周期是完全自动化的,从原材料到成品的灌装线。重点之一是过程阀的无缝自动化。
为了应对这一挑战,该公司与系统集成商 Arp Lučko 和 Festo 进行合作。Festo 的职责是对过程阀的自动化进行项目管理。为了确保快速集成到新系统中并在未来的生产过程中获得最大的可靠性,我们提供了定制的完整解决方案,涵盖从成套过程阀到阀岛的整个范围。在选择必要的元件时,必须特别注意潜在的爆炸性环境。
大量不同的自动球阀与新工厂的高级别控制系统之间的通信对于实现最佳过程自动化也至关重要。可靠的解决方案满足了这一要求,该解决方案采用了六套带 PROFINET 总线接口的 VTUG 阀岛。通过这种方式可以让不同制造商的 200 多个球阀实现完全自动化。在设计和安装新系统时,使用一站式提供的球阀解决方案减轻了 Alfa Car 和 Arp Lučko 的压力。作为项目管理概要的一部分,Festo 对各种过程阀供应商进行了广泛的协调,这也使该项目更加容易。
ALFA CAR d.o.o.
Donja Dubrava
Croatia