主页
关于费斯托
博客
创新
数字化同样触及到了职业培训领域。新的学习理念和工作内容也在影响着 Festo 的职业教育和培训。但具体有哪些变化?例如,在使用机器人作为教师助理方面,人工智能可以有哪些应用?
实验室设备、诊断仪器和医疗器械制造商面临重重挑战
工业中隐藏的能源损失
能源成本上升而性能却没有提高,这是工业压缩空气系统能源损耗的一个明显警示信号,也是日常生活中容易被忽视的一个问题。 微小的漏气、系统压力设置过高或应用效率低下都会造成高昂的成本,并对运行和环境产生负面影响。 如果了解了真正的原因,就能事半功倍。 但是,节约成本的最大潜力究竟在哪里呢? 我们会告诉你哪里值得先看。
工业自动化领域的网络安全
勒芒之路
赛车时,车手往往用手臂和腿操控油门、排挡、离合器和制动器。借助 BRIT 车队和 MME Motorsport 最新研发的一款气动控制系统,车队的所有赛车手均可驾驶同样的车辆参赛,无论其是否存在身体缺陷。在这种创新技术的支持下,现如今车手为自己设定了一个远大目标:勒芒耐力赛。
用于 H2 的阀岛:关键标准
从安全开关到智能监控,阀岛是许多自动化任务的核心。 因此,任何希望实现氢能价值链设备自动化的企业,都绕不开这个核心问题:哪种阀岛最适合我们? 答案不能一概而论,因为不同应用的要求大相径庭。 正因如此,基于关键标准进行产品选型才显得尤为重要。 这样,您便能找到既满足当下需求,又能在未来灵活扩展的解决方案。
制氢过程中阀门的智能控制
选择合适的阀门技术是实现安全、高效和可持续氢气自动化的关键。 氢能自动化需要的不仅是坚固部件,更需精准控制、最高可能的安全等级与灵活扩展能力。 如果选择了错误的阀门结构,就有可能出现故障、延误,造成高昂成本。 当传统阀门方案面临技术瓶颈时,智能阀岛能够为可持续、高性能的氢能应用奠定基石。
挑战
在整个价值链中,氢能正在为许多公司注入活力。 但是,在发展势头强劲的同时,也会遇到诸多阻碍,使项目停滞不前。 满足极高的安全标准、实现高度可扩展性,同时确保流程高效运行——实现这一多重目标正是氢能产业面临的核心挑战之一。 本文将深入剖析典型技术障碍,并阐述如何借助自动化技术精准把握发展方向。
价值链简介
绿色氢能被视为开启气候中性未来的关键。 但绿色氢能如何生产?又如何输送到需要它的地方? 本文以通俗易懂的语言介绍了从生产到应用的氢能价值链。
集中式还是分散式制氢?
今时今日,合适的自动化解决方案是安全、高效制氢的必要前提。 无论集中式控制还是分散式控制,都能为制氢带来显著优势。 本文旨在帮助您确定最适合您制氢装置的方案。
确保制氢安全性
制氢工业往往伴随着使命与责任。 氢气制取潜藏风险,但只要秉持正确的安全理念,这些风险皆在可控范围内。 欢迎了解重要注意事项,以及 SIL 61508 国际标准对制氢的相关规定。
制氢用集中控制柜
结构、防护措施以及一目了然的控制,对于安全制氢来说非常重要。 而这些,集中式控制柜解决方案都能做到。 它可确保电解过程紧凑、安全、高效。 本文通过多种技术细节,为您讲解为何集中式解决方案深受客户信赖。
制氢自动化
您是否知道,我们现在可以安全、高效、可持续地实现制氢自动化了吗? 无论您是初入行业还是对现有装置进行现代化改造, 自动化技术都能为您的设备赋予未来竞争力。 在这里,您可详细了解能源转型重中之重——“绿色氢能”具有哪些优势。
制氢:分散式控制与自动控制
您计划制氢,正在为小型装置或撬块寻找灵活、可扩展的解决方案? 从阀门到远程 I/O,再到防爆解决方案,Festo 可为分散式自动化提供全面的定制产品组合。 根据具体应用精确定制,一站式提供所有产品与服务。
汽车行业如何实现本地生产
汽车行业正处于转型变革期。 电动驱动和氢能驱动等新技术正深刻影响着整个行业,同时全球的时政危机、不断提高的可持续性要求和全球供应链的复杂性也带来了新的挑战。 为应对这些变革,其中一个有效策略是“本地生产”原则。
机械臂的臂端工具 (EOAT)
在现代工业中,自动化和机械手技术越来越不可或缺。 其中,臂端工具 (EOAT) 是实现灵活高效的机器人和搬运工具的关键部件。 但是,何为 EOAT,它有哪些功能,目前有哪些创新? 本文全面概述了末端执行器在机械手技术领域的角色、它的种类以及当前的趋势和创新。
实现最高 OEE 水平的生产
设备综合效率 (OEE) 又称整体设备效率,是生产中的一个相对指数。 根据 OEE 值,企业可对其生产力、生产效率和生产量进行全面比较。 是什么让这个指数如此重要?
机械臂末端工具如何提高设备综合效率
汽车制造业面临着三大核心挑战:追求极致效率、顶尖品质与最大限度的生产灵活性。 在应对这些挑战的过程中,机械臂末端工具 (EOAT) 发挥着关键作用,这些工具专为满足现代车体制造车间与冲压车间的生产需求而设计。
机械与设备制造领域的可持续发展
利用创新型自动化解决方案,工程师可在机械与设备制造领域推动生态转型。 欢迎了解为何可持续性正成为决定性的竞争优势,以及如何协助客户实现气候目标。
可持续性行动和规划
制造业和加工业企业正面临着一项重大挑战: 如何在实现可持续发展目标的同时保持竞争力? 现代自动技术为解决这一难题提供了创新型解决方案。 本文将为您介绍可持续自动化如何帮助企业平衡生态和经济目标。
提高可持续性的 5 大关键举措
可持续性正在重塑整个自动化行业。 本文探讨了五项开创性的举措和监管规定,它们给企业带来了新的挑战,但同时也为创新与发展提供了机遇。 通过这篇文章,您将了解到为何主动采取可持续发展措施将成为未来取得商业成功的关键。
使用质量流量调节阀高效控制气体
质量流量调节阀(Mass Flow Controllers,简称 MFC)在工作时不受压力和其他外部因素影响,对于精确、稳定地控制气体流量至关重要。 其重要性,在半导体生产和医疗技术领域尤为突出。 衡量原则有哪些? 压电技术有哪些优势? 哪些趋势决定未来走向? Festo 质量流量控制专家 Werner Alber 从实践出发,就当前发展形势、创新技术和成熟的工艺优化方法等提出专业见解。
高效的减压阀和流量调节阀
压力和流量是气动自动化领域的关键参数。 压力指的是压缩空气作用在组件上的力,而流量则决定了气动执行元件的移动速度。 但如何才能以最理想的方式控制这些变量呢? 哪些新技术能够实现高效、精确和智能的控制? Festo 受控气动技术专家 Ulrich Sixt 就这些问题给出了答案。 在采访中,他谈到了压力和节流的重要性、现代化精确控制解决方案以及智能控制回路自动化领域的优势。
减少因阀引起的介质加热
在实验室自动化中,会使用许多对加热十分敏感的液体。介质分离阀通常采用电磁驱动,这是将热量传导给流体的一个潜在因素。Festo 的 VYKx 阀系列能够尽量避免介质加热。
采访:智能仓储中的散乱零件抓取
智能仓储技术面临许多挑战。随着产品种类日益增多、订单量增加以及对快速交付的期望,企业在优化流程方面承受越来越大的压力。散乱零件抓取是其中一项重要的智能仓储应用,随着市场需求不断增长,它越来越多地以自动化方式完成。我们与Festo智能仓储工业部门经理 Arquemino Lopes Junior 就散乱零件抓取的重要性以及这一技术如何提升智能仓储的效率和灵活性进行了探讨。
利用压电技术减少氮气消耗
半导体行业正面临着高成本压力。Festo 为此提供采用压电技术的解决方案,来降低半导体生产成本并提高工艺质量。因为“产量为王”,同时还能够减少二氧化碳排放。
通过模块化设计节约成本
在机械设计中,人们每天都面临着最大限度降低成本并加快过程的挑战。同时,必须快速灵活地适应技术变革和不断变化的市场条件。本文将介绍如何通过机械制造的模块化方案,在机器生命周期的各个阶段持续降低成本。您将了解如何利用模块化系统的节约潜力,实现自动化解决方案的实用技巧。
工业转型
工业转型和工业 4.0 已经从根本上改变了企业的生产方式和方法。物联网、数字化和全球化对工业自动化领域产生影响,并使市场发生变化。这场变革的核心,是能够实现更高效、更灵活、更智能化生产的先进设备理念。打造何种工业生产设备理念,才能应对未来的挑战并保持竞争力?在这篇博客文章中,我们把目光聚焦于此。
气电融合
在机械设计中,人们每天都面临着最大限度降低成本并加快过程的挑战。同时,必须快速灵活地适应技术变革和不断变化的市场条件。本文介绍如何通过模块化方案在机器生命周期的各个阶段持续降低成本,以及如何充分利用模块化系统的节能潜力,实现您的自动化解决方案。
实验室设备开发成本效益
在疫情期间成功保持供应的生命科学和生物制药公司,当前的重要任务,是使企业运营适应新常态,同时持续提高实验室成本效益。因此,实验室设备制造商也必须自查,如何以更短的时间、更低的成本,开发和生产能为客户带来决定性优势的新型实验室自动化设备。
远程 I/O 发展趋势
Festo 专家介绍远程 I/O 的发展趋势及其在未来机器架构中的作用
什么是 OEE: 最新技术如何提升 OEE
在当今竞争激烈的工业环境中,设备综合效率 (OEE) 乃是企业提升运营效率的核心指标之一。 OEE 将可用性、性能与质量合并为一个指标,可帮助生产经理与技术人员精准定位低效环节、有效减少停机时间,并大步幅提高生产率。
系统化节约压缩空气成本
当下,能源效率已然成为全球工业企业普遍面临的重要问题。在不断上升的能源成本和日益严格的环保规定的双重挤压下,企业不得不重新考虑能耗问题并采取优化措施。在采访中,Festo 能效专家兼认证审计员 Heiko Fleischhacker 介绍企业能从系统化压缩空气能效审计中获得哪些附加值。虽然压缩空气应用领域可以轻松实现可持续节能,但过往却经常被企业领导层忽略。
注重可持续发展,贯彻高能效生产方针
居高不下的能源价格、不断增大的成本压力,以及日益增强的气候保护意识,促使能效问题日渐成为企业面临的一项重要课题。其中,制造业面临的能耗优化问题尤其严峻。经常被忽略的方面:压缩空气处理与使用。通过消除泄漏和优化压力水平等措施,可以在降低能源成本的同时提高设备综合效率 (OEE)。Festo 销售运营负责人 Sven Lensdorf 介绍如何通过创新和专家咨询降低二氧化碳对环境的影响。
成功规划电池组生产
电池组生产在开发现代储能解决方案中起着决定性作用,特别是对电动汽车更是如此。面对日益增长的高效环保电池需求,这一市场蕴含着巨大潜力。Festo 全球电子行业部门经理 Jochen Luik 在下面的访谈中介绍了电池组生产的关键要素和所面临的挑战。
制造业中的预测性维护
如今的市场竞争激烈,企业承受巨大的成本压力,娴熟劳动力短缺,因此快速灵活地应对不断变化的条件至关重要。 预测性维护能够提高效率,是企业的制胜法宝。 以气缸为例,了解预测性维护如何提升设备综合效率 (OEE) 等关键指标,从而确保您取得长期成功。
关于工业领域的人工智能的要点
您如何看待人工智能 (AI) 在工业领域的应用? 您认为在实施人工智能时应注意哪些方面? 在本文中,我们将介绍人工智能的应用价值,应用过程中需要注意哪些要点。我们还列举了一些真实案例,并为您提供了详细的分步指南。 您可以在我们的“自建还是购买”指南中,了解您应该自行开发 AI 解决方案还是直接购买现成的解决方案。
使用 CMMS 实现高效维护管理
在以生产为导向的环境中,计算机辅助维护管理系统(Computerized Maintenance Management System,CMMS)对于打造高效的维护团队、确保平稳运行、有效缩减停机时间来说具有重要作用。
优化维护:为检修人员提供技巧贴士
您每天要应对诸多挑战, 例如规划和执行维护工作, 此外,还要归档记录和排除故障。各种要求纷至沓来,而且甚为苛刻。在这其中,日复一日的重复工作和对以往经验的低效利用,往往是症结所在。每一项不必要的操作,每一条遗漏的信息,都可能导致停机,造成生产损失。对于管理层来说,这不是好现象。但我们现在可以利用数字维护管理器改善这种状态。
面向未来实验室的超导技术
自动化和数字化,以及人工智能 (AI)、机器人、微流控和个性化医疗技术的应用,将成为未来实验室的重要特征。纳米材料、智能材料和超导材料等创新材料技术亦在其中扮演重要角色。超导技术可以实现物体和流体的非接触式移动和搬运。这一特性促使其成为实验室和生物技术领域进行无菌、安全作业的理想选择。
备件、故障和维护管理
在工业维护领域,效率是获得成功的关键。机器停机和停机时间不但令人沮丧,而且会造成高昂成本, 此外还会对整个企业产生重大影响。制造企业的一台机器意外停机一小时,可能就会造成 220,000 欧元损失。此外,与之相关的故障调查和识别也会导致额外支出。
如何通过 CMMS 提高维护 KPI 指标
在维护流程绩效评估方面,维护 KPI(关键绩效指标)指标扮演着重要角色。计算机辅助维护管理系统(Computerized Maintenance Management System, CMMS)能够为提高维护 KPI 指标和优化维护业绩提供解决方案。在本文中,我们将讨论 CMMS 在提高维护 KPI 指标 (MTBF/MTTR/OEE) 方面所具有的优势,并阐述它如何帮助您实现目标。
自动细胞移液
无论药物开发还是测试替代疗法,细胞培养工作在生命科学领域变得越来越重要。为了让细胞和类器官的处理更加有效和高效,业界对相关解决方案的需求也日益增加。使用吸液管手动移液,会占用紧缺且昂贵的人力资源。与此同时,如果处理大量样本,设备也很快就会达到容量极限。
粘性水凝胶自动分液
Festo 生命科学应用中心为客户 UPM Biomedicals 测试了其生物兼容性纳米纤维素水凝胶的自动分液装置。
液体搬运结果优化
在实验室自动化的分液或移液的过程中,要确保搬运结果的可靠性,而这就需要计算准确度和精确度,并对计算结果加以分析。为此,我们必须要将几个影响因素考虑在内,其中包括测量设备及内外环境的影响。
压控式液体搬运系统的 5 大优势
实验室自动化领域使用不同的液体搬运系统。Festo 青睐于压控式液体分配系统,因为它们具有一系列显著的优势。
轻松集成压电阀
非常节能、无噪音、不发热,在医疗技术和实验室自动化领域,压电技术能够实现高效、精确的气体运送过程。压电阀与比例电磁阀之间最大的区别在于,前者的能耗最多可比后者低 95%。目前换用阀并不简单,由于压电技术需要高达 310 V 的电压,因此始终需要特定的电子装置。不过,还是有一些简单的解决方案,本文将为大家一一介绍。
芯片实验室设备的制造设计
移动体外诊断产业方兴未艾。人们对于快速、可靠的即时检测的需求越来越大。作为合作伙伴,Festo 的产品能够协助科研人员、大学、初创企业以及老牌制造商更快地将自身芯片实验室系统推向市场,并立即进入批量生产阶段。得益于协作工程,以及带即买即装且经过预测试的子系统的模块化系统,以上这些才能够实现。
使用对症的抗生素拯救生命
一般情况下,医生需要两到四天时间,才能根据患者的具体感染情况开出正确的抗生素和合适的剂量。但有了新的诊断平台,他们就能在 24 小时内找出合适的药物。Festo 的滴定头和搬运门架在该平台中发挥了重要作用。
用于液体搬运的综合解决方案
从毫升到纳升,如何运送微量液体是实验室自动化领域的核心应用。Festo 为此开发了紧凑且易于集成的功能单元。使用 Festo 标准化组件,系统和设备制造商可以缩短开发时间,同时安全、高效地满足高品质要求。Festo 不仅藉此成为了医疗保健行业客户的重要合作伙伴,对于其他需要精确搬运液体的行业领域同样如此,例如在食品和化妆品生产领域、在印刷和清洁或养殖和孵化程序中。
不再惧怕牙医
没有人喜欢去看牙医,尤其是儿童。为了帮助未来的牙医和牙医助理学会如何在牙科治疗期间与儿童打交道,日本的 tmsuk 公司开发了一种人形机器人,它可以真实地模拟儿童在这些治疗过程中的行为,包括坐立不安、抽搐或紧闭双唇。这种逼真的动作得益于采用压电技术的比例压力调节阀。
寻找高性能的诊断方案
当下,全球的诊断器械企业和实验室都在加班加点,以满足人们的检测需求。由于新型冠状病毒席卷全球,人们对检测的需求远远超过了当前的检测能力。
开发人员优选:液体搬运入门套件
压控式配量系统特别适合用于对精确度、通过量和可靠性要求较高的应用。Festo 为实验室自动化领域的开发人员提供了一种用于分配液体的入门套件。使用该套件能够顺利、省时地完成新配量应用的首次设置。
液体搬运的重复精度
由于液体搬运系统需要外部空气供应,因此在安装时需要一定的空间。液体的多次分配对重复精度提出了很高的要求。针对这两个问题,Festo 开发了相应的解决方案。相关内容参见本文介绍。
精确切除前列腺组织
医疗机器人在医疗诊断中发挥着越来越重要的作用。这种半自动搬运解决方案能够对前列腺中的可疑部位进行精确取样,从而带来更准确的活检结果,提高前列腺癌的检测精度。
更快地开发样本搬运装置
Festo 美国分公司与 PerkinElmer 公司合作,为一家全球领先的医疗设备制造商开发了一种紧凑型样本运送解决方案。这款设备采用了 Festo 标准组件、PerkinElmer® JANUS G3 工作站和经过改良的旋转抓取模块。由于客户很早便参与到开发过程中,该子系统可轻松集成到客户的平台中。这种方法最大程度降低了复杂性,同时带来了较高的生产率和过程安全性。
混合和配给气体:四种应用,一种解决方案
VEMD 是一个带有闭合控制回路的热式质量流量调节阀,能以高达 20 ln/min 的流量精确输送惰性气体和氧气。它采用压电技术实现了行业领先的动态性和能效,因此性价比极高。由于无需脉宽调制信号来控制流量,VEMD 运行时不会发出噪音。此外,它设计紧凑、轻盈且能耗低,因此非常适合用于移动设备。详细信息请参见第一个应用案例。
用于植物育种的 DNA 提取机
荷兰公司 Synchron Lab Automation 与 Festo 密切合作,开发了一种传输率非常高的自动 DNA 提取系统。使用该系统,育种行业的客户能够每天从多达 40,000 个样本中提取 DNA。
样本容器的开盖与合盖
在实验室自动化领域,样本容器的运送(尤其是打开和关闭)是一大难题。其难点在于,如何将高过程安全性与最大程度降低复杂性结合起来。此处讲诉如何找到正确的解决方案。
第 1 部分:液体搬运的准确度
等分量搬运液体实验室自动化领域的一个关键过程,其中可采用自动液体搬运机完成输送。对实验室技术人员和液体搬运技术设备制造商来说,对液体搬运系统进行性能评估非常重要。评估定量配给性能的标准是精确度和准确度。
第 2 部分:液体搬运的准确度
液体和样本的运送是实验室自动化领域的一个关键过程。对实验室技术人员和液体搬运技术设备制造商而言,自动化液体搬运系统的客观性能评估和优化都极其重要。
实验室自动化领域的解决方案
在如今的许多应用中,人们都会用到体积在微升范围内的小液滴。在生物科学和制药研究领域中搬运液体,以及在诊断技术和微流体领域的应用,这些小液滴都扮演着至关重要的角色。人们目前采用两种典型技术搬运液体—即移液(接触式技术)和分液(无接触式技术)。
无接触称重
超静和无菌工艺对工业生产日益重要,尤其是在医疗和制药行业。洁净室内的台面必须密封,且易于彻底清洁和消毒。利用超导技术可实现无接触精准称重和测量。
未来的实验室—SMART 实验室
如今,实验室过程正变得越来越复杂,人们必须依赖自动化解决方案来确保过程的准确性和一致性,并提高实验效率。
采用压电技术的阀
某些陶瓷具有压电特性,也就是说,当这些陶瓷发生机械变形时,其中会产生一定的电压。同样地,如果反过来向这些陶瓷施加电压,就会导致陶瓷变形。
实验室自动化领域的系统解决方案
我们有必要将实验室自动化与实验室机器人技术区分开来。实验室自动化是指无需人工干预即可控制仪器的软硬件技术和技术性改造,而实验室机器人技术则专门用于样本及其容器的物理搬运。
未来之眼
眼镜可以清晰视野。增强现实眼镜可以拓宽视野。这些新型眼镜通过计算机辅助信息增强周围环境。增强现实 (AR) 技术使人们能以不同的方式观察日常生活和未来的工作世界。
可穿戴电子设备
可穿戴设备现在非常紧俏,无论是智能手表、健身腕带还是数据眼镜。对于个人,这些设备提供了许多获取数据的方式。例如,它们可以检测移动距离、睡眠模式或体温。在企业中,该技术同样具备应用潜力,尤其是在优化工艺方面。
精彩互动
无论是在美国宇航局佛罗里达州肯尼迪航天中心还是在沃尔夫斯堡菲诺科学中心,游客们都喜欢与人形机器人 RoboThespian 交谈。它可以非常自然的直接走到游客身旁。所有这一切都是通过 Festo 的最新技术实现的,例如气动肌腱和压电阀。这个高 1.75 米、重 33 公斤的人形机器人由 Engineered Arts Limited 公司开发,该公司位于康沃尔的英格兰小镇郡彭林。
时间的守护者
Joachim Ullrich 是德国国家计量院布伦瑞克物理技术研究院 (PTB) 的院长。这里滴答作响的时钟是世界上最精确的时钟之一。在这次采访中,这位物理学家解释了这些时钟是如何工作的,这与协调世界时有什么关系,以及为什么说定义一个二至十六位小数是个好主意。