在介绍为何开始与 Festo 合作时,Synchron Lab Automation 公司负责人兼总经理 Derk Wilten 说道:“过去,我们只是专注于开发解决方案,然后让合作伙伴来实施。因为我们原本是一家软件公司。后来 Niels Kruize 加入了我们公司,负责业务开发工作。他坚持认为,我们应该自己来提供交钥匙解决方案。而他之前在英国工作时,与 Festo 有过很多次合作。这些合作给他留下了很好的印象,所以他建议,我们可以自主开发和推出一款采用了 Festo 技术和组件的产品。”
Niels Kruize 表示:“Festo 是市场领先企业,拥有全球化的零部件供应商网络,能够在全球各地为客户提供服务和支持。他们帮助我们进行设计,与我们分享他们的专业知识。他们的业务遍及多个不同的市场,这一点更是难能可贵。” Synchron 公司向全球各地的客户供货,如果有一家合作伙伴在德国和新加坡都能迅速地交付零件,他们会非常满意。Derk Wilton 很快便确信:“Festo 的工作风格跟我们是一样的。与一个对项目有信心的伙伴合作,让人很安心。”
Synchron 公司的开发人员从一开始就得到了 Festo 的大力支持。Festo 公司大客户经理 Bert Baas 说道:“我们的自动化专家在提取机的开发全程都提供了支持。例如,他们建议使用新的 CPX-E 单元来创造真正的附加值。这个模块当时根本都还没上市,就应用在了这个项目中。”
Derk Wilten 表示:“我们所在的行业不会全天候进行生产,原因在于组件和解决方案的开发方式。但 Festo 已在工业 4.0、最佳可用性、服务和预防性维护领域发力。” 提取机现在可以连续运行 8 小时,但也能不停运行 24 小时。它的生产能力已经比目前市场上的同类设备高出八倍。
Niels Kruize 接着说:“实际上,我们建了一个非常小的工厂。最近,我们的一位客户给出了很宝贵的反馈。他说:‘这太棒了,同时也太简单了,我简直不明白为什么这个东西没有早点发明出来。’” Bert Baas 补充道:“这是工业和实验室自动化相结合的完美案例。” 该提取机的硬件被划分为不同的功能组,每个功能组的设计都尽可能地简单和高效。小型工厂配备的是串行驱动装置,而非并行驱动装置。驱动装置负责在移液、漂洗和清洗工位上连续移动和定位微孔板。
提取机执行的程序用于农业中的植物育种。它从切碎的植物材料中提取 DNA。在提取过程的所有阶段,Festo 组件都发挥着重要的功能。这个过程始于一个可以容纳 400 个微孔板的支座,其中 200 个用于输入,200 个用于输出。
识别和运输:SBSI 条形码阅读器可在工序开始时扫描所有微孔板。EGC 电缸与 DRRD 摆动气缸和 DHPS 气爪相结合,抓取微孔板,并将其放置在支座上,然后通过运输系统的不同工作站。
漂洗:加入金属微球,将 DNA 与其他材料分离。DNA 附着在微球上,而其余的材料漂浮在微孔板上。然后在多个清洗工位向微孔板添加和抽取液体。滑台式电缸 EGSC在此过程中降低移液头。漂洗后,干净的 DNA 留在微孔板中,并通过运输系统被送至最后的处理步骤,即 DNA 提取。
提取:EGC 电缸与 EGSL 滑台式电缸相结合,负责运送移液头,以提取 DNA。每个微孔板包含 96 个样本,从开始到结束需要 20 分钟,每 2.5 分钟开始处理一个新的微孔板。
该提取机采用串行和模块化设计,几乎没有切换延迟。系统控制采用的是 CPX-E 和带 IO-Link® 的 VTUG 阀岛。其中,CPX-E 设计用作远程 I/O 系统或带 EtherCAT 主控制器和运动控制器的 PLC。再搭配 Festo 电力驱动装置和控制器,这套设备实现了真正的创新。
合作兑现了预期,Niels Kruize 感到非常高兴。“这个项目为我们带来了巨大的附加收益。双方通过合作成为了真正的伙伴关系。这个项目对两家公司而言都是一次全新的尝试:通信技术对我们来说也是新领域。我们相互学习,并且期待未来的进一步合作。” Bert Baas:“我们与 Synchron 探讨了新技术,期待看到它们所带来的可能性。”