要保持实验室生产无菌和无污染并非易事。其难点主要在于所使用的设备,例如试管、培养皿以及测量设备(如称)。这些外部设备在进入洁净室时可能会带入细菌。如果将它们放在工作台上,在它们下方会形成微小的缝隙,这些缝隙很难保持清洁。

悬浮秤

使用基于磁场的悬浮技术(如超导技术),这些要求将来可以很容易满足。Festo SupraSensor 只是众多可选方案之一。它的无接触称重功能允许在生物或化学分析的安全工作台上使用。

该应用技术的核心是带有超导体的低温恒温器,它固定安装在工作区下方的一组精密天平上。称重盘悬浮在工作区上方,其下方是一个永磁体,该永磁体与超导体无接触耦合,进而与天平耦合。这得益于超导体所具备的特殊特性,当将超导体冷却到一定温度时,可以使磁体在一定距离悬浮。

易于清洁的实验室环境

当在实验室环境中使用时,工作台表面永远不会有妨碍清洁的结构,便于轻松而有效地进行清洁。只有称重盘悬浮在台面上方。如果不需要,可将其移除,然后整个工作空间就可供使用了。

除了测量和称重之外,该技术还有许多其他潜在用途,例如分析确定密度或粘度、精确计量或监控反应或生物过程。

同时,超导体的应用在空间和时间上都非常强大且稳定。利用材料的固有特性即可实现悬浮功能,而无需控制技术,而且即使电源中断,仍能长时间保持悬浮。