Festo 开发了一种由成熟组件组成的模块化系统。其中包括用于狭窄空间的微型气缸、控制高通量通道的微型阀,以及监测芯片实验室的压力或位置的微型传感器等模块。
我们会根据您的微流控芯片布局设计合适的阀块,并选择最符合产品规格的模块。并以适当的方式将组件集成在阀块上,以精确控制微流控芯片上的膜。这样就能够确保化学品按正确的顺序从储存容器送至反应室,实现可靠且可重复的过程。
Festo 在设计产品时不仅采用了电气装置,气动装置的应用频率也越来越高。这种部件非常紧凑,运行极为可靠且放热量超低。由于系统所用的化学品往往对热敏感,后一点尤其重要。这样就可以省去用于冷却的附加组件。产品还集成了压力产生装置和真空发生器,因此无需外部空气供应。
Festo 解决方案中的过程控制往往不需要复杂的软件。因此客户不必再使用“来历不明的软件”, 也就无需进行额外的检查,避免了可能发生的风险。
Festo 的工程师将从最初的规划阶段就为客户提供支持。他们会根据所确定的流程,即测定过程,设计适当的阀块,并从模块系统中选择最符合产品规格的模块。在此过程中,他们可以采用集成两个以上组件的功能单元作为基本元件,进行调试使之完全符合空间或流速等要求。
客户很快就能收到体现自动化过程的样品,从而省去大量时间以及资金成本投入巨大的优化周期。样品组件一般是即买即装且经过预测试的子系统。在进行概念验证后,便可以立即开始批量生产。
The jointly developed solutions consist of standard components that Festo, as the global leader in automation technology, can deliver in large quantities in the shortest possible time. The Festo quality management system is certified to ISO 13485. The systems and components are highly reliable thanks to their compliance with the industry standard and have proven themselves in industrial automation. The provisions of the In Vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) have also been taken into account during development.
With Festo as a partner, the quickest route to mass production of a new lab-on-a-chip system is also the most economical and the surest.