目前有哪几种新冠病毒检测方法?它们采用何种原理?

A) 基于 PCR 的检测

PCR(聚合酶链式反应)检测可确定被采样者是否感染了新冠病毒。该流程先进行鼻咽拭子采样,将样本送至实验室,检验人员分离病毒 RNA,将其转化为 DNA,然后使用 PCR 检测将 DNA 扩充到可检测的水平,从而确定某一样本是否含有新冠病毒。这种方法有一些缺点,比如 PCR 板上测试孔的数量有限(通常为 96 或 384 个),以及需要一定的时间来合成数百万个独特的 DNA 片段(所谓的引物)用以复制病毒的遗传物质。

B) 抗体检测

第二种检测方法是抗体检测,通常也称为血清学检测。抗体是由我们的免疫系统产生的小蛋白质,主要存在于血液中。一些抗体会攻击并中和病毒。感染新冠病毒后大约五到十天,身体的免疫系统会产生一些抗体,其中一些抗体可以使病毒变得无害或中和病毒。抗体产生后,会在我们体内保留数月甚至数年,继续提供保护。人体中正确的抗体水平高,表明我们已经战胜了新冠病毒,并具有一定程度的免疫力。研究人员正致力于识别这些抗体,将其用于开发治疗方法,以及确定哪些人已对新冠病毒产生了免疫力。

在这类大流行病暴发时,确定哪些人感染了病毒,从而限制其在人群中的传播是至关重要的。在这个阶段,PCR 检测有助于实施隔离,降低基本传染数 (R0) 并减缓传播速度。它是控制疫情大规模爆发的主要手段之一。随着疫情的发展,抗体检测将变得越来越重要。这种检测有助于了解病毒如何在人群中传播,以及人群的免疫力达到了何种水平。大规模的检测可以加快关键岗位的工作人员复工速度,保护更多的弱势群体,并最终解除封锁。


科技能够帮助我们抵御大规模流行病。采用 Festo 独特的液体搬运解决方案组合,实验室设备机器制造商和诊断器械企业能够制造可扩展的高通量 IVD 设备。
Festo 开发有各类实验室组件和智能子系统,可为典型的检测程序提供自动化解决方案,其中包括样本管运送、移液和配量缓冲溶液或 RNA 等流程。

Festo 的实验室自动化产品经过实践考研,设计用于要求最严苛的工业应用。Festo 在开发组件时尤其重视高产量、精确性和准确性,CV(Coefficient of Variation,差值系数)保持在 3% 以下。
高标准化和高质量的库存管理确保了组件的高可用性。

因此,我们的设备可以迅速提供检测能力,并根据需要进行扩展,以确保新冠病毒检测的可用性和可靠性。