氢气具有高反应活性和易燃性。 在生产过程中,高温、压力和电压相互作用。 功能安全性不可或缺,否则无法实现可靠、安全的运行。
在电解槽中,利用电能将水分解成氢气和氧气。 在此过程中,必须对两种气体进行安全的隔离和输送。 自动化流程有助于提高安全性和及早优化流程, 从而避免危险。
电解会产生爆炸性混合气体。 漏气、阀门设计不当、传感器损坏等都可能导致危险。 因此,贮气罐和测量系统等安全相关部件必须能够可靠运行。
国际电工委员会 (IEC) 发布的 IEC 61508 标准,规定了全球各国企业开发和运行安全相关系统时必须遵守哪些要求。 此标准适用于所有行业,是诸多其他安全标准的基础。
针对加工工业,从此标准中衍生出了 IEC 61511 作为适用标准。 该标准围绕功能安全的实际落实问题展开,适用对象是化工、油气、制药等行业的系统用户。
两项标准均采用 SIL 等级(安全完整性等级 1–4)确定所需的风险降低程度。 这样就能有针对性地对危险进行评估,并采取相应的防护措施。
没有 SIL 保驾护航,就很难实现安全制氢。 符合 SIL 标准的系统不但能自动识别故障、做出可靠应对,还可将装置恢复到安全状态, 从而有效保护工作人员、机器和环境。
仅保证单个部件的安全不足以满足要求。 为实现安全运行,生产环路的所有构成部分,即传感器、控制系统和执行机构必须实现更为优化的信息交互,此外还必须对潜在风险进行评估。 具体措施包括针对具体装置展开咨询和规划,以及选择合适的产品等。 一个常见的误解是:这种方式的落实成本很高。 但实际上,功能安全有助于节约成本,因为其需要通过减少故障、减少维护和延长使用寿命等方式来实现。
选对合作伙伴,安全问题就可迎刃而解。 从智能传感器到模块化控制系统,再到整个控制柜,Festo 始终提供成熟的自动技术。 而所有这些,都以实现安全制氢为目标。 Festo 在化工等相关行业耕耘多年,经验丰富。从理念到调试,我们一路相随,为您提供大力支持。
☑ 了解制氢过程中的各种风险
☑ 应用 SIL 61508 作为具有约束力的安全标准
☑ 分析风险并有针对性地采取保护措施
☑ 选择拥有丰富经验,掌握标准和行业专业知识的合作伙伴
☑ 使用经典的自动化部件和系统
☑ 携手 Festo,安全、高效制备氢气