Sven Lensdorf:初级能源成本无疑是制造业成本不断攀升的主要原因。比如波兰等国的电价已经翻了两番,对成本的影响显而易见。而且企业还必须购买专门的证书来抵消碳排放,这无疑凸显了碳排放的重要性。此外,环境、社会和公司治理 (ESG) 等方面也在要求企业减少碳排放。
Sven Lensdorf:关键的挑战是提高人们对节约能源的认识,尤其是与压缩空气有关的节约能源。 虽然压缩空气处理只占能源成本的一小部分,但节约潜力却巨大。 Festo 致力于通过有针对性的咨询和培训,提高客户在这方面的意识并丰富其知识储备。 缩小工业现状与技术可行性两者之间的差距,是企业面临的又一项挑战。 目前还有很多企业尚未发觉,他们在压缩空气生产、处理、分配和消耗方面存在改善空间——改进这些流程不但节约能源,还能延长机器和设备的使用寿命。
为了最大程度提高能效,我们鼓励客户着眼全局,对整个系统进行检查和审视。 我们的目标是,帮助客户全方位了解压缩空气和电气自动化,并据此采取最为恰当的举措。 企业面临的挑战复杂多样、包罗万象,既有能源短缺问题,又有产能问题,知识欠缺问题亦不鲜见。 员工往往身负重任,承担着大量工作任务,却只能集中精力完成其中的一部分。 除此之外,在某些领域存在知识漏洞,也是导致必要措施得不到落实的一大原因。 Festo 以帮助客户发现问题并为解决问题提供支持为己任。 作为提供支持的一部分, Festo 节能服务致力于帮助企业在压缩空气系统领域快速实现大幅节能。
Sven Lensdorf:Festo 在自动化技术领域声名赫赫,尤其在压缩空气应用领域更是拥有气缸、阀、维护设备、抓手等一系列气动产品。然而,我们的服务并不局限于单个组件。因为我们深知,只有着眼于整个系统,才能实现卓越的效率。我们为此推出了全方位的审计服务——审计对象远不止 Festo 核心产品,而是囊括压缩机、处理和分配等流程在内的整个压缩空气供应系统。除了气动和自动化领域产品,Festo 亦为客户提供上述服务。因为我们坚信,着眼全局提供咨询,才能为客户创造更高的附加值。Festo 通过发掘节约潜力,为客户提供解决方案,让客户能够更高效地使用压缩空气。
在整套压缩空气系统循环评估过程中,我们始终基于最新技术标准进行审计。届时会记录压缩机站点和气动应用过程中的电耗、空气量和压力水平数据, 然后根据这些中性数据提供客观的咨询。不论产品品牌如何,客户都能即刻明确节约潜力在何处。如此一来,就能根据收集到的压缩空气系统数据制定决策。
Sven Lensdorf:Festo 节能服务首先通过全方位审计或者专门的可持续性检查,帮助客户了解企业目前真实的能源状况。届时,客户会收到二氧化碳排放和经济损失量化数据——对于后期有针对性地制定措施来说,这些数据至关重要。随后,Festo 为客户提供详细的改善建议——不但指出节能方向,还提供具体实施步骤。除此之外,我们也很重视客户方员工的培训和意识强化。Festo 的目标在于,促进可持续学习,让学习内容超越项目范畴,促进长期广泛的能源效率提高。
Sven Lensdorf:Festo 节能服务旨在帮助客户在压缩空气领域增强‘负责任地使用能源’这种意识。我们会明确说明,如果不使用可再生能源,压缩空气系统确实会导致碳排放。而在这些碳排放量中,有很大一部分来自压缩空气使用过程。有鉴于此,运营商有责任通过有效的资源管理来最大程度减少碳排放。二氧化碳是导致全球变暖的主要原因,而大型企业在保持全球二氧化碳平衡方面起着至关重要的作用,因此担负着特殊责任。在这方面,我们就如何遵守环保和能效标准提供咨询服务,以此为您提供支持——其中,ISO 50001 标准和压缩空气系统尤其是 Festo 的强项。我们的目标是为客户提供支持,帮助他们履行生态责任,实现可持续的改善。
通过 Festo 节能服务门户网站,您可以了解压缩空气的损耗情况以及造成的损失。 无论是漏气、故障部件、潜在节余还是维修状态:您都可以实时、在全球范围内并以数字方式记录下来,对一切进行监控。
现在就申请免费试用许可证或首次单独推断漏气情况和节约潜力--快速、简便、无约束力。
立即获取试用许可证Svens Lensdorf:两年前,一家大型汽车零配件供应商旗下工厂发生了重大泄漏事故,促成了其与 Festo 的合作契机。经过四周全面检查和必要维修,我们将工厂的压缩空气消耗量降低了将近 20 %。而取得这一成果所付出的投入,只是在现场有针对性地执行了改善措施而已——既未购置新压缩机,也未投资进行结构改造。上述事件表明,即便在德国这样高度发达的生产环境下,即使随手“摘桃子”——即轻松、快速落实某些措施,也可以取得显著的节约成果。
Sven Lensdorf:实现意识与知识相辅相成,在压缩空气和气动系统效率与使用方面亦是如此。我们希望为客户及其员工构建这类基础知识架构。当下,各类高校教授讲授气动知识越来越少,我们希望通过 Festo Didactic 和自动化基础知识培训来填补这些知识空白。我们向大家展示气动技术在那些应用中其实最为合适。了解气动系统的正确设计方法,对高能效机器和设备的开发来说至关重要。因此我们把 Didactic 的教学任务,确定为通过相应的培训树立意识、灌输必要知识,以期达到长期提供有效解决方案的目的。
Sven Lensdorf:可持续发展是 Festo 工厂、物流基地以及与零配件供应商合作中的重要构成部分。我们面向多个方面——从减少和优化包装材料,到大范围缩减材料用量——提供丰富多样的策略。而所有产品,都以 2024 年碳中和核算达到范围 1 和范围 2 为目标。在此期间,我们专注于推荐给客户的可持续发展原则与服务的落实和实施。Festo 定期对自身的全球工厂进行审计,查找薄弱环节,而后配合节能服务门户网站,一起推动提高能效——我们向客户推荐哪些措施,就在企业内实行哪些举措。
为了加强对可持续发展的重视,我们加入了科学碳目标倡议 (Science Based Targets Initiative, SBTi)——这是一项由联合国全球契约项目 (UNGC)、碳信息披露项目 (CDP)、世界自然基金会 (WWF) 和世界资源研究所 (WRI) 联合发起的全球倡议。该倡议要求企业基于科学减少温室气体排放,努力达到《巴黎协定》提出的 1.5 °C 目标。加入科学碳目标倡议,意味着我们必须履行定期审查和透明报告企业进展情况的义务。同时,加入此倡议也为我们的客户带来了显著的附加值:在高能效解决方案规划和落实阶段,我们积极通过 Festo 节能服务等为客户提供支持。这有助于客户大幅降低能耗、削减成本,同时更高效地实现自身的可持续发展目标。
Sven Lensdorf:企业应当对其在可持续发展领域承担的责任有清楚的认知,因为这是未来付诸行动的重要基础。目前已经有很多企业意识到了这一点,但在某些方面还需要加深认识。能源密集型企业尤其能够通过有针对性地采取措施,为企业带来显著的积极变化。
技术不断向前发展,这为实现比以往更高效、更具可持续性的创新提供了机会。而要落到实处,不但需要勇气,还要有放弃既有成熟路线的心理准备,以及能为实现未来可持续发展提供支持的权威合作伙伴。针对可持续措施和取得的成功的透明报告,对企业外部和内部都具有重要意义。当今时代,具有强烈使命感,勇于承担社会和生态责任的企业,更易得到员工的认同。目光长远,不单纯追求利益最大化,而是踊跃为推动可持续发展作出贡献的项目,能够提升员工的归属感。
比如,减少碳足迹、安装充电桩、使用光伏系统等,都能让员工真切意识到,自家企业正在为环境保护做出积极贡献,而且努力在这个领域做出更多成绩。
衷心感谢 Sven Lensdorf 先生接受我们的采访。围绕制造业在能源效率方面,尤其是压缩空气利用相关领域面临的机遇和挑战,他给我们带来了非常宝贵的见解。Sven Lensdorf 对于推动可持续发展实践的热衷以及在这方面拥有的专业知识,彰显了 Festo 的努力方向,即增强企业意识,力争成为所在市场中能源利用效率更高、责任感更强的参与者。