对于所有生产企业来说,能源效率都是走向成功的一个重要因素。您如何评价压缩空气系统领域的能源效率?

Heiko Fleischhacker:对于所有企业来说,能源效率都是增强竞争力和实现可持续发展的关键因素。但在审查压缩空气系统时,我却经常看到大家的关注点往往只在电耗上。高能效照明和光伏发电已经进入很多企业的视野,但压缩空气系统的潜力尚未受到重视。

大家对压缩空气能效的考量,大多局限在压缩机上。关于高成本的讨论,也往往聚焦在压缩空气生成方面。但事实上,应该对整个压缩空气系统进行分析,即从压缩空气生成到利用这一整套流程。目前这种部分审查方式,会导致宝贵的节约潜力无法被发现。

您认为出现这种不完全的审查的原因是什么?

Heiko Fleischhacker: 以节能方式生产、分配和处理压缩空气是一项复杂的工作。 虽然很多客户是其所在行业的生产过程专家,但对所用压缩空气系统的认识有限。 根据我作为审计员的经验来看,很多客户并不清楚,要实现能源效率的可持续提高,需要按照什么样的顺序来调整“调节螺栓”。 能源管理人员和检修人员往往缺乏必要的专业气动知识。 压缩空气优化远不止消除泄漏这么简单, 而是需要具备广泛的技术知识、卓越的技术能力,以及对压缩空气系统的系统性了解,涵盖压缩机站点到气动应用等多个方面。 举个例子:数周前我为一家老牌药企做了审计。 这家企业对压缩空气的质量要求极高, 但却从来没人问过,生产过程是否真的需要这么高质量的压缩空气。 后来通过对压缩空气质量进行小幅调整,极其快速地达到了可持续节能的目标。 这个案例再次证明,全方位审查压缩空气系统和压缩空气需求,以及深入了解气动系统很有必要。

您能给我们解释下什么是压缩空气能效审计,以及生产企业能从中获得哪些益处吗?

Heiko Fleischhacker:压缩空气能效审计是对企业的压缩空气系统进行整体评估——从压缩机房到气动应用都在审计范围内。目的是找出效率低下的领域并确定节能方案。这样不但能降低成本,还能减少碳排放,进而提高生产率、推动可持续发展。通过审计,企业有机会能够了解压缩空气系统的多个关键领域,还能得到相应的解决方案。审计通过透明的方式,披露压缩空气的生成效率、自有压缩机的利用率,以及压缩空气穿过系统的效率情况。据此可以确定基础设施的改善潜力。

此外,审计还能提供压缩空气质量相关的重要信息。在满足生产需求和保证可靠的机器性能方面,这些信息至关重要。审计还会披露压缩空气在不同应用中的使用效率。企业最终会收到一份包含精确数据和优先行动建议的详细报告,可以据此优化整套压缩空气系统。这份囊括所有测量结果在内的最终报告,可用于符合 ISO 50001 标准的能源管理。

您强调要整体评估压缩空气系统。为什么这一点很重要?

Heiko Fleischhacker:对于那些希望优化压缩空气设备的企业,我总是建议采取结构化方案。由于不同组件之间直接关联运行,因此对压缩空气系统进行整体评估至关重要。在某个位置(点)做出改变,总会对整套系统的性能和效率产生影响。一旦发生泄漏,或者出现压缩空气处理不当等情况,设计再优良的压缩机站点也会丧失其在能效方面的优势。

简单来说,只有着眼全局,才能成功掌控压缩空气系统的能源效率。安排一次压缩空气能效审计,不但能打下必要的信息基础, 还能收到一份关于优化措施正确实行顺序的明确行动建议。后者与前者同样重要。

何时安排压缩空气能效审计更有意义?

Heiko Fleischhacker:如果企业希望对压缩空气设备进行客观评估,精确了解设备的当前状态,那么不论何时审计,都有意义。我建议企业针对 DIN ISO 50001 标准,为压缩空气系统安排一次审计评估。这样一来,企业可以在此基础之上,以非常有针对性的方式,并把钱用在刀刃上,最终满足法律和标准规定的相关要求。同时还能不断提高自身的能源效率。除上述业务以外,近来我们收到的另外一种来自企业询盘也日渐增多——了解机器和设备在大规模改装前后的能效情况。比如安装新压缩机或布设新产线前后。在这两种情况下,审计都能为提高运行效率奠定坚实的基础。审计报告会明确指出哪些方面可以提高设备可靠性——通常是采用一些简单的方法。

您能举例具体说明下压缩空气能效审计如何实现可持续改善吗?

Heiko Fleischhacker:压缩空气能效审计在 Mativ Inc 旗下一家公司取得的成效就是个很好的例子。这家公司的压缩机布设尺寸错误,而且缺少上级压缩机控制器。通过改造,我们大幅提高了压缩机的精确度,使其工作时间能够根据实际气压需求进行精准调整。压力调节和能源效率都实现了可持续改善。此外,这些调整还降低了压力波动风险,使系统性能更加稳定。通过系统性消除泄漏,我们还发掘出更多节约潜力。而所有这些措施都有助于实现可持续改善, 不但能降低能源成本,还可延长设备的使用寿命。

审计不只能提高机器和设备的能效,还能延长它们的使用寿命?

Heiko Fleischhacker:是的,当然!维护和维修成本往往与压缩空气系统设计不当有关。在我们执行过的诸多审计中,我发现,只要使用得当,机器的使用寿命绝对能超过 20 年。但是一旦布设错误,机器的使用寿命可能只有 5 年。在审计框架下有针对性地进行优化和定期检查,不但能避免因开发导致高昂支出,还能显著改善设备的整体性能。

审计员保持中立是指什么?为何在执行审计过程中如此重要?

Heiko Fleischhacker:审计结果必须得到企业的信任,让客户相信审计结果真实、公正地反映了系统和流程的情况。在这种前提下,保持中立至关重要,因为会直接影响审计结果的可信度和认可度。保持中立是我们这些认证审计员必须履行的义务。这意味着我们要独立、客观地进行审计,不能代表任何个人或企业利益。因此,我们非常重视遵守 DIN ISO 11011 标准针对压缩空气系统能源审计工作规定的具体要求。

Festo 为何提供压缩空气能效审计服务?

Heiko Fleischhacker:我们在气动和电气自动化领域拥有多年专业经验,因此备受客户青睐。早在单个组件开发阶段,我们就非常重视能效问题。但是对我们的客户来说,全方位检查企业的整套系统更有益处—— 在此过程中,不但能发掘节约潜力,还能为更高效地使用压缩空气开发合适的解决方案。Festo 节能服务为感兴趣的企业提供定制服务, 从分析当前现状,到为压缩空气系统和设备现场提供解决方案建议和具体优化措施,不一而足。

What are your final reflections with regard to energy efficiency?

Heiko Fleischhacker: Energy efficiency begins in the design and planning phase of machines and systems. It is important to understand what the best position for a valve terminal is and what influence it has on energy consumption, whether tubes will be longer or shorter. That is why, in my view, it is crucial that the companies are aware of the long-term savings potential right from the start. A machine with integrated shut-off valves, for example, can be more expensive to purchase, but can quickly pay for itself over its product life cycle thanks to significant energy savings. We provide our customers with comprehensive advice right from the start of a project. Among other things, we use advanced simulation tools and digital planning instruments to ensure an efficient and future-proof system configuration. During such an early and detailed planning phase, we help our customers develop systems that are both high-performing and energy-efficient.

We would like to thank Heiko Fleischhacker for the inspiring interview and the exhaustive information on the importance and application of compressed air energy efficiency audits in the manufacturing industry. His expertise and many years of experience have given us important insights into how companies can achieve significant energy savings and increases in efficiency by taking an overall view of their compressed air systems.