在日内瓦湖附近的地下深处,欧洲核研究组织 CERN 的大型强子对撞机 (LHC) 粒子加速器中,巨型探测器筛选出亚原子粒子流,收集大量数据,并使用强大的算法对其进行分析 。现代技术使维系宇宙的微小粒子在更大范围内可见。

物质的存在

2012 年,随着希格斯玻色子的发现,粒子物理学达到了一个里程碑。科学家Robert Brout、François Englert和Peter Higgs早在20世纪60年代就预测了它的存在。根据当时的粒子物理学标准模型,严格来说应该没有质量。亚原子粒子应该以光速运动。然而,如前所述,它们应该无质量的。尽管如此,这三位研究人员还是制定了希格斯场论。根据这一理论,希格斯场减慢了最小粒子的速度(就像穿过蜂蜜的珠子一样),从而使它们具有惯性并因此具有质量。50 年后,终于有了重大突破。在大型强子对撞机(LHC)中,质子以接近光速的速度加速,使它们发生碰撞。希格斯玻色子脱离了希格斯场,因此有可能对其进行测量并证明它们确实存在。因此,物质的存在得到了证明。Higgs和 Englert 因其理论荣获 2013 年诺贝尔物理学奖。Brout于 2011 年逝世。