流体键合板通过内部通道引导液体或气体,而非仅依赖外部管路、接头和手动连接。 在实际应用中,它将整个流体路径转化为一个确定的元件或组件。 这可以使流道更加紧凑、更易复制,也更容易在生产前进行审查。
键合板可以是一个简单的流道模块,也可以成为集成阀、接头、传感器或压力控制元件的完整流体架构的一部分。 它比单独使用管路具有更复杂结构,这也是工程师们经常评估是否应流体键合板的原因。
管道并未过时。 当您的系统更需要灵活性而非集成度时,应将管路纳入对比考量。 这在早期开发、研究实验装置和流道仍在频繁变动的简单布局中很常见。
基于管路的方案在以下情况下仍然有实用价值:
在早期概念和原型阶段,管路可能正好提供您所需的灵活性。 如果这种灵活性导致装配不一致、空间受限或难以规模化,那就变得有风险了。
当管路开始使系统变得更难构建、测试、维护或放大时,流体键合板就值得考虑了。
在决定是否采用流体键合板时,请务必考虑以下几点。 单看每一点可能都不足以证明键合板方案是必要的,但多个点叠加起来,就值得进行对比评估:
通常,当 IVD 或床旁诊断设备从检测方法开发阶段进入到更明确的系统架构阶段时,会逐步减少对管路的依赖。 当检测方法仍在变化时,开放式管路可能仍然有实用价值。 但一旦设计需要装入更小的外壳,或随着产量增加需要更具重复性的装配时,同样的管路布局就更难行得通了。
到了那个阶段,问题就从“我们能把这个流道做通吗?”变成了“这个流道能构成一个可靠的设备架构并实现规模化生产吗?”
一个匹配良好的流体键合板有助于使流道更清晰、更紧凑、更具重复性。 与管路密集型布局相比,它还可以减少外部连接的数量,并使键合板装配更易于复制——无论是原型还是批量生产。 在从死体积、接口和维护可达性角度审查设计时,这一点会很有帮助。 当阀、接头或传感器需要靠近流道放置时,它还能简化组件集成。
键合板必须适合具体的应用需求。 介质兼容性、工作条件、通道几何形状、材料选择、验证需求和量产策略都起着重要作用。
在选择流体键合板设计方案之前,重点关注那些影响空间占用、装配工作量、材料适配性和规模化可行性的选择。 通过明确的初步比较,可以得知在您的团队投入工程时间之前应全面评估哪些选项。
首先对比基本的制造方法。 应根据流道的具体要求(如通道复杂度、原型阶段、空间占用和产量预期)来评估机加工、模塑、3D 打印和键合等不同方案。
如果键合板值得考虑,应检查各层如何接合,以及其对应用的影响。 当紧凑的多层流道、内部腔室或无粘合剂的层间结合很重要时,就值得考虑使用键合板。
材料选择应与介质和工作条件相匹配。 当透明度或目视检查很重要时,PMMA(亚克力)键合板可能是合适的选择。 如果需要满足更高的热性能或耐化学性要求,PEI (ULTEM) 键合板则是不错的选择。
最后,比较供应商的能力。 有些项目只需要键合板零件本身。 而另一些项目可能需要工程支持以及更广泛的键合板组件集成,包括阀、接头、管路、传感器、压力控制、装配和测试。