大多数运动控制项目的延误并非源于机械本身, 而是那些不断累积的、意料之外的工程工作:
一套互联的数字化工具链能够在早期就解决这些问题,节约修补时间,快速推进项目。
在对比运动控制方案时,关键要看它能否让工程流程更顺畅,而不仅仅是看数据表上的指标。
高效、现代的运动控制始于对 PLC 的开放式架构支持。 它应支持主流的工业以太网协议,以便集成到西门子、倍福、罗克韦尔和三菱等既有环境中,而无需重新设计您的控制方案。 这种 PLC 灵活性降低了 OEM 的工程设计风险,因为兼容性问题会在更早的阶段暴露出来,而不是拖到调试环节。
一个可扩展的系统还需要内置功能安全。 当安全功能集成在驱动层面时,对外部元件的需求就会减少,后期出现意外的可能性也随之降低。 同样重要的是工程工具之间的无缝数据流,确保从参数计算到配置再到调试,始终保持一致的数据参数。 最后,还要关注完整的系统——驱动、电机、执行器和线缆都要经过特别匹配,彼此兼容。 这意味着您在接口排查上花费的时间将大大减少。
首先使用系统配置器定义一个满足您应用需求的完整系统。 它可帮助您在一个工作流程中完成兼容组件的配置,并从一开始就保持关键参数的一致性。 这种连贯性减少了本可避免的匹配错误,支持 PLC 集成的多协议规划,并有效避免了因数据分散在不同工具中而导致的反复沟通。
完成基础配置后,使用 Electric Motion Sizing 进一步细化系统参数。 定义您的应用场景和负载工况,让 Electric Motion Sizing 计算出最佳解决方案。 您可以查看负载、运动曲线及其他技术数据,从而确认所选驱动与电机的组合是否满足轴需求。 在硬件决策导致额外的布线、PLC 工作和安全运动控制验证之前,尽早发现过大的设计余量并做出调整。
配置就绪,硬件是否也已到位? Festo Automation Suite 可以帮助您从设计阶段直接进入调试阶段,无需重新配置任何内容。 引导式的调试步骤、参数规范和诊断功能,有助于缩短启动时间,也让变更更容易追溯。 结果是调试更加顺畅,可避免的故障更少,将运动控制集成到实际设备中的进度也更快。
项目常常在文档编写和验证阶段因安全相关的繁杂工作而陷入停滞。 Safety Validation Wizard 为记录和验证您的安全设置提供了一条更清晰、更具可重复性的路径,减少人工文书工作,并确保您拥有实际调试内容的所有必要证明。 这使得变更验证更加容易,安全运动控制的审计更加简便,也让您能够更有信心地推进到项目的下一个阶段。
信息分散在多处会带来诸多不便,而有了MyFesto,这个问题将不复存在。 它构成了您工作流程中所有工具之间的连接点,帮助您在配置、选型、调试和安全文档之间传输和复用项目数据,确保团队始终基于同一基线协同工作。 这样可以减少手动交接、减少参数不匹配,并简化从设计决策到实际机器运行之间的流程。
功能安全最好从运动系统设计之初就纳入考量,而不是在后期通过额外模块、布线和变通方案来补充。 当然,实现方式有多种,但将安全功能集成到驱动等核心元件中,通常能减少对外部组件的需求,并使安全机制在每个阶段都保持一致。 首先为每个轴和工作模式定义“安全”的含义,然后选择支持该行为的 STO、SS1、SS2、SOS、SLS、SBC 和 SMS 等功能。
这种方法让安全运动控制变得清晰且一致。 同时,它也简化了供应商评估:所需功能是否易于实现?能否在不将验证本身变成一个独立项目的前提下完成验证?
有关每个功能的简要解释,请查看我们的电气驱动的功能安全页面。
如果您是工程师,完整的运动系统可以减少拖慢项目进度的意外协调工作。 当驱动、电机、执行器和线缆都来自同一供应商时,兼容性就有了保障,设计和调试期间的接口问题也会大大减少。
如果您正负责采购, 这意味着需要寻源、审批和管理的组件更少,在采购工作量的同时,也支持跨设备平台的标准化。
对于项目团队, 调试和文档编写变得更加简单,因为参数、布线指南和支持材料都是围绕一套统一的系统来开发的。 这降低了风险,加快了建造周期,也使运动控制项目的推进更加可以预测。
高效的运动控制并不意味着必然增加复杂性。 通过一种可扩展的方法,将开放式 PLC 连接、集成功能安全和互联的数字化工作流程相结合,您可以在不牺牲安全性的前提下减少工程投入。
这会带来切实的成果:
再配合一个集成的运动控制系统(元件匹配、工具配套),您的项目团队将获得一套更容易设计、更容易记录、也更容易在多个设备平台上复制的运动控制方案。