如今,汽车不仅仅是一种从 A 到 B 的交通工具。由于各种舒适和安全功能,它还可以提供智能反馈。如今,一辆标准的汽车上平均装有多达 100 个传感器,并且这一数量未来还会进一步增加。随着传感器数量的增加,但是安装空间保持不变,越来越需要更加紧凑的传感器,在某些情况下,对传感器的坚固性也要求更高。为了使生产过程跟上这种复杂程度,需要创新的生产解决方案,。比利时公司 IPTE 工业自动化公司以其最新的系统迎接了新的挑战。来自 IPTE 的工业自动化专家联合 Festo 开发了一种创新机器设计,用于直接在壳体内对传感器进行选择性焊接。
壳体内可靠焊接
位于汽车内饰外部的传感器必须耐受恶劣的环境,温度范围从 -40°C 以下到 +100°C 以上,同时还需要耐腐蚀和抗冲击。这些传感器被安装在坚固的壳体中进行保护。但是,传感器的内部零件无法完全预组装完成后插入壳体内。有些焊接工作必须直接在壳体内进行。由于塑料壳体无法承受相应的温度,因此无法使用传统的焊接技术,例如波峰焊或回流焊。唯一的选择是要求更高的选择性焊接技术。这项技术的基本要求是以正确的角度施加正确的力。为此需要很高的工序质量、重复精度和生产速度,需要过程全自动。
IPTE 开发了一种新的可编程选择性焊接系统,可直接在传感器的防护壳体内将电池和印刷电路板进行联接。我们与 Festo 合作创建了完整的机器设计。尽管移动重量超过 60 kg,但 Festo 即可安装的工业机器人通过沿 X、Y、Z 和 W 轴快速精确地移动,循环周期可小于3秒。焊锡的喂料精度为 0.1 mm,并且可以控制焊锡从卷轴上退绕的速度。紧凑型 IPTE 系统的其他优点还包括烙铁头的自动校准、集成式烙铁头清洁、焊锡卷轴操作、颜色检测以及切换到无铅焊接。可靠的悬挂系统确保烙铁头以正确的力道施加到印刷电路板上,从而在焊接过程中实现最佳的热接触。集成的碰撞传感器可保护电路板免受过大的压力。
IPTE 设计了具有四个自由度的 XYZW 门架系统,在设计和生产过程中得到了 Festo 的支持。X、Y 和 Z 轴使用了标准丝杆电缸和带有集成式位移编码器的齿形带式电缸 EGC 和小型滑台电缸 EGSL。Festo 定制开发了一个模块用于旋转单元(W 轴)。该系统适配了一个用于灵活控制速度和加速度(XYZ轴)的门架系统和一个旋转模块 ERMB,用于提起和旋转焊针。意味着该系统甚至可以到达传感器壳体内难以接近的仓,并以正确的力和正确的角度进行精确焊接。尽管移动重量大,但它仍能够进行高速定位。
IPTE 的新机器设计可在任何地方使用。除了焊接应用之外,它还可以用于许多其他应用,例如点胶。Festo 可针对不同应用的特定需求对门架系统(包含伺服电机和带有 EtherCAT 接口的 CMMP 控制器)进行调整,并作为即可安装的整套系统提供。并且保证系统交付时能够正常使用。客户不仅可以收到即可安装的工业机器人,还可以确保它从一开始就可以正常运行。
Geleenlaan 5
3600 Genk
Belgium
Key activity: Development of ready-to-install automation systems for the production, testing and further processing of printed circuit board assemblies and end products