应根据具体应用、占空比、基础设施、能耗、投资成本和全生命周期成本做出正确决策。 这时,结构化的自动化评估有助于避免因错误假设而付出高昂代价。

降低 OPEX 意味着降低设备、系统和生产流程运行过程中产生的经常性成本。 在工业自动化中,这些成本包括能耗、压缩空气供应、维护与保养、停机损失、备件、人工以及低效流程带来的成本。对于自动化工程师来说,降低 OPEX 始于应用层面。 这意味着要从设备或设备模块层面审视能源和运营成本具体发生在哪里。 同时也意味着要评估:更换技术是否能在整个生命周期内产生可衡量的节省?还是说,小范围的优化反而能带来更好的效果?

这一点很重要,因为气动应用中常常隐藏着降低 OPEX 的机会。 在许多情况下,第一步不是更换技术,而是了解耗气量、压力水平、周期时间或工艺用气在哪些方面具有可观的成本优化潜力。 小型气动应用和短行程运动在经济上可能仍然可行且节能,而大型驱动或高耗能应用则通常值得进行更深入的分析。

CAPEX 是购买或建造设备、系统或组件所需的投资成本。 OPEX 是长期运行这些资产的成本。 一项从 CAPEX 角度看很有吸引力的技术决策,可能在后期导致更高的运营成本。 反之亦然:如果更高的初始投资能在整个生命周期内降低能耗、减少停机或减轻维护负担,那么这种投资就是合理的。

这就是为什么自动化领域的全生命周期成本如此重要。 最佳选择既不是单纯采购价格最低的方案,也不是单纯能耗最低的方案, 而是在长期运行中与工艺、基础设施和成本目标最匹配的方案。

例如,当高能耗、精密控制需求、频繁运动或降低压缩空气需求能够带来可预期的投资回报时,电驱动技术就具有经济意义。 而在那些动作简单、紧凑、快速且在整个生命周期内成本效益良好的场景中,高效的气动技术仍然是更好的选择。

不同应用场景下,自动化运营成本的主要驱动因素往往各不相同。 它们取决于设备工作方式、工作频率、搬运的负载以及现有基础设施的性能表现。

值得重点关注的 OPEX 热点包括:大型气缸、高耗能应用、工艺用气、真空应用,以及压缩空气供气压力高于实际需求的场合, 这些都会同时增加耗气量和运营成本。 工艺流程的用气尤其值得注意,因为它在生产环境中消耗的压缩空气往往比气动执行机构还要多。

决策应立足于实际应用数据。 关键考量因素包括:执行元件尺寸、行程长度、周期时间、负载大小、压力水平、耗气量、泄漏情况、工艺用气需求、能源价格、维护工作量以及停机风险。

核心要点很简单:降低运营成本,首先要识别出真正的成本热点, 而不是武断地支持或反对某种技术。

自动技术只有对准了正确的成本驱动因素,才能有效降低 OPEX。 最有效的路径可能使用电驱动技术,也可能是选择更高效的气动技术、更精准的压力控制、更低的耗气量、更合理的维护规划,或者更清晰的全生命周期成本对比。

客观的技术评估,有助于把主观假设和真正的节省潜力区分开来。 与其笼统地问“气动好还是电动好”,不如问一个更实际的问题:在眼前这个具体应用中,哪种技术能在不增加不必要复杂性的前提下,切实降低运营成本?

停机会影响 OPEX,因为设备意外停机或需要不必要的维修,都会造成生产损失。 在应用条件和数据支持允许的情况下,预测性维护可以帮助团队从事后抢修转向计划性干预。

对自动化工程师来说,这意味着要判断:状态监测、诊断功能或应用数据在哪些环节能为维护决策提供有效依据。 其价值大小取决于工艺的关键程度、故障的影响范围以及可用的数据质量, 而不应将其视为放之四海而皆准的万能方案。

可以通过不同的措施来提升自动化技术的能效。 在气动系统中,可选方案包括:降低系统压力、按需供压、划分不同压力区域、引入节能气路以及采用受控气动技术。 在其他场景下,电动自动化则可能通过降低能耗或改善控制性能来体现投资价值。

最重要的原则是:让应用需求来引导决策,而不是被技术标签牵着走。 一个小型气动动作可能并不是节能的首要切入点。 相反,大型驱动、短周期工序或工艺用气应用才更值得仔细审视。

当自动化减少了人工操作、提高了动作重复精度、或让设备运行更加稳定时,生产力就能得到提升。 这反过来也会对 OPEX 产生积极影响。 不过,任何生产力提升都必须与实际应用明确挂钩。 技术调整应与所需的运动方式、工艺质量、周期时间和运行环境相匹配。

对许多团队来说,实际问题很简单:新的自动化方案能否帮助设备在整个生命周期中运行得更高效? 答案可能来自电动自动化、高效气动设计,也可能是两者的结合。

当系统结构复杂、故障难以诊断或未定期检查时,维护和人工成本就会不断攀升。 当压缩空气基础设施、压力设定值或工艺用气消耗与实际应用需求不匹配时,运营成本同样会增加。

要降低这些成本,可能需要重新审视压力水平、排查泄漏点、改进诊断手段、使用标准化元件、建立更清晰的压力分区,或者在条件有利时切换到其他技术。 正确的方案取决于完整的运营环境,而不是某个单一的成本指标。

选择合适的自动技术,要从应用需求出发。 在替换现有方案之前,工程师应充分了解运动方式、负载情况、占空比、能耗需求、基础设施条件和全生命周期成本。

一个实用的决策流程包括五个问题:

1. 运营成本实际发生在哪些环节?
审视能耗、压缩空气消耗量、工艺用气、维护工作量和停机风险。

2. 这个应用真的是 OPEX 的关键所在吗?
大型驱动、短周期工序、工艺用气和低效的压缩空气使用,往往比小型、简单的气动动作具有更大的优化潜力。

3. 只做优化可以吗?
降压、分区供气、节能气路或受控气动方案,往往能在不大幅更换技术的前提下,在投入与回报之间取得良好平衡。

4. 采用电驱动技术是否物有所值?
如果节能效果、精度、可控性或减少压缩空气需求是决策的考虑重点,那么电动自动化就是值得考虑的方向。

5. 全生命周期成分析揭示了什么?
最终决策应综合考虑初始投资、运行成本、维护费用、能耗、基础设施配套以及预期的全生命周期表现。

Festo 同时提供气动和电动自动化方案—— 这在以降低运营成本为目标时是一个重要优势,因为最佳方案不一定只来自某一个技术领域。

对于气动应用,Festo 可以提供降压、按需压力控制、压力分区、节能气路和受控气动等多种优化手段。 在电驱动技术具有经济意义的应用中,Festo 同样能够支持向电气自动化转型。

这种技术中立的视角,帮助制造商准确识别 OPEX 在具体应用中的相关性,并选择最合适的方案。

目标不是一刀切地替换所有现有方案, 而是让运营成本变得透明可追溯,并选择与工艺流程、基础设施条件和全生命周期成本相匹配的自动化方案。

自动化领域的运营成本优化,始于对应用场景的清晰认知。 小型气动运动可能并不是主要的成本驱动因素。 大型气缸、工艺用气、高耗能应用、低效的压缩空气使用或管控不当的压力分区,往往蕴含着更大的 OPEX 优化空间。

正确的路径可能是采用高效的气动技术、电驱动技术,也可能是其他合适的自动化方案。 关键在于:技术、成本目标和实际运行条件三者是否精准匹配。

下一步是评估您的具体应用,找准真正的成本热点,并与 Festo 一起评估全生命周期成本。

什么是 OPEX?

OPEX 代表运营支出。 在自动化领域,OPEX 包括设备和系统运行过程中产生的经常性成本,例如能源费用、压缩空气成本、维护保养、人工、停机损失和服务投入等。

自动技术如何降低运营成本?

自动技术可以通过降低能耗、提升工艺稳定性、减少停机时间、优化维护规划,以及为每个应用选择最合适的技术来降低运营成本。

OPEX 和 CAPEX 之间有什么区别?

CAPEX 是初始投资成本。 OPEX 是运营过程中持续产生的成本。 在自动化领域,两者应放在一起综合评估——采购价格低并不意味着全生命周期成本低。

哪些技术对 OPEX 优化影响最大?

影响最大的技术取决于具体应用场景。 相关选项包括电动自动化、气动优化方案、压力分区、节能气路、诊断技术、预测性维护和受控气动技术等。

制造商如何衡量 OPEX 的节省效果?

制造商通过对比改进前后的经常性成本来衡量 OPEX 节省效果。 相关指标包括能耗、压缩空气消耗量、维护工作量、停机时间、人工成本和全生命周期成本。