无论是在水的电解、高压容器中的压缩,还是通过移动槽车或加氢站的运输环节,氢气都具有高反应活性,且常在极高的压力下进行处理。 氢气分子也非常小,因此更容易泄漏。 可靠性是氢能价值链中所有应用的重中之重。 因为在紧急情况下,人身安全、系统和预算都可能受到威胁。 正因如此,价值链各环节的流程都极为敏感。 必须牢记以下几点:
在此环节削减投入或延迟满足技术要求,不仅可能导致项目延误,更会引发昂贵的后期改造费用。 阅读我们关于氢能生产功能安全的博客文章,了解如何借助可靠的安全方案,从源头规避风险。
氢能自动化技术复杂,一旦发生故障则代价高昂。 此检查清单可帮助您规避风险,设计出更安全、更具可扩展性的系统。 您将学习到以下内容:
在化工与过程工业中的传统安装方式中,通常采用直接在驱动装置上安装单个阀门的配置方案。 大量阀门、传感器与控制器的密集部署,必然导致众多复杂接口。 现代氢能设施普遍采用模块化单元设计, 这种方式虽能简化系统集成,却也增加了单个模块的复杂性。 如果没有一致的系统架构,这往往会导致:
通过精心设计的架构,选择合适的产品,这种情况是可以避免的。 紧凑型阀岛是一种颠覆性解决方案:它不仅能降低安装与维护成本,还提供集中诊断功能,并具备高度模块化特性,便于后续改造与扩展。
例如:紧凑型模块化阀岛解决方案(如 VTUG 或CPX-MPA )将控制、阀门与监测功能集成于一个系统中。 根据具体应用场景,它们既可满足 SIL 安全等级要求,又专为恶劣工况设计,不仅能用于固定设施,还可部署于移动设备。
氢能市场正在迅速增长。 欧盟的氢能战略(目标:到 2030 年,电解槽装机容量达到 40 GW)就说明了这一点:技术基础设施必须具备可扩展性。 缺乏统一的自动化架构将导致以下风险:
及早选择周密且统一的架构,是防范此类问题的最佳方法。 我们可以为您提供支持。 无论是即装即用的控制柜系统、经过认证的阀技术、模块化气动解决方案,还是覆盖全项目周期的工程支持——这一切都旨在确保您的设备从初始阶段就具备安全、高效及可扩展的特性。
氢能过程自动化领域的挑战确实存在,但绝非无解。 从初始阶段就选对合作伙伴与技术方案,方能降低风险、加速项目进程,并为长远成功奠定基石。
重要的是: