电气与气动系统通常需要在设备中顺畅协同工作,但当功能、I/O、通信和数据管理被分开设计时,复杂性就会随之增加。 每增加一个接口或新的型号,都会增加工程、安装和调试的工作量。
气电融合自动化技术正是针对这一问题应运而生:它将两种技术部署在各自最合适的位置,并把两者的连接纳入统一的架构进行设计。 这里的关键在于:僵化的机器方案难以适应新的 PLC 标准、I/O 布局或气动要求。 而模块化方法赋予工程师更大的灵活性,无需为每一个新型号重新设计整套系统。
以下五种方法告诉您应优先关注哪些方面。
通信负责连接控制器与气动功能,但不同项目所要求的现场总线标准往往各不相同。 当多个 PLC 环境运行在不同硬件上时,问题就出现了。 多协议能力可以化解这一难题:它允许在不改动整体机器架构的前提下适配通信接口。
因此,关键问题不只是“今天需要哪种协议”,更是“当需求变化时,系统需要改动多少”。
集中式、分布式还是混合式——哪种架构最合适,取决于具体应用。 远程 I/O 允许将功能放到更靠近设备模块的位置,同时让其他部分保持集中, 从而提升结构灵活性。
不同模块对气动性能的要求也可能不同。 若需要更大的阀来提供更高或更低的流量,模块化方案可以轻松实现,无需重新设计整个系统。 所谓“受控的灵活性”,就是在能够标准化的地方尽量标准化,只在必要之处做出变动。
集成解决方案将气动系统的坚固与快速,与电动系统的控制力和灵活性结合在一起, 从而提升设备性能、提高系统效率。 基于开放架构的元件,无论在集中式还是分散式方案中,都能促进这种协同作用。 模块化结构为高效满足简单和复杂需求奠定了基础。 以下解决方案,将帮助您在自动化方案中充分发挥两种技术的优势。
集成减少了设备中独立元件的数量。 气动功能、安全功能和传感器可以部署在更靠近工艺现场的位置, 从而减少接口、电缆和管路数量。
这样,系统结构得以简化,而设备的核心功能不受影响。 简化的价值在于:消除不必要的复杂性,同时保留所需的功能。
工程工作从系统规划开始,一直延伸到配置和调试。 数字化工具在这一过程中提供支持:它在系统层面组织阀岛和远程 I/O 等元件,并将设计数据传递到后续步骤。
这有助于减少返工,也保证了信息在项目各阶段的一致性。 其价值在于让工程师在整个过程中更好地掌控复杂性。
来自气动系统的传感器可以被纳入机器架构。 可以在更靠近生产过程现场的位置获取获取压力、运行状态等信息。
这提升了系统行为的可见性,有助于更早发现偏差。 目的不是收集更多数据,而是更有效地利用真正相关的过程信息。
理解混合自动化只是起点。 下一步是明确您的机器架构实际需要什么。
《配置之前: 阀组和远程 I/O 选型的五个关键考量》这份指南,帮助您从五个维度进行评估:机器方案、通信、气动性能、集成功能和工程流程。 借助其中的问题,您可以区分必备项、可选项和待定项,在进入产品选型之前,先为架构建立一套清晰的标准。
获取指南理解了机器架构的需求之后,您就可以开始探索如何将它们部署为一个实际的自动化平台。
阀岛 VTUX 便是一个平台方法的实例:它将通信、气动性能、安全、I/O 和精选集成功能,汇集到一个互联的系统方案之中。 但请记住,正确的配置始终取决于您的应用、架构和具体需求。