对许多设备制造商而言,功能安全仍然像是一种额外的约束。 它往往在项目后期才被想起,功能安全增加了复杂性,并为验证、文档和调试环节带来压力。
这种做法已经行不通了。
在汽车生产中,尤其是电动汽车应用场景,设备需要在高吞吐量、灵活布局以及人机安全互动之间取得平衡。 与此同时,监管压力也在增加。 机械、网络安全和安全集成方面的新要求,正在改变优秀机器设计的标准。
挑战很明确:如何在满足更高安全期望的同时,不让安全成为生产的障碍?
答案始于思维方式的转变。 功能安全不仅仅关乎降低风险。 如果设计得当并及早集成,功能安全有助于提升工程速度、设备可用性、能效和适应未来的能力。
许多安全概念仍然是在事后才被开发出来的。 风险在流程后期才被评估,保护措施后续才添加,使得安全功能与机器设计的其他部分相互割裂。
这通常会带来一系列本可避免的问题:
应对这些问题意味着许多汽车 OEM 和设备制造商在浪费时间。 他们知道安全是必要的,但之所以举步维艰,是因为安全没有及早融入架构之中。
功能安全应该是机器方案中不可或缺的一部分,而不是事后附加的补丁。
更好的做法是尽早开始,将安全直接融入机器设计之中。
这需要从一开始就考虑以下三点:
1. 结合实际应用场景进行风险评估
可靠的安全方案始于了解流程中哪些环节存在风险。 在汽车和电池生产中,受控运动、人工操作和高价值工艺往往紧密相连。 这就凸显了精确风险评估的重要性。
风险明确后,所需的安全等级也随之明确, 从而减少后期的盲目猜测。
2. 安全功能与机器架构相匹配
下一步是定义需要哪些安全功能,以及它们在系统中的部署位置。 这是许多团队在保护性、复杂性和灵活性之间面临权衡的地方。
最佳做法是从一开始就让安全功能与应用场景、运动曲线和机器布局相匹配。 这样工程团队就能对系统行为拥有更强的掌控力,同时避免过度选型。
3. 实施方案要兼顾性能
电路设计和元件选择决定了安全功能在实际中的表现。 响应时间、诊断能力、重启行为和故障处理都会影响生产效率。
良好的安全设计会保护用户安全, 也会保障产出。
现代机器设计中最重大的转变之一,是从集中式安全方案转向将安全功能部署在更靠近执行元件的位置。
这之所以重要,是因为安全功能离运动越近,系统响应就越快、越精准。 同时它也简化了模块化机器结构的架构,并可以减少不必要的能源消耗。
这带来了切实的好处:
这正是许多团队忽视的一点。 安全不一定要拖慢机器速度。 当它被正确集成时,反而能让机器运行得更好。
有一种普遍假设认为,提高安全性必然导致更高的能耗和更低的可用性。 但在实践中,情况往往恰恰相反。 当选择了正确的安全功能并妥当集成时,安全性有助于避免浪费并提高机器的整体效率。 明确的安全策略和智能的运动管理可以减少不必要的压缩空气消耗、降低损耗并缩短周期——所有这些都有助于构建高效能的机器设计理念。 这在汽车生产中尤为重要,因为能效目标正随着质量和合规要求不断提升。 功能安全不应与能效决策分开考虑, 它应该是这些决策的一部分。
电动汽车生产面临更大的压力。 电池制造涉及敏感工艺、贵重材料和严格的安全预期, 这使得可靠且良好集成的安全方案更加重要。
但这一原则不仅限于电池生产。
无论是在电池组装、电驱动总成生产还是更广泛的汽车自动化领域,设备制造商都需要支持安全运动、简化工程和可靠运行的解决方案。 设备必须保持高产出,同时满足当前和新兴的标准要求。
这就是为什么技术中立的方法至关重要。 电气和气动安全功能各有其用武之地,许多应用场景都能从两者的合理组合中获益。
并不是每台机器都必须从零重新设计。 许多制造商和设备制造商需要对现有设备进行改造,以满足更新的安全法规或修订后的内部标准。
这时,可扩展的安全方案和叠加式升级方式就变得非常有用。 相比重新设计整个系统,对选定的安全功能进行现代化升级、改进诊断能力或使设备模块符合当前要求,这些操作要简单得多。
改造不应演变成一次大修。
正确的安全架构有助于保护现有投资,同时让设备更易于适配。
Festo 为设备制造商提供融合工程、安全和生产力的功能安全解决方案。
包括支持:
这之所以重要,是因为设备制造商在汽车和电动汽车应用中,往往需要的不是单个元件, 而是能满足真实设备需求、帮助他们从风险分析顺畅过渡到落地实施的安全方案。
对于最具竞争力的机器方案而言,功能安全已经成为机器性能的一部分。
这种改变翻天覆地。
您可以设计更安全的运动,而不会使系统过于复杂; 您可以在不增加不必要工程负担的前提下满足当前标准; 您可以在保护人员和工艺的同时提升效率和可用性。
这才是真正的转变。
功能安全不再是最后打勾的合规项—— 它是从一开始就打造更好的汽车机器这一目标的组成部分。
如果您正在审核新的机器方案,或对现有的汽车应用进行升级,欢迎了解集成式功能安全如何降低复杂性、支持更高效的机器设计。