BAI Srl è leader nell'automazione robotica, con una storia che testimonia oltre 40 anni di competenza e innovazione. “Ci occupiamo di automazione robotica dal 1979, realizzando impianti speciali customizzati come abiti su misura”, racconta Lorenzo Barison, fondatore e responsabile dell'azienda. “Questo approccio ha consentito a Bai di rispondere in modo mirato alle richieste di una clientela variegata, garantendo soluzioni perfettamente adattabili alle necessità di ciascun cliente”.

La storia di Bai è una testimonianza di crescita e innovazione. Inizialmente specializzati nel settore della rubinetteria sanitaria, l'azienda ha saputo ampliare i propri orizzonti. “Le crisi del settore ci hanno indotto a esplorare anche altri mercati, come l'automotive, il farmaceutico e l'alimentare. Questa strategia ci ha permesso di rimanere competitivi e di affrontare nuove sfide", spiega Barison. La capacità di adattarsi a diverse richieste ha consolidato la posizione di Bai nel panorama dell'automazione, rendendola un attore versatile e reattivo.

Qualità, design e funzionalità: l'evoluzione delle macchine

Nel settore della rubinetteria, il design delle macchine di assemblaggio e collaudo è cruciale. “Le nostre macchine devono essere curate esteticamente, poiché operiamo in realtà importanti. La riconoscibilità del brand è fondamentale”, sottolinea Barison. La collaborazione con Festo ha quindi giocato un ruolo chiave; “il supporto agli uffici tecnici è stato molto apprezzato per quanto riguarda dimensionamento delle soluzioni e calcolo. Grazie a questa collaborazione, è stato possibile implementare soluzioni automatizzate che rispondono alle necessità dei clienti, garantendo un alto livello di qualità e prestazioni”.

Oggi, Bai è in grado di offrire soluzioni chiavi in mano per la produzione intensiva, come nel caso della macchina per la produzione di pulsanti push-pull. “Questa macchina deve garantire una produzione di 1200 pezzi all'ora e durare nel tempo. Abbiamo impianti realizzati dal 1995 che sono ancora in funzione”, afferma Barison. “Sicuramente l'integrazione di componenti di alta qualità ha permesso di elevare gli standard delle nostre soluzioni. In particolare, la tecnologia Festo - tra cui assi lineari ELGD, motori EMMT-ST e azionamenti CMMT – contribuisce a migliorare l'efficienza operativa e la precisione, assicurando anche appeal visivo”.