OTS Assembly, attiva nell’automazione da oltre 50 anni, è riconosciuta per la sua esperienza nella realizzazione di impianti per l'assemblaggio di piccoli componenti a velocità elevate. L'azienda si distingue anche per la sua capacità di gestire progetti in cui sono richieste velocità più basse ma con un'alta complessità. Grazie a questa versatilità, OTS Assembly è in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di diversi settori, dall’elettromeccanico all’automotive, fino al cosmetico e medicale.

“La nostra missione è fornire soluzioni di alta qualità, che garantiscano efficienza e affidabilità,” afferma Sandro Scarasso, CEO di OTS Assembly. “La sincronizzazione tra le varie competenze del nostro team è fondamentale per il nostro successo.”

Innovazione e sostenibilità

L'innovazione rappresenta un valore centrale nell'approccio dell'azienda, che investe nella digitalizzazione e nella sicurezza degli impianti, integrando sistemi gestionali che snelliscono i processi e migliorano l'efficienza operativa. “Oggi innovare significa considerare non solo gli aspetti tecnici, ma anche i processi e i modelli di business,” afferma Alessandro D’Aloiso, CMO. OTS Assembly è fortemente impegnata nella sostenibilità, “come dimostra la recente certificazione UNI ISO 26000, che evidenzia il nostro impegno verso gli SDG”.

In questo contesto, OTS Assembly punta a offrire configurazioni su misura, “realizzando impianti attorno al prodotto da assemblare e al processo da implementare,” spiega S. Scarasso. “Questa flessibilità ci consente di adattarci rapidamente alle richieste del mercato, ampliando le nostre possibilità di intervento.” La sinergia tra innovazione e flessibilità non solo permette di rispondere prontamente alle sfide contemporanee, ma è anche fondamentale per garantire un servizio di alta qualità, soddisfacendo le specifiche esigenze dei clienti e mantenendo un vantaggio competitivo nel settore.

Macchina per la produzione di prese multiple

La partnership tra OTS Assembly e Festo risale ai primi anni '90 e si è evoluta nel tempo. “Festo si è distinta per le sue capacità di innovare e la qualità delle sue soluzioni, e nel corso degli anni abbiamo costruito un rapporto solido basato sulla fiducia,” sottolinea Alessio Rossello, CTO di OTS Assembly. “Le soluzioni Festo ci permettono di affrontare le esigenze del mercato con maggiore efficienza e affidabilità.”

L'ultima applicazione realizzata da OTS Assembly riguarda una macchina per la produzione di prese multiple, caratterizzata da un tempo ciclo molto elevato. “Le soluzioni Festo, come i servoazionamenti CMMT e l’unità valvole VTUX integrata con il sistema CPX-AP-A, ci hanno permesso di raggiungere prestazioni elevate,” spiega Rossello. “La semplicità di integrazione e le caratteristiche avanzate di questi componenti sono state fondamentali per il nostro successo, e hanno reso il nostro sistema più efficiente e completo.”