Attualmente, molti settori della diagnostica di laboratorio elaborano i loro campioni in modo prevalentemente manuale. Questo perché l'automazione dei processi è un territorio nuovo per molti utenti. Con la sua gamma di prodotti, LifeTech offre soluzioni personalizzate per consentire ai laboratori di tutto il mondo di lavorare in modo più sicuro, produttivo ed economico grazie all'automazione.

Le applicazioni principali delle tecnologie Festo sono la gestione standardizzata e precisa di campioni e il dosaggio esatto di gas e liquidi. Nella tecnologia di laboratorio si utilizzano principalmente azionamenti elettrici con motori e controllori, pinze, sistemi di movimentazione e sensori. Nella tecnologia medica, abbiamo un punto di forza unico nel dosaggio ad alta precisione di liquidi e gas con le nostre piezo-valvole.

Analisi sicure in laboratorio

L'analisi di un gran numero di campioni in modo sicuro, affidabile e rapido sta determinando la tendenza all'automazione dell'analisi di laboratorio. L'elaborazione manuale dei campioni richiede molto tempo ed è soggetta a errori. Ad esempio, a causa di uno scambio di campioni, di una sterilità insufficiente o di un dosaggio impreciso dei liquidi di prova. Processi automatizzati e quindi riproducibili riducono al minimo le analisi errate, creano affidabilità nei processi e aumentano l'efficienza economica.

Per le applicazioni più importanti, la manipolazione di campioni e liquidi, vi offriamo una gamma completa di prodotti: soluzioni per l'etichettatura e l'identificazione dei campioni, per l'apertura e la chiusura dei contenitori di campioni, per il prelievo o l'alimentazione di quantità di liquidi dosate con precisione, nonché soluzioni per il trasporto e il posizionamento. Festo sviluppa soluzioni specifiche per i clienti, per compiti definiti sulla base di componenti collaudati per l'automazione elettrica e pneumatica. Un esempio è rappresentato dagli impianti per l'analisi del DNA. Consentono diverse migliaia di estrazioni genetiche al giorno nella selezione delle colture.

Un caso reale:
Velocità di produzione dei campioni

Se la pandemia di coronavirus ci ha insegnato qualcosa, è che i laboratori hanno bisogno di un'elevata produttività dei campioni. Soddisfare questa domanda non è più possibile nemmeno con personale di laboratorio altamente qualificato. I processi di laboratorio non potevano più evitare l'automazione. Per questo motivo, l'azienda olandese MolGen ha sviluppato il PurePrep TTR, che può preparare 320 campioni di pazienti all'ora, per un'ulteriore elaborazione molecolare. A bordo c'è anche la tecnica dell'automazione specifica per il laboratorio Festo.