Fipal srl è un'azienda specializzata nell'automazione delle linee di imbottigliamento per liquidi, impiegando contenitori in vetro e plastica. L’azienda si distingue per la sua competenza, flessibilità e varietà di soluzioni, rispondendo così alle esigenze di produttori di diverse dimensioni, da realtà a conduzione familiare a grandi multinazionali. “Il nostro approccio combina l’esperienza di un team senior con la freschezza di idee di un personale giovane”, afferma Paolo Tiberini, General Manager di Fipal. “Questo ci consente di sviluppare proposte innovative e competitive sul mercato”.
In un contesto di mercato sempre più competitivo, Fipal si impegna a integrare sostenibilità, digitalizzazione e sicurezza degli impianti nelle sue strategie. “Essere un’impresa moderna significa considerare tutti questi aspetti, insieme alla competitività dei prezzi,” aggiunge Tiberini. Grazie alla partnership con Festo, Fipal affronta queste sfide sviluppando soluzioni innovative che ottimizzano i processi produttivi e si allineano con le esigenze di sostenibilità e sicurezza.
Questo impegno per l'innovazione è ulteriormente potenziato dalla continua ricerca di soluzioni che garantiscano alta qualità e affidabilità. “La qualità dei prodotti è fondamentale, ma altrettanto importanti sono le collaborazioni con i fornitori del nostro distretto industriale, come Festo, che ci permettono di rispettare i tempi di consegna,” sottolinea Tiberini. Questa sinergia si riflette nella realizzazione di sistemi avanzati come il Dynamic Box, una soluzione che evidenzia l’impegno di Fipal verso l'eccellenza e la soddisfazione delle esigenze dei clienti.
Il Dynamic Box è una soluzione robotizzata progettata per la formazione continua degli strati di prodotti nel processo di pallettizzazione, in grado di integrarsi facilmente con le linee di produzione esistenti, senza richiedere modifiche significative all’impianto. “Il sistema è composto da una pinza robotizzata che sposta e ruota i pacchi su un nastro trasportatore in movimento continuo, garantendo che lo strato in uscita della macchina abbia la configurazione richiesta dal cliente,” racconta Filippo Manghi, responsabile ricerca e sviluppo di Fipal.
Dynamic Box si presenta quindi come una soluzione modulare e flessibile, che può prevedere l’integrazione di una, due o tre pinze, a seconda della produzione oraria necessaria. Questo consente di adattare il sistema ai diversi requisiti di produzione, migliorando efficienza e precisione del processo di pallettizzazione e assicurando la disposizione desiderata dei pacchi sugli strati dei pallet.
Per raggiungere questi obiettivi, sono state selezionate diverse soluzioni Festo, risultate fondamentali per garantire affidabilità e precisione del sistema. “Per il movimento lungo gli assi X e Y, abbiamo utilizzato i moduli EHMY e EHMX, che ci hanno permesso di realizzare un sistema di movimentazione robusto e affidabile,” spiega Manghi. Per il movimento verticale (asse Z), è stato integrato il cilindro a vite ESBF, mentre l'apertura e chiusura della pinza sono gestite da un asse a vite EPCC, azionato da un motore passo-passo EMMS, che consente un controllo ripetibile del movimento della pinza, adattandosi alle diverse dimensioni dei pacchi.
Dopo aver testato con successo la parte meccanica Festo, Fipal ha integrato anche i motori EMMT e gli azionamenti CMMT, migliorando ulteriormente le prestazioni del sistema e assicurando un controllo dinamico e preciso dei movimenti. “Oltre alla qualità dei prodotti, il supporto di Festo è stato determinante per il successo del progetto”, afferma Manghi. “Ci hanno assistito nel dimensionamento del sistema, sia dal punto di vista meccanico che elettronico, e hanno fornito un supporto formativo ai nostri programmatori.” Questa sinergia ha reso possibile la realizzazione di un sistema modulare, preciso e affidabile, rispondendo pienamente alle esigenze tecniche e produttive di Fipal.
La collaborazione tra Fipal e Festo è emersa negli ultimi anni, in risposta all'espansione di Fipal nel settore della pallettizzazione e alla crescente richiesta di macchine sempre più performanti e innovative.
Questo sviluppo ha spinto Fipal a cercare fornitori in grado di offrire materiali di alta qualità e supporto tecnico specializzato, essenziali per la scelta e il corretto dimensionamento dei componenti.