R&W Tech srl è un’azienda italiana che si dedica alla progettazione e produzione di sistemi di saldatura a resistenza, dall’elettronica alla costruzione della macchina completa, offrendo anche soluzioni personalizzate. “I nostri prodotti sono frutto dell’esperienza di tecnici che lavorano nel settore da 20 anni,” afferma Nicola Giorgi, Sales Manager. Le aziende spesso dimenticano la connessione tra il produttore e chi utilizzerà la macchina, “una distanza che può portare a costruire prodotti complicati o poco pratici, impedendo un'efficace operatività in officina. Il nostro obiettivo, invece, è mantenere un dialogo costante con il mercato, dando anche valore al cliente stesso.”

Flessibilità e controllo del Processo

La "R" di R&W Tech non sta solo per Resistance, ma anche per Research, evidenziando l'importanza dell'innovazione nel loro progetto. "L'innovazione deve facilitare e migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro," sottolinea Andrea Lolli, CEO & Technical Director. R&W Tech si distingue come l'unico costruttore europeo nuovo nel settore negli ultimi 10-20 anni, grazie alla sua reattività e voglia di dimostrare il proprio valore. "Il controllo del processo e la flessibilità sono fondamentali," spiega Lolli. "Le nostre macchine sono progettate per adattarsi a diverse condizioni e materiali, garantendo un'ottima qualità della saldatura."

Il design deve essere compatibile e coeso con la realtà produttiva. È utile avere tutta la pneumatica protetta da uno sportello in plexiglass per evitare sporcizia e mantenere le prestazioni, così come un cablaggio pulito e un touch su un braccio snodabile per modificare parametri o osservare il comportamento durante la saldatura.

Inoltre, i sistemi R&W Tech sono nativi Industria 4.0, pronti per gestire l’automazione e l’analisi dei dati, rispondendo così alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Sistemi di saldatura a resistenza: collaborazione strategica con Festo

La collaborazione tra R&W Tech e Festo è stata cruciale per il successo dell'azienda. "Abbiamo scelto Festo per la qualità dei suoi componenti e per il supporto tecnico," afferma Giorgi. "Questa sinergia ci ha permesso di sviluppare soluzioni innovative."

L'ultima applicazione realizzata con Festo riguarda un circuito pneumatico per la gestione del cilindro di saldatura di una puntatrice a resistenza. Risultava fondamentale avere un movimento fluido del cilindro di saldatura con un ottimo controllo della forza e della velocità di accostaggio e della forza di saldatura. "Il sistema doveva offrire anche un PL migliorativo rispetto alle soluzioni attualmente sul mercato," aggiunge Lolli. “In questo contesto, le valvole proporzionali e le soluzioni di gestione del cilindro pneumatico di tipo safety si sono rivelate particolarmente interessanti per noi. In quanto, al campo applicativo della saldatura a proiezione, si aggiungono gli ulteriori vantaggi nella saldatura dell’alluminio".

Grazie a questa collaborazione, R&W Tech si posiziona come un leader nel mercato, offrendo prodotti dalle prestazioni superiori e garantendo una risposta rapida alle esigenze del cliente. La tecnologia Festo si dimostra un supporto fondamentale per i tecnici dell'automazione, fornendo soluzioni pratiche e innovative in un contesto competitivo.