La resistenza batterica agli antibiotici è una delle minacce più mortali e costose al mondo per la salute, afferma l'agenzia del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti. Uno dei modi in cui queste resistenze vengono promosse, è che i medici prescrivono eccessivamente, per giorni, antibiotici ad ampio spettro.
Ogni uso di questi potenti antibiotici offre l'opportunità ai batteri di evolversi.

Uno dei motivi è la tipologia di test diagnostici utilizzati per personalizzare la terapia antibiotica, che richiedono in genere tre o più giorni per essere completati. Per combattere la crisi bisogna massimizzare la velocità con cui si possono prescrivere terapie di precisione.

Con una tecnologia trasformativa, sviluppata dalla start-up Selux Diagnostics, questo tempo si riduce a meno di 24 ore e, per il 99% dei casi, si risolve in cinque ore.

Questo consentirebbe ai medici di prescrivere un trattamento ottimale da tre a cinque giorni prima, riducendo le degenze ospedaliere e diminuendo il ciclo vizioso di abuso e resistenza agli antibiotici.

Fino a 50 antibiotici contemporaneamente sul banco di prova

La soluzione di SeLux si chiama piattaforma Next Generation Phenotyping (NGP).
La fenotipizzazione in questo contesto consente un processo che fornirà risultati attuabili, indicando quali precise terapie tratteranno più efficacemente l'infezione di un paziente.

Sulla piattaforma NPG, il plasma sanguigno del paziente, o altri tipi di campioni contenenti il batterio, vengono miscelati con diversi antibiotici. Utilizzando micropiastre da 384 pozzetti, il sistema è in grado di testare farmaci attuali e futuri.
I risultati dell'analisi completa vengono inviati a un database e un algoritmo controlla ogni diluizione dell'antibiotico, così da analizzare quale farmaco risponde meglio a quale dosaggio.

Teste dosatrici e sistemi handling Festo

Nel sistema sono installate diverse teste di dosaggio e portali di manipolazione Festo.
Con le teste dosatrici VTOE e VTOI è possibile ottenere un dosaggio preciso nell'intervallo dei microlitri. Questo migliora la produttività e garantisce affidabilità e precisione. Dall'altro lato, il modulo di comando valvola VAEM consente un controllo preciso delle teste di erogazione.

La piattaforma NPG include anche:

  • il portale bidimensionale EXCM-30, che sposta le micropiastre e le trasferisce.;
  • e il modulo rotante di presa EHMD, che afferra e ruota le fiale, apre o chiude i coperchi. Questo lorende ideale per la manipolazione dei campioni dei pazienti.