Mad Automation, con sede a Sansepolcro (AR), da oltre quindici anni si occupa della produzione di impianti di fine linea e software elettronici, garantendo il massimo rendimento e l'efficienza produttiva nell'industria dell'imballaggio e della movimentazione industriale.
Per i prossimi anni, l’azienda ha una chiara strategia di sviluppo che prevede di “rafforzare la propria presenza commerciale con l'implementazione di una rete di vendita globale, per la quale sono già stati fatti importanti progressi, come dimostrano la recente apertura della sede di Mad Automation America Inc. in Nord America o l'espansione della rete di distributori e agenti”, racconta Francesco Maurizi, Founder&CEO Mad Automation. “A questo si aggiungono l'installazione di impianti in paesi come Stati Uniti, Canada, Brasile, Cile e Argentina, e la partecipazione a numerose fiere internazionali nel settore del packaging, della logistica e in settori specifici come quello del caffè e degli snack”.
Quello che distingue Mad Automation è la sua costante ricerca di soluzioni innovative e il continuo miglioramento dei propri impianti, che si traduce in una gamma completa di macchinari all'avanguardia come astucciatrici per capsule di caffè, incartonatrici, pallettizzatori, LGV (Laser Guided Vehicles) e software, tutti progettati su misura per soddisfare le specifiche esigenze di ogni singolo cliente.
Versatilità e un’attenta analisi dei progetti consentono a Mad Automation di offrire soluzioni su misura, “grazie anche alla gestione interna dell'intero processo, dallo sviluppo e assemblaggio di parti meccaniche, alla creazione di software personalizzati, fino ai collaudi e al supporto post-vendita”, spiega F. Maurizi. “Un servizio reso completo dall’assistenza in loco e da remoto, per garantire la massima soddisfazione ed efficienza”.
L’approccio consulenziale è un altro elemento distintivo di Mad Automation, “che ci porta a guidare i clienti verso l’acquisto dell’impianto più idoneo rispetto alla loro richiesta”, racconta F. Maurizi. “La nostra mission, infatti, è quella di essere identificati dai nostri clienti come un partner affidabile per l’intero fine linea e non come semplici fornitori di macchine, aspetto che cerchiamo anche nei nostri collaboratori”.
La collaborazione con Festo è un esempio di questa filosofia aziendale “con la quale puntiamo a partner solidi, con un alto livello qualitativo e un servizio all’altezza delle nostre aspettative”, spiega David Volpi, Software Manager Mad Automation. “Fin da subito, Festo ha risposto positivamente a questi requisiti grazie all'ottimo lavoro svolto da Denis Turazzo – Application Sales Engineer Festo – che ci segue con attenzione da tempo, adattandosi alle nostre necessità di breve termine. Una collaborazione che ha avuto inizio con la fornitura della componentistica pneumatica, arrivando a integrare all’interno della macchina l’architettura CPX-E come soft motion che gestisce i servoazionamenti CMMT-AS abbinati ai motori EMMT-AS, che hanno permesso tempi ciclo molto brevi su T-Gantry a due assi”.
L’ultima macchina realizzata insieme a Festo è un’astucciatrice, che riceve in ingresso capsule di caffè K-cups tramite un particolare sistema di accompagnamento e di protezione, “grazie al quale viene garantita l’integrità dei prodotti, eliminando il rischio di danni. Era, quindi, necessario inserire un sistema Pick&Place stabile e veloce al variare della composizione e del formato in lavorazione”, continua D. Volpi. “Festo ci ha permesso di avere un ottimo compromesso tra velocità e stabilità del sistema, mettendoci a disposizione la professionalità e l’accuratezza del loro team R&D. In particolare, è stata studiata una soluzione ad hoc che prevede l’utilizzo, previo dimensionamento, della citata cinematica T-Gantry propria di Festo”.
Un progetto che ha “messo in risalto tutto ciò che accomuna Festo e Mad Automation”, conclude D. Volpi. “Dall’attenzione al cliente, fino all’analisi, progettazione e realizzazione del sistema in un’ottica congiunta e con forte spirito di collaborazione”.