Mantenere la produzione libera da germi e contaminazioni in laboratorio non è facile. L'attrezzatura utilizzata in laboratorio risulta particolarmente problematica, ad esempio, provette di reagenti, capsule di Petri o dispositivi di misurazione come le bilance. Queste attrezzature vengono introdotte dall'esterno in un'area di lavoro protetta e possono portare germi. Quando vengono posizionate sul piano di lavoro, si formano fessure che è poi difficile mantenere pulite.

Piatto di pesatura a levitazione

Utilizzando una tecnologia di levitazione basata su campo magnetico, ad esempio la tecnologia dei superconduttori, questi problemi potranno essere risolti in futuro. Una delle possibilità è offerta dalla tecnologia SupraSensor di Festo. Essa dimostra il funzionamento di una bilancia senza contatto come quelle utilizzate, ad esempio, su banchi di lavoro di sicurezza in laboratori di analisi biologiche o chimiche.

Il cuore dell'applicazione è rappresentato da un criostato con un superconduttore, che è saldamente montato su una bilancia di precisione sotto la superficie di lavoro. Un piatto di pesatura si libra sopra la superficie con un magnete permanente sul lato inferiore, accoppiato senza contatto al superconduttore e, quindi, anche alla bilancia. Ciò è reso possibile dalle speciali proprietà dei superconduttori, i quali hanno la capacità mantenere i magneti a una distanza di levitazione definita quando vengono raffreddati a una certa temperatura.

Ambiente di laboratorio facile da pulire

Trasferita in un ambiente di laboratorio, la superficie del luogo di lavoro rimane priva di strutture dirompenti e può, quindi, essere pulita in modo semplice ed efficace. Solo il piatto di pesatura si libra sopra il piano della tavola. Quando non serve, può essere rimosso e l'intera area di lavoro risulta interamente disponibile.

Oltre alla semplice misurazione e pesatura, la tecnologia offre una vasta gamma di altre opzioni come la determinazione della densità analitica o della viscosità, il dosaggio di precisione o il monitoraggio di processi reattivi o biologici.

Allo stesso tempo, l'applicazione con superconduttori è molto robusta e stabile sia in termini di spazio che di tempo: la funzione di levitazione intrinseca al materiale non richiede alcuna tecnologia di controllo e rimane attiva anche in caso di interruzione dell'alimentazione.