B) Test anticorpale

Il secondo test è quello degli anticorpi, spesso chiamato anche test sierologico. Gli anticorpi sono piccole proteine prodotte dal nostro sistema immunitario e vivono per la maggior parte nel nostro sangue.

Alcuni di questi anticorpi attaccano il virus e lo neutralizzano.

Circa cinque-dieci giorni dopo essere stato infettato da SARS-CoV-2, il sistema immunitario del corpo genera una serie di anticorpi, alcuni dei quali possono disabilitare o neutralizzare il virus. Rimangono nel nostro corpo per mesi o addirittura anni dopo, continuando a fornire protezione.

Un alto livello dei giusti anticorpi nel corpo umano indica una malattia COVID-19 guarita e un certo livello di immunità. I ricercatori vogliono identificare quegli anticorpi in modo da poterli utilizzare per sviluppare trattamenti, ma anche per rilevare chi è già immune al virus COVID-19.

La pandemia: dalla fase iniziale alla sua evoluzione

All'inizio della pandemia è stato fondamentale determinare chi ha il virus, per limitare la diffusione tra la popolazione.

In questa prima fase, i test PCR hanno aiutato ad abilitare procedure di isolamento, ridurre il numero di riproduzione di base (R0) e rallentare la trasmissione.

Sono, quindi, uno degli strumenti più importanti per controllare lo scoppio del virus.

Con l'evolversi della pandemia, i test sugli anticorpi si sono fatti sempre più importanti. Questi test aiutano a capire come l'epidemia attraversa una popolazione e quale livello di immunità è stato raggiunto nelle comunità.

I test su larga scala possono aiutare le persone a tornare al lavoro, proteggere i più vulnerabili e alla fine consentire di sbloccare il lockdown.

Aumentare la capacità dei test con la tecnologia di laboratorio di livello industriale Festo

La tecnologia può aiutare a superare una pandemia come questa. L'esclusivo portfolio di soluzioni Festo per la gestione dei liquidi, consente ai costruttori di macchine per apparecchiature di laboratorio e aziende di diagnostica di costruire dispositivi IVD scalabili ad alta produttività.

Grazie a componenti e sottosistemi intelligenti per il laboratorio, mettiamo a vostra disposizione soluzioni di automazione per manipolazione di provette per campioni, pipettaggio ed erogazione di soluzioni tampone o RNA.

I nostri componenti per l'automazione di laboratorio, sono testati sul campo e progettati per le operazioni industriali più esigenti.
L'obiettivo nello sviluppo dei componenti era l'elevata produttività, la precisione e l'accuratezza, con un CV (coefficiente di variazione) migliore del 3%.

Un alto livello di standardizzazione e inventario garantisce un'elevata disponibilità dei componenti.
Ciò consente di stabilire e ampliare rapidamente la capacità dei test dove necessario, per garantire la disponibilità e l'affidabilità dei test COVID-19.