標準空気圧が十分であるか、または制御付きソリューションが適切であるかは、実際のプロセス要件に依存します。 このガイドは、選定において重要な基準と、Controlled Pneumaticsの徹底的な評価が必要となる条件を示します。

標準空気圧は、明確な終端位置と一貫した条件下でのシンプルで安定した用途に適しています。

1、簡単なスイッチングおよび動作タスク

明確に定義された終端位置が必要十分であり、圧力が一定で、継続的な調整が不要で、またプロセスがシンプルで再現可能であれば、通常は十分です。

2、安定したプロセス条件

固定設定は、同じワークピース、わずかな負荷変動、安定した環境条件、大きな許容差、および製品変更が稀な場合に十分であることが多いです。

3、精度に対する適度な要求

重要なのは最大限の精度ではなく、プロセスで許容される偏差です。

4、標準空気圧が最適な選択肢となる場合

簡単で安定した機能が、連続的な制御やプロセスデータ、または最高の制御品質よりも重要な場合に適しています。

eBook: 制御空気圧の簡素化 ​

空気圧システムをデジタル化し、効率的で高精度にする方法​

制御空気圧技術が圧力・流量・動作の制御において、まったく新しい応用分野を切り開く方法を発見してください。 比例技術、センサー、インテリジェントアルゴリズムが閉ループ制御で連携し、プロセスを改善する仕組みをご覧ください。 空気圧システムの効率性、費用対効果、そしてパワーを、迅速かつ容易に向上させる方法に関する貴重な知見を得てください。​

今すぐダウンロード!

Controlled Pneumaticsは、プロセス変数を単に設定するだけでなく、運転中に積極的に制御する必要がある場合に重要となります。 重要なのは技術ではなく、用途です。

1、精度と再現性に対する高い要求

変動する環境条件にもかかわらず、厳格な許容範囲、再現性のある結果、および安定した品質が必要な場合には、制御付きソリューションが適しています。 重要なのは必要なプロセス精度です。

2、変動する負荷および外乱要因

Controlled Pneumaticsは、運転中にプロセス条件が変化した場合でも、偏差を能動的に補正することができます。 これには、例えば異なるワークピース、変動する材料特性、変化する負荷や、圧力および摩擦の変化などの外部要因が含まれています。 これらの変動にもかかわらず、制御は望ましいプロセス変数を安定的に維持し、一貫した結果を確保します。

3、可変製品および頻繁な変更

頻繁な製品変更時には、デジタルで調整可能なパラメータにより手動調整とエラーを削減することができます。 これにより、改造時間を短縮し、新しい要求に迅速にプロセスを対応させることが可能になります。 メリットは交換頻度や現在の労力によって大きく変わります。

4、継続的な制御ニーズ

プロセスパラメータが変動したり中間値が必要になったり、偏差を自動的に修正する必要がある場合、制御付きなソリューションが重要です。 重要な問いは、固定コントローラで十分なのか、それともプロセスが反応する必要があるのかです。

5、透明性向上のためのプロセスデータ

利用可能なプロセスデータは透明性を高め、アプリケーションや機械のヘルス状態に関する情報を提供することができます。 制御システムは診断、文書化、品質保証をサポートします。 プロセス値、機械またはシステムの状態を追跡可能にする必要がある場合、偏差を早期に検知したい場合、あるいは実プロセス値をコントローラに取り込む必要がある場合に有用です。 これらのデータが積極的に評価され、目的に合わせて活用される場合にのみ、真の付加価値が生まれます。

選択する前に、プロセスを決定する変数を明確にする必要があります。 Controlled Pneumaticsは、圧力、流量、または動きを制御できます。

圧力

圧力が直接に力や品質に影響を与える場合には重要です。 作業範囲、許容される偏差、反応時間、および潜在的な外乱要因を明確にする必要があります。

流量

速度と供給を決定します。 体積流量、設定値の挙動、変動、ダイナミクスを明確にする必要があります。

動作

重要なのは、終端位置のみが関連するのか、それとも中間値も関係するのかです。 その例として、可変速度、中間の位置、異なる動作プロファイル、または変動する負荷が挙げられます。

標準空気圧は、安定した簡単な用途で明確な状態を持つ場合に最適です。 Controlled Pneumaticsは、プロセスが変化し、正確に制御する必要がある場合や動的に適応する必要がある場合に重要となります。 決定は技術に依存するのではなく、プロセスが変化にどれだけ強く正確に対応する必要があるかに依存します。