欧州統計局(ユーロスタット)の労働災害統計によると、欧州連合(EU)では2022年に297万件の非致死的な職場事故と3,286件の死亡事故が発生しました。死亡事故の4分の1以上が機械や運搬設備に関連していました。
これらの厳しい数字は安全が後回しにできない理由を浮き彫りにしています。 適切な安全対策なしに機械を稼働させると、その結果は即座に深刻なものとなり得る:設備損傷、高額なダウンタイム、負傷、さらには法的責任まで及ぶ可能性があります。 一方、最初から安全性をシステムに組み込む設計は機械を信頼性、効率性、そして信頼をもたらす資産へと変えます。
機械安全の役割は過去10年間で劇的に進化しました。 かつては主にコンプライアンス要件と見なされていたが、今ではビジネス上極めて重要な優先事項となっています。
この変化を促している要因:
つまり、機械の安全性はもはや任意の選択事項ではありません。 安全とセキュリティを設計プロセスに組み込む企業は人々を守り、生産性を確保し、ますます要求の厳しい市場で競争力を維持する上で有利な立場にあります。
サイズ設定、安全性設定、PLC統合、コミッショニング、検証が断片化した手順で行われると、モーションコントロールプロジェクトは複雑になります。 このオンデマンドウェビナーでは、Festoのデジタル工具が設定からコミッショニングまでの接続されたワークフローをどのようにサポートし、エンジニアリングチームが引き継ぎの回数を減らし、モーションコントロールソリューションをより自信を持って評価できるかをご覧いただけます。
ワークフローを実際に見ます機械の安全は作業者を保護し市場全体でのコンプライアンスを確保するために設計された規制と規格の基盤に立脚しています。
欧州ではEU機械指令(2023/1230)が基盤となります。 長年続いた機械指令に代わり、EU加盟国間で規則を調和させるとともに、デジタル技術に対する新たな要件を導入します。 その目的:機械が機械的に安全であるだけでなく、ソフトウェアおよびサイバーセキュリティの観点からも安全であることを保証すること。
この規制を実際に適用するため、国際規格は技術者に安全性の評価と実施に関する明確な方法を提供しています。 最も重要な3つは次のとおりです:
ISO12100→ リスク評価
ISO13849→ パフォーマンスレベル (PL)
IEC62061→ 安全度水準(SIL)
これらの規格は体系的な道筋を提供します:リスク評価(ISO 12100)、信頼性の高い制御の設計(ISO 13849)、そしてSIL要件に対するそれらの検証(IEC 62061)です。
製造業者および機械メーカーにとって、コンプライアンスは譲れない要件です。 要件を満たさない場合、市場参入のリスク、高額な設計変更、そして最も重要なのは防げるはずの人への危害が生じる恐れがあります。
効果的な機械安全対策は後付けで防護装置を取り付けることではありません。 設計と運用のあらゆる段階に安全原則を組み込むことです。
この統合的アプローチは以下の4つの主要な段階に分けられます:
安全を設計から検証、保守に至るライフサイクルプロセスとして扱うことで、企業はコンプライアンスを確保し、ダウンタイムを削減し、オペレーターとの信頼関係を強化します。
機械安全の中核にはリスク評価の枠組みが存在します。 危険の特定、リスクの優先順位付け、適切な安全対策の選択に構造を与えます。
典型的なプロセスは次の3つのステップに従います:
このプロセスを記録することは不可欠です。 ISOへの準拠を12100証明し、監査を支援し、仮定ではなく体系的な分析に基づく意思決定を保証します。
率直に言って、機械を作っているのに安全を考えないなら、それは間違っています。 安全は単なるチェック項目ではありません。それは性能、信頼性、そして評判に不可欠な要素です。 事故は時間、お金、そして信頼を損なう。 しかし、スマートな安全設計がそれらすべてを防ぎます。 単に怪我を防ぐだけではありません。機械を稼働させ続け、チームの自信を維持し、顧客の忠誠心を保つことなのです。
優れた安全性がもたらすものは次の通りです:
最新の安全インターロックを備えた包装ラインを考えてみましょう。それは単に人を守るだけでなく、ダウンタイムを削減することでOEEを向上させます。 安全はコストセンターではありません。 それはパフォーマンスの増幅器です。
機械の安全は単なる法令順守の要件ではなく、責任であり機会です。 規制に準拠し、実証済みの工学原理を適用し、体系的な設計手法に従うことで、企業は生産性を守りながら人々を保護できます。 堅牢なリスク評価フレームワークにより、危険因子が特定され低減される一方、継続的改善によりシステムは長期にわたり効果を維持します。