マニホールドアーキテクチャは、流体システムがどれほどコンパクトで掃除が容易で拡張可能かを定義するため、重要です。 これはインタフェース数、配管経路、使用される材料、そして試作から量産に移行するための労力に影響を与えます。
チームがマニホールド技術が適切な方向性であると考えたなら、重要な質問は実際的なものになります: どのアプローチが、設計において設置面積、デッドボリューム、清掃性、製造可能性、コストのバランスを提供するか?
優れた形状の流体マニホールドアーキテクチャは、チームに次のような利点をもたらします:
トラック、層、または材料を詳細化する前に、アーキテクチャが必要とするルートを確認してください。 ほとんどのチームは、この段階に到達する前にいくつかの流体マニホールドタイプを比較しているでしょう。
チューブベースのレイアウトは、変更が容易であるため、初期のプロトタイプによく適しています。 装置が小型化し、明確になり、より生産に特化するにつれて管理が難しくなる場合もあります。 チューブや継手が増えると、組み立てステップが増え、潜在的な漏れ点が増え、組み立てごとのばらつきが増える可能性があります。
機械加工マニホールドは、シンプルな形状、堅牢な機械構造、または交差ドリル加工がチャンネルコンセプトに適合するレイアウトに最適です。 ただし、設計が複数の層にわたる複雑な内部配管を必要とする場合、制約が生じることがあります。
Bonded Manifoldは、内部チャンネルを容易に洗浄でき、コンパクトなレイアウトを提供します。一方、多層マニホールドは、より複雑な配管に最適です。 拡散接合は、接合部に接着剤を使用せずに個々のポリマ層を結合します。 これは、明確にルート付けされたチャンネル、低い汚染リスク、および小型設計が重要となるマイクロ流体マニホールド設計に適しています。
統合型流体システムは、単なるマニホールドボディにとどまりません。 それは、バルブ、継手、チューブ、圧力制御およびセンサがどのように統合されるか、そして組み立てとテストがどのように行われるかに関するものでもあります。 これは、チームがより少ない個別のサプライヤインタフェースと、カスタマイズされたマニホールドから機能的なサブシステムへのより明確なプロセスを求めている場合に重要です。
効果的なマニホールド技術の比較は、好みではなくアプリケーションの制約から始まります。 Bonded Manifold、機械加工型マニホールド、または統合型流体アセンブリが最適かを決定する前に、レイアウトのアイデアや要件を実現可能な設計に変えるための要因について考えてみましょう。
技術レビューの早い段階でこれらのポイントを含めてください:
Bonded Manifoldと機械加工マニホールドの選択に関しては、万能な答えはありません。 どちらの方法もそれぞれ適した場面があります。 最適な選択は、形状、材料、製造方法、統合ニーズに依存します。
Bonded Manifoldは、複雑な内部チャンネル、コンパクトな配管、多層構造、高い機能密度を小さなスペースで必要とするアプリケーションに最適です。 ライフサイエンスのアプリケーションでは、コンパクトな流体設計が可能となり、通常であれば複数のチューブ、継手、コネクターを必要とする流体経路を統合するのに役立ちます。
機械加工マニホールドは、より簡単なチャンネルレイアウト、特定の機械的要件、またはより直線的な配線が必要なアプリケーションに適しているかもしれません。 ジオメトリが層状の内部配管を必要としない場合でも、良い選択肢となる可能性があります。
これらの質問を使用して意思決定をガイドしてください:
回答がコンパクトで多層構造の内部配管を示唆する場合、Bonded Manifoldを検討する価値があります。
Bonded Manifold設計のコストは、設計上の判断に依存します。 これにより、複雑な設計を避けるべきという意味ではありません。 コンパクトなライフサイエンスシステムにおいては、より複雑なマニホールドが、配管、継手、手動組み立て、漏れチェック、メンテナンス、または装置内の品質管理リスクを削減する際に意味を持つ場合があります。
アプリケーションでより簡単な設計ルートを適用できる場合、通常は労力を管理可能に保つことができます。 PMMA、二層構造、少ないトラック、片面加工、コンパクトなフットプリント、接合プロセス後の限定的な加工はすべて、設計をより効率的に製造する助けとなります。 可能な場合に片側に外部機能を計画することも、不要な製造労力を削減する助けとなります。
アプリケーションが高い材料性能、より多くの層、またはより複雑な内部配管を必要とする場合、より多くの作業が必要になる可能性があります。 PMMAの代わりにPEI、複数の層にわたる多数のトラック、両面加工、より大きなフットプリント、外形、ねじ、または外部機能のための結合後の追加加工は、すべて設計と製造の複雑さを増加させます。
流体システムがいかに作りやすいかを判断する作業を、プロトタイプが動作するまで待つべきではありません。 それはアーキテクチャの議論の一部であるべきです。
プロトタイプは流体機能の動作を証明できますが、製造可能性は最初から議論されるべきです。 長いチューブ経路、多くの手動接続、掃除しにくい領域、または適切に配置されていないインタフェースは、組み立てを遅らせ、後の検証を複雑にする可能性があります。
スケーラブルなマニホールドアーキテクチャは、チームが以下の点を確認するのに役立ちます:
✔ 流体経路を繰り返し組み立てることができますか?
✔ この設計により、チューブや継手の取り付け作業の手間を削減できますか?
✔ 掃除や洗浄が重要な領域に届きますか?
✔ バルブ、継手、または圧力制御をきれいに統合できますか?
✔ アーキテクチャはプロトタイプ、パイロット、生産量産をサポートできますか?
✔ 設計データは体系的なサプライヤー評価に使用できますか?
これが、コンパクトな流体設計が単なるレイアウト最適化以上のものである理由です。 それは生産準備への道のりです。
Festoは、エンジニアリングおよびマニホールド生産から、最終テスト付きの機能サブシステムに至るまで、用途やプロジェクト範囲に応じて、顧客固有のプロジェクトをサポートすることができます。 これを実現するために、社内の拡散接合マニフォールド技術と、バルブや継手、チュービング、圧力制御などの既存のカタログ製品群に加え、エンジニアリング、組立、試験の専門知識を組み合わせています。
このアプローチは、多数のチャネルを持つ小型の複雑で高精度なマイクロ流体マニフォールドや、PMMAやPEIなどのポリマー、低い汚染リスク、そしてバルブやその他の流体制御コンポーネントへの明確な統合によく適しています。 旧Carville拡散接合技術を取得して以来、カタログ部品と拡散接合マニフォールドを組み合わせて、コンパクトでカスタマイズされたソリューションを作成できるようになりました。