マイクロ流体は、小さなチャンネル内で非常に少量の流体を制御する科学と技術です。 これらの流体は液体または気体であり、チャンネルは幅が1ミリ未満であることがよくあります。

このスケールでは、流体の挙動が異なります。 表面張力、粘度、そしてチャネルの形状が、重力や乱流よりも重要になります。 これにより、エンジニアや科学者は有益な利点を得られます。小さな量を移動、混合、加熱、分離、または高度に制御して分析できます。

これがマイクロ流体が多くのコンパクトなライフサイエンス機器で使用される理由です。 これにより、従来のラボ設置に比べて、より少ない空間、より少ない液体、そしてより短いプロセスステップで、サンプルや試薬を制御された方法で管理できます。

マイクロ流体は、精密に設計されたマイクロチャネル、チャンバー、そして制御ポイントを通して液体をガイドすることで機能します。 大きなサンプルをチューブで移動させる代わりに、マイクロ流体デバイスは少量のサンプルや試薬をコンパクトな内部経路で移動させることができます。

シンプルなマイクロ流体プロセスには通常以下が含まれます:

  • 入口、サンプルや試薬がデバイスに入る部分
  • マイクロチャンネル、流体を経路に沿って移動させるガイド
  • 制御要素、例えば圧力、毛管作用、ポンプまたはバルブ
  • 処理ゾーン、混合、加熱、分離または反応が行われる部分
  • 結果を測定、読み取り、または転送できる検出または出力エリア

正確な設定はタスクに依存します。 診断装置、投薬システム、そしてorgan-on-a-chipモデルはいずれもマイクロ流体原理を使用する場合がありますが、同じアーキテクチャを必要としません。

マイクロ流体チップを液体のための小さな構造化されたルートと考えてみてください。 サンプルがチップに入り、狭いチャネルを通り抜け、1つ以上の機能領域に到達して、測定可能な結果を生成します。 Lab-on-a-chipシステムでは、この方法によって複数の手作業によるラボのステップを置き換えることができます。 単一のデバイスで、サンプル準備、試薬の混合、反応条件の制御が可能になります。

その結果、よりコンパクトなプロセスが実現します。 かつてはより多くのスペース、手作業、および分離したコンポーネントを必要としていた工程が、短縮された制御も簡単になっています。

マイクロスケールでは、流体の流れは通常、正確に制御され、予測可能です。 多くのマイクロ流体システムにおいて、流れは層流です。これは、流体層が乱流による混合を最小限に抑えながら互いに並んで移動することを意味します。 これにより、エンジニアがデバイスを設計する方法が変わります。 混合、計量、反応タイミングは、多くの場合、チャネル形状、経路の長さ、圧力制御、および素材の表面特性に依存します。

特に重要なのは、次の3つの原則です:

  • 表面効果が強くなります。 これは、流体がその体積に対してより大きな表面積に接触しているためです。
  • 流れがより予測可能になります。 これにより、再現可能な計量やサンプルの分析が容易になります。
  • 少量の液体は迅速に反応します。 なぜなら、熱と質量の移動距離が短いからです。

これは、生物学的および化学的プロセスにとって特に貴重なものとなります。 より少ないサンプルや試薬の量が必要となり、敏感な工程を制御された環境で実施することができます。

マイクロ流体技術は、少量の液体を制御、分析、または処理する必要がある場所で使用されます。 ライフサイエンス分野では、空間、サンプル量、再現性が重要なアプリケーションでしばしば不可欠となります。

主なアプリケーション分野は次のとおりです:

  • 診断およびIVD、特にpoint-of-care検査やコンパクト分析装置を含みます
  • Lab-on-a-chipシステム、ラボの機能が小型デバイスに統合されています
  • 生物学分野のマイクロ流体技術、細胞処理、細胞分離、単一細胞分析など
  • Organ-on-a-chipモデル、微細なマイクロ流体チャンネルが細胞に栄養を供給します
  • 薬剤スクリーニング、少量の液体を用いた試験および分析
  • 自動化された細胞療法プロセス、 液体の正確な輸送がしっかりと制御されたプロセスに寄与します
  • 分析装置、 サンプル、試薬、ガスが定義された経路を通る必要がある場面

コンパクトなライフサイエンスデバイスに取り組む場合、以下のリソースがこのトピックに関するさらなる洞察を提供します。 当社の研究チームはラボ自動化および医療技術のためのマイクロ流体の概念を探求しており、自動CAR-T細胞療法やorgan-on-a-chipシステムなどの分野でどのように活用できるかを検討しています。

マイクロ流体とは、単に流体経路を小さくすること以上のものです。 エンジニアや科学者に、微小な流体量を正確に制御するための効果的なアーキテクチャを提供することで、コンパクトなデバイスがサンプル、試薬、反応を最大限の効率で処理できるようにします。

最も重要なポイントは次のとおりです:

  • マイクロ流体は、小さなチャンネルやチャンバー内の微小な液体または気体の量を制御します。
  • マイクロスケールでは流体の挙動が変化するため、表面効果、層流、およびチャンネルの形状が特に重要です。
  • マイクロ流体デバイスは、投薬、混合、制御、および反応検出などのラボステップをコンパクトな形式で組み合わせることができます。
  • ライフサイエンスのアプリケーションは、特にサンプル量、再現性、デバイスサイズが重要である場合に、正確な流体制御から恩恵を受けることがよくあります。

基本を把握した後は、流体制御がデバイスの信頼性、再現性、またはスケールアップにどのように役立つかを考えることが次の有用なステップです。