適切な判断は用途、稼働サイクル、インフラ、エネルギー使用量、投資費用、所有総費用に依存します。 ここで構造化された自動化評価が高額な仮定を避ける手助けをします。
OPEXを削減するとは、機械、システム、生産プロセスの運用にかかる定期的な経費を削減することを意味します。 産業自動化において、これらの経費にはエネルギー使用量、圧縮空気供給、メンテナンスとサービス、ダウンタイム、スペアパーツ、労働力、非効率的なプロセスのコストが含まれる場合があります。自動化エンジニアにとって、OPEX削減はアプリケーションレベルから始まります。 それは、機械や機械モジュールレベルで、エネルギーや運用費が発生する場所を問いかけることを意味します。 また、技術の変更がライフサイクルを通じて測定可能な節約を生み出すか、あるいは小規模な最適化がより良い結果をもたらすかを確認することを意味します。
これが重要なのは、空気圧アプリケーションにおいて、OPEX(運用費削減)のための隠れたチャンスが頻繁に存在するためです。 多くの場合、最初のステップは技術を置き換えることではなく、空気消費量、圧力レベル、サイクル速度、またはプロセス空気使用が興味深いコストの可能性を提供する場所を理解することです。 小規模な空気圧アプリケーションや短ストローク動作は依然として経済的に実行可能でエネルギー効率が良い可能性がありますが、大型の駆動部や高消費アプリケーションは詳細な分析を正当化する場合があります。
CAPEXは、機械、システム、または部品を購入または構築するために必要な投資コストです。 OPEXは、それを運用するための時間経過に伴うコストです。 CAPEXの観点から魅力的に見える技術的選択が、後により高い運用コストを引き起こす可能性があります。 逆の場合もあり得ます。エネルギー消費、稼働停止時間、またはメンテナンスの負担をライフサイクル全体で削減できる場合、より高い初期投資は正当化される可能性があります。
これが、自動化における所有コスト全体が重要である理由です。 最適な選択肢とは、単純に最も低価格な購入価格や最小のエネルギー消費を持つソリューションではありません。 それは、時間の経過とともにアプリケーション、インフラストラクチャ、およびコスト目標に適合するソリューションです。
例えば、高エネルギー使用、正確な制御、頻繁な動き、または圧縮空気需要の削減が可能な回収をもたらす場合、電化は経済的に合理性があります。 動きがシンプルで、コンパクト、高速かつライフサイクル全体を通じてコスト効率が高い場合、効率的な空気圧技術は依然として優れた選択肢となります。
自動化における最大の運用コスト要因は、すべてのアプリケーションで同じであることはほとんどありません。 それらは機械の動作方法、稼働頻度、移動する負荷、および既存のインフラストラクチャの性能に依存します。
関連するOPEXホットスポットには、大型の空気圧駆動部、高消費アプリケーション、プロセスエア、真空アプリケーション、およびアプリケーションが実際に必要とする以上の圧力で圧縮空気が供給される領域が含まれます。 これにより、空気消費量と運用コストの両方が増加する可能性があります。 プロセスエアには特別な注意が必要です。なぜなら、生産環境ではしばしば空気圧駆動よりも多くの圧縮空気を消費するからです。
決定はアプリケーションのデータを基にする必要があります。 重要な要素には、アクチュエータのサイズ、ストローク長、サイクル率、負荷、圧力レベル、空気消費量、漏れ、プロセス空気需要量、エネルギー価格、メンテナンスの負担およびダウンタイムリスクが含まれます。
鍵となるポイントは簡単です:運用コスト削減は、実際のコストホットスポットを特定することから始まります。 特定の技術に賛成または反対する包括的な決定から始めるべきではありません。
自動化技術は、適切なコストドライバを対象にすればOPEXを削減することができます。 最も効果的な方法は、電化、より効率的な空気圧技術、より良い圧力制御、空気消費量の削減、メンテナンス計画の改善、またはライフサイクルコストのより明確な比較である可能性があります。
客観的な技術評価は、仮定と実際の節約可能性を区別するのに役立ちます。 空気圧技術と電気技術のどちらが一般的に優れているかを問うのではなく、より重要な質問は、不要な複雑さを生じさせることなく、この特定のアプリケーションにおいて運用コストを削減する技術はどれかということです。
ダウンタイムは、機械が予期せず停止したり回避可能なメンテナンス作業が必要となったりして、生産損失を引き起こすため、運用コスト(OPEX)に影響を及ぼします。 アプリケーションとデータがサポートする場合、予知保全は、チームが反応的な修理から計画的な介入へ移行するのに役立ちます。
自動化エンジニアにとって、これは条件モニタリング、診断、またはアプリケーションのデータがメンテナンスの判断を支える場所を確認することを意味します。 その価値は、そのプロセスの重要性、故障の影響、および利用可能なデータに依存します。 これはすべてのコンポーネントの普遍的な固定と見なされるべきではありません。
自動化のエネルギー効率は、さまざまな手段を使用して達成できます。 空気圧システムでは、圧力を低減する、需要に基づいた圧力制御を行う、異なる圧力ゾーンを作成する、空気節約回路を導入する、さらにControlled Pneumaticsなどのオプションがあります。 場合によっては、電動自動化がエネルギー消費を削減したり、制御性を向上させたりすることで、投資に見合う価値を提供する場合があります。
最も重要な要素は、技術のラベルではなく、アプリケーションに導かれることです。 小さな空気圧の動きは、節約を追求する最初の対象ではないかもしれません。 むしろ、大型の駆動部、高サイクル率、またはプロセスエアアプリケーションが、より詳しい検討に値する場合があります。
自動化がマニュアル作業を削減し、再現性を向上させ、またはより安定した機械性能をサポートすることで、生産性が向上します。 これは結果として、OPEXにポジティブな影響を与えます。 しかし、生産性の向上は、アプリケーションに明確にリンクされる必要があります。 技術変更は、必要な動作、プロセス品質、サイクル時間、および操作環境に適合するべきです。
多くのチームにとって、実際的な問題は新しいオートメーションコンセプトが機械のライフサイクル全体で効率的に稼働する手助けとなるかどうかです。 これには、電動自動化、効率的な空気圧デザイン、またはその両方の組み合わせが含まれることがあります。
システムが複雑で診断が難しく、定期的に確認されない場合、メンテナンスおよび人件費が増加する可能性があります。 圧縮空気インフラ、圧力設定、またはプロセス空気消費が実際のアプリケーション要件に適合しない場合、運用コストが増加する可能性があります。
これらのコストを削減するには、圧力レベルを見直し、漏れを特定し、診断を改善し、標準化されたコンポーネントを使用し、より明確な圧力ゾーンを作成するか、アプリケーションに利益をもたらす場合は別の技術に移行する必要があるかもしれません。 正しい答えは単一のコスト要因ではなく、全体的な運用状況に依存します。
適切な自動化技術を選ぶには、まずアプリケーションから始めます。 既存のソリューションを置き換える前に、エンジニアは動作、負荷、デューティサイクル、エネルギー需要、インフラ、ライフサイクルコストについて理解する必要があります。
効果的な意思決定プロセスには5つの質問が含まれます。
1. 運用コストは実際にはどこで発生しているのでしょうか?
エネルギー使用量、圧縮空気消費量、プロセス用空気、メンテナンスの負担およびダウンタイムリスクを確認してください。
2. そのアプリケーションは実際にOPEXのホットスポットでしょうか?
大規模な駆動部、高いサイクル率、プロセス用空気、非効率的な圧縮空気の使用が、小規模でシンプルな空気圧の動作よりも多くの可能性をもたらす可能性があります。
3. 最適化は十分でしょうか?
圧力低減、圧力ゾーン、空気節約回路、または制御された空気圧ソリューションは、技術を完全に変更することなく、労力と節約の間で良好なバランスを生むことがよくあります。
4. 電化は費用に見合う価値があるでしょうか?
電動自動化は、省エネ、精度、制御性、あるいは圧縮空気の需要削減といったメリットが投資を正当化する場合に、適切な方法となるでしょう。
5. 所有コストの合計は何を示しているのでしょうか?
最終的な決定は、投資コスト、運用コスト、メンテナンス、エネルギー、インフラストラクチャ、および期待されるライフサイクル性能を考慮すべきです。
Festoは、空気圧および電動自動化の両方を提供します。 これは運用コストを削減することが目標の場合に関連します。なぜなら、最適なソリューションが単一の技術カテゴリーに属するとは限らないからです。
空気圧アプリケーションにおいて、Festoは、圧力の低減、需要に基づく圧力制御、圧力ゾーンの作成、空気節約回路、そしてControlled Pneumaticsなどの施策を導入することができます。 電化が経済的に合理的であるアプリケーションに対して、Festoは電動自動化への移行をサポートすることもできます。
この技術中立的な視点は、製造業者が特定のアプリケーションにおいてOPEXが重要であるかどうか、そしてどの選択肢が最適であるかを判断するのに役立ちます。
目標は、確立されたソリューションを一般的に置き換えることではありません。 目標は、運用コストを透明化し、プロセス、インフラ、および総所有コストに適合するオートメーションコンセプトを選択することです。
自動化における運用コストの削減は、アプリケーションの明確な評価から始まります。 小さな空気圧動作が実際のコスト要因でない場合もあります。 大規模な駆動部、プロセスエア、高消費アプリケーション、非効率的な圧縮空気の使用、または適切に制御されていない圧力ゾーンは、より強力なOPEX(運用経費)の可能性を秘めています。
適切な選択肢は、効率的な空気圧技術、電化、または他の適したオートメーションコンセプトである可能性があります。 重要なのは、技術、コスト目標、運用現実との適切なマッチングを確保することです。
次のステップを使用して、アプリケーションを評価し、実際のコストのホットスポットを特定し、Festoと一緒に総所有コストを評価してください。
OPEXは運用費用を意味します。 自動化では、エネルギー、圧縮空気、メンテナンス、人件費、ダウンタイム、およびメンテナンス作業のような、機械やシステムの運用に必要な繰り返し発生するコストが含まれます。
自動化は、エネルギー消費の削減、プロセスの安定性向上、ダウンタイムの削減、メンテナンス計画のサポート、そして各アプリケーションに最適な技術の選択を通じて運用コストを削減できます。
CAPEXとは初期投資コストのことです。 OPEXとは運用にかかる継続的なコストのことです。 自動化においては、購入コストが低いことが必ずしもライフサイクルコストの低下を意味するわけではないため、両者を一緒に検討する必要があります。
最大の影響はアプリケーションによって異なります。 関連する選択肢には、電動自動化、空気圧ソリューション、圧力ゾーン、省エア回路、診断、予知保全、制御された空気圧技術などが含まれます。
製造業者は、改善前後の定期的なコストを比較することでOPEXの節約を測定します。 関連する要因には、エネルギー使用量、圧縮空気消費量、メンテナンスの労力、ダウンタイム、労働力、総所有コストが含まれます。