バイオテクノロジーは、生物学的システム、細胞、または生物を技術的に活用し、製品やプロセスを開発することを指します。 バイオロジー、化学、プロセス工学、そして自動化といった分野を統合しています。 目的は、生物学的プロセスを的確に制御、監視し、安定的で再現可能なプロセスに移行させることです。
バイオテクノロジーの用途は、研究所での運用から連続的な工業生産プロセスまでさまざまです。 技術的な設計は、生物学的プロセスが拡張可能で経済的に運用可能かどうかを大きく左右します。
バイオテクノロジーのプロセスは、現在、多くの産業で利用されており、さまざまな分野においてバイオテクノロジーの中心的な用途を構成しています。 医薬品およびバイオ医薬品産業では、これらは複雑な有効成分、ワクチン、ならびに細胞および遺伝子治療の製造の基盤を形成しています。 産業バイオテクノロジーでは、例えば発酵や酵素的変換の際に生物学的プロセスが利用されています。
食品‑および飲料産業も、プロセスの最適化や新製品の開発に向けてバイオテクノロジーをますます活用しています。 さらに、持続可能な貯蔵および変換のコンセプトにおいて、エネルギーと環境分野で重要性を増しています。 異なる目標があるにもかかわらず、これらの用途は技術的な精度とプロセスの安定性に対する高い要求を共有しています。
バイオテクノロジーの重要性が高まる理由は、グローバルな展開と持続可能な成長への追求と密接に関係しています。 持続可能な生産方法の需要は、バイオベースで個別化された製品の需要と同様に増加しています。 同時に、バイオテクノロジーのプロセスを研究段階から産業規模へと迅速に移行させる必要があります。
このスケーリングプロセスは、新たな技術的課題を伴います。 手作業によるプロセスはすぐに限界に達しますが、自動化されたシステムは再現可能な条件と一定のプロセス品質を可能にします。 これにより、自動化は現代のバイオテクノロジーの中心的な促進要因となります。
バイオテクノロジーの応用には、設備技術と自動化に特別な要件が求められます。 温度、圧力、媒質流、ガス組成などのプロセスパラメータは、正確に制御され継続的に監視される必要があります。 同時に、繊細な生物システムを保護するために、衛生的な設計と滅菌可能な部品が不可欠です。
さらに、柔軟でモジュール式の設備コンセプトの必要性が加わります。 プロセスは、研究所の試験から生産設備まで、さまざまな開発段階に適応できる必要があります。 統一された自動化戦略により、プロセスの一貫した移行と拡張が可能になります。
Festoは、生物プロセスの技術的要件に合わせたポートフォリオでバイオテクノロジーの応用を支援します。 ここでは、自動化、プロセスに近いハードウェア、そして確かなエンジニアリングノウハウを結びつけることに重点を置いています。
さらに、Festoは将来の技術研究に積極的に取り組んでいます。 イノベーションプロジェクトのフレームでは、生物学的原理を分析し、技術的な用途に応用しています。 これに該当する例としては、PhotoBionicCellやBionicHydrogenBatteryがあり、生物学的プロセスを活用して、エネルギー、資源利用、システム設計の新しいアプローチを実現する方法を示しています。 これらの研究プロジェクトは、バイオテクノロジーの応用をさらに発展させるための重要な刺激を提供し、イノベーションと産業実務を結びつけることへの取り組みを際立たせます。
PhotoBionicCellは、生物学的プロセスが最新のコントローラおよび制御技術とどのように組み合わせられるかを示しています。 これは、生物学的反応を技術的に制御可能にし、それによって新たなバイオテクノロジーの応用を開拓するアプローチの模範となります。
BionicHydrogenBatteryにより、Festoは持続可能なエネルギーシステムのコンテキストで生物学的機能原則を採用しています。 このソリューションは、バイオテクノロジーに基づくエネルギー生成および貯蔵のコンセプトをどのように技術的に実現し、上位システムに統合するかを示します。
これらの例は、Festoのバイオテクノロジーポートフォリオを代表しています。 さらに、Festoはバイオテクノロジーの応用をプロセス全体にわたって支援しています。個々の自動化コンポーネントから総合的なエンジニアリングおよびシステムソリューションまで対応します。 生物学的、プロセス技術的および技術的要件がここで的確に統合されています。
バイオテクノロジープロジェクトは個別的であるため、直接的な専門的交流が重要です。 Festoは、ユーザーの特定の要件の分析および各プロジェクトのニーズに合った技術ソリューションの開発をサポートします。
バイオテクノロジーは多くの産業にとって重要な技術であり、その重要性は一層増大していきます。 バイオテクノロジーのプロセスの成功は、正確で信頼性が高く、拡張性のある技術的実施に大きく依存しています。
Festoは自動化の専門知識を深いプロセス理解と結びつけ、企業が研究段階から産業用途までの生物学的プロセスを効率的かつ将来に向けて安全に実現できるようサポートします。