競争優位性としての持続可能性

世界の産業が変化する中で、自動化は革新と持続可能性の境界にあります。 CO2削減や持続可能なビジネス慣行の重要性が高まる中、持続可能な未来への道を切り開くために法律のフレームや取り組みが再設計されています。 今後10年間で、5つの主要な取り組みが、自動化企業の運営、革新、競争の基準を設定します。 これらの法律的側面を理解することが重要です。 これにより、企業は規則を遵守するだけでなく、持続可能性要件を早期段階からプロセスや意思決定に統合することが可能になります。

調達活動をサステナブルなものにしましょう​

効率的で、コンプライアンスを遵守し、将来を見据えたサプライチェーンを構築するための実践的な手順をご紹介します。 このチェックリストは、規制要件を満たし、企業固有の目標に沿い、サステナビリティ戦略を積極的に支援するのに役立ちます。​

今すぐチェックリストをダウンロード

1. 科学的根拠に基づく目標イニシアチブ (SBTi)

SBTiは、パリ協定に準拠した科学的根拠に基づく温室効果ガス削減目標を企業が設定することを奨励しています。 設定された気候目標には、直接排出と間接排出が含まれます。 企業は直接排出には自ら影響を及ぼすことができますが、間接的な目標はサプライチェーンに依存しています。 特に自動化業界では、競争力を維持するためにこれらの排出削減を統合するプレッシャーがあります。 つまり、企業は自社の気候目標の達成に積極的に取り組むサプライヤーを優先する可能性があります。 科学的根拠に基づく気候目標の考慮は、調達の意思決定に関連する場合があります。 SBTiとその目標についてさらに詳しく。

2.European Green Deal

欧州Green Dealはグリーン・トランスフォーメーションの実現を目指すEUの包括的なイニシアティブの集合体である。 EUは2050までに気候変動に左右されないEUになり、資源の消費を経済成長と切り離す。 これにはCSRDやCS3Dのような特定の規制を生み出すさまざまな政治的措置が含まれる。 オートメーション業界にとって、これはサステナブルな慣行への転換、循環型経済向けの製品開発、より厳しいエネルギー効率基準への準拠を意味する。 同時に、グリーン・イノベーションに投資する企業は助成金や補助金を利用できるようになるため、資金調達の機会も広がっている。

3.コーポレート・サステナビリティ・レポーティング指令(CSRD)

CSRDはEU域内の企業に対するサステナビリティ報告要件を大幅に拡大するものである。 その目的はサステナビリティ報告書を標準化し、比較可能なものとし、透明性を高めることである。 バイヤーはサプライヤのサステナビリティに関する約束について、信頼できる証拠をますます求めるようになっている。 そのためには堅牢なデータ管理システムが必要だ。 早い段階でCSRD基準を公表し、データを(現場レベルまで)自動化する企業は透明性の高い報告によって競争上の優位性を確保し、市場での地位を強化することができる。 CSRDのガイドラインと詳細はこちらをご覧ください。

4.企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令 (CS3D)

CS3Dはサプライチェーンにおける社会と環境のサステナビリティを促進することを目的としている。 企業はサプライヤのサステナビリティに関する取り組みを精査しなければならない。 基準を満たさない者は責任を問われるリスクがある。 同時に、CS3Dは潜在的なビジネスチャンスも開いている。というのも、この規格に準拠することは欧州市場に参入するための必須条件だからだ。 CS3Dについての詳細はこちらをご覧ください。

5.エネルギー効率化法

エネルギー効率法はエネルギーの利用方法を規定している。 これにより、効率的なソリューションの探求が進み、デジタル化、AI、IoTの分野でエネルギー最適化のためのイノベーションが促進される。 これは特に、産業用エネルギー管理において重要な役割を果たすオートメーション部門に関連する。 企業がエネルギー効率目標の達成に努めるにつれて、高効率のオートメーション・ソリューションに対する需要は高まるだろう。 同時に、エネルギー効率の改善を義務付けるために利用できるサービスのニーズも高まっている。

サステナブルな未来への準備

調整部品の増加や間接的な目標によるバリューチェーンへの圧力はパラダイムシフトの到来を告げている。 サステナビリティはオートメーションにおける購買決定において決定的な要素になりつつある。 積極的に行動し、次世代のサステナブルな技術に投資する企業は市場での地位を強化し、新たな機会を活用することができる。 これらは主に、エネルギー消費量の削減による金銭的節約と、より透明性の高い報告につながるデータ分析の簡素化である。 サステナビリティに関する法律を遵守するためのコストはエネルギー消費量の削減によって達成される節約と天秤にかけなければならない。

結論

規制および市場の進展は、自動化業界における効率化とデータソリューションの機会を生み出します。