お客様の具体的な自動化課題にはどのアクチュエータテクノロジーが適していますか?

ファクトリーオートメーションにおいて、適切なアクチュエータテクノロジーを選択することは設計上の重要な決定事項の一つです。 空気圧アクチュエータも電動アクチュエータも、多種多様な用途においてその有用性を繰り返し実証してきました。 しかし、それらの動作原理、制御性および統合にかかる労力は根本的に異なります。

したがって、「電動と空気圧、どちらのアクチュエータテクノロジーが優れているか」という問いには一概に答えることはできません。 重要なのはテクノロジーそのものではなく、それが果たすべき役割です。 要件を徹底的に分析する人はより的確な判断を下します。

なぜ単純な答えがないのか

空気圧テクノロジーは圧縮空気を動力源として利用し、特にシンプルで堅牢な動作課題に適しています。 電動アクチュエータはモータとメカ式伝動構造を採用しており、精密かつ自由にプログラム可能な動作を実現します。

どちらも技術的に成熟しており、信頼性が高いものです。 しかし、それぞれの強みは状況によって異なる形で発揮されます。 したがって、十分な情報に基づいた判断は特定のテクノロジーへの偏りからではなく、こうした違いを理解することから始まります。

空気圧と電動の根本的な違い

  • 空気圧アクチュエータのデザインは驚くほどシンプルで、粉塵や湿気、温度への影響を受けにくく、非常に頑丈です。 これらは明確なエンドポジションを持つ、素早く反復的な動作に最適です。
  • 一方、電動アクチュエータは高い位置決め精度と繰返し精度を備えています。 モーションプロファイルを柔軟に調整でき、力を精密に制御し、複数の軸を同期させることができます。 こうした特性により、複雑あるいは変動の激しいプロセスに非常に適しています。

アクチュエータ選定の主な判断基準

アクチュエータテクノロジーの適切な選定を行うには常にいくつかの基準を考慮することが重要です。 精度や消費電力といった個々の要素を単独で評価すべきではありません。あらゆる要件が相互に作用して初めて、どの解決策が技術的・経済的に妥当であるかが明らかになるのです。

力、負荷およびメカ的要件

必要な力と移動させる負荷が主要な影響要因となります。

空気圧アクチュエータ はクランプやプレス作業など、一定の負荷と明確なエンドポジションが求められる用途に非常に適しています。

電動アクチュエータは力を可変的に制御したり、正確に再現したりする必要がある場合に、その真価を発揮します。 これは特にデリケートな部品や製品バリエーションの変更において重要です。

速度、動的応答性およびモーションプロファイル

空気圧はダイナミックで構造もシンプルであるため、短いストロークでの高速な動作にはしばしば有利です。

一方、電動アクチュエータは複雑な速度および加速度プロファイルを実現します。 滑らかな加速、制御された制動、そして同期した多軸動作を、正確に実現することができます。

精度と再現性

位置への精密なアプローチや経路の追従が必要な場合、 電動テクノロジー が通常は当然の選択肢となります。 高い再現性と柔軟な制御オプションを備えています。

一方、空気圧システムはある程度の柔軟性が許容される、あるいはむしろ望ましい場合、例えばワークを保護するためや、単純なハンドリング作業を行う際に理想的です。

エネルギー消費と効率

2つのシステムのエネルギー消費量には大きな違いがあります。 一方、 電動アクチュエータの は直接評価できるが 空気圧システムでは圧縮空気の生成と調整も重要な要素となります。

現実的な評価を行う際には常にシステム全体を考慮します。 また、サイクル時間や停止時間、保持機能に応じて空気圧システム は特定の用途においてエネルギー面での利点さえも提供できます。

経済効率とライフサイクルコスト

投資コストに加え、運用・メンテナンスコストやスペアパーツの入手可能性も極めて重要です。 一見安価に見える解決策でも、ライフサイクル全体で見れば高額になることがあります。

以下を比較する人は 空気圧 と 電動システム を比較する際は常に 総所有コスト、すなわち、導入から運用に至るまでのすべてのコストを考慮すべきなのです。

ファクトリーオートメーションにおける代表的な用途

それぞれのテクノロジーには明確な適用分野があります。

空気圧テクノロジー は明確な動作順序が求められる搬送, クランプ, プレス作業において頻繁に用いられています。

電動アクチュエータ は高精度が求められる用途や多様な製品バリエーション、変動するプロセスを伴う用途において利用がますます広がっています。

ただし、この分類は絶対的なルールというわけではありません。 ハイブリッドコンセプトや新たなテクノロジー開発により、デザインの選択肢は絶えず広がり続けています。

ファクトリーオートメーションにおいて、空気圧と電動のどちらを選ぶかという問題は二者択一の問題ではありません。 最適なアクチュエータテクノロジーは技術的および経済的な観点から、お客様の用途の要件に基づいて決定されます。 負荷, 精度, 動特性, 環境, ライフサイクルコストなどの基準を体系的に評価することで、リスクを低減し十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

ホワイトペーパー「ファクトリーオートメーションにおける空気圧と電動」

今すぐホワイトペーパー「ファクトリーオートメーションにおける空気圧と電動」をダウンロード

比較表、実践的な事例、そして自動化タスクに役立つアクチュエータ選定ガイドを備えた、体系的な意思決定支援ツールをご利用ください。

今すぐダウンロード – ガイドを入手する

デジタルエンジニアリングツールを活用して、最適なソリューションをより迅速に見つけましょう。

空気圧や電動のシステムを比較するだけでなく、技術的に信頼性の高いシステム設計もご要望ですか? Festoのエンジニアリングツールは要件を体系的に確認し、アクチュエータを設計する際に役立ちます。これにより、最初の設計構想から実際のサイズ選定に至るまで、最適なソリューションを実現できます。

  • Festoのエンジニアリングツール
    アクチュエータソリューションの選定、設計および検証を支援するデジタルツール
  • Pneumatic Simulation
    空気圧用途向けの設計ツール: 動き, 推力, 速度, サイクルタイムのシミュレーション
  • Electric Motion Sizing
    電動アクチュエータ用の設計ツール: お客様のアプリケーションデータに基づいた、軸, モータおよび機構の選定

お客様のメリット:
設計上のリスクを低減し、計画の確実性を高め、技術的・経済的に最適なソリューションをより迅速に得ることができます。