エネルギー損失は、日々の運用で見えないままである限り、確実に削減することはできません。 多くの生産環境では、エネルギーに関するデータは既に収集されていますが、それが異なる機械、ライン、センサー、ローカルシステムに分散していることがよくあります。

これにより、エネルギーがどこで使用されているのか、損失がどこで発生するのか、そしてどのような対応が必要かを把握するのが難しくなります。 ある生産ラインが予想以上にエネルギーを消費している場合、その原因が通常の生産需要、アイドル運転、圧縮空気の漏れ、または非効率的な機械の状態によるものなのかは、背景情報がないと判断が難しいです。

生産におけるエネルギーモニタリングが、この可視性を提供します。 関連するデータを接続し、消費を比較しやすくし、チームが異常なパターンを早めに特定するのを支援します。

目標はデータを表示するだけではありません。 目標は、エネルギーデータを実用的な行動の基盤に変えることです:損失を検出し、対策の優先順位を付け、改善が時間とともに消費を削減するかどうかを追跡します。

測定値はしばしば分散しています

多くの生産環境では、エネルギー消費量、圧縮空気の流量、圧力、機械の状態、またはラインレベルのデータなど、有益なデータがすでに収集されています。 しかし、このデータは異なるシステムに保存されていることが多く、またはローカルでしか利用できない場合があります。 その結果、チームは個々のデータポイントを持っていますが、全体的な共有ビューを持っていません。

消費の比較が難しいです

エネルギー消費量は、ライン速度、機械の状態、切り替え、アイドルフェーズ、および生産サイクルによって変化します。 このコンテキストがなければ、ライン、機械、またはシフト間で使用状況を比較することは困難です。 チームは消費量が多いことはわかっても、それが想定内か異常かを判断することはできません。

チームには共有される基準点が欠けています。

エネルギー、メンテナンス、製造、および工場管理チームは、多くの場合、異なるデータを見ています。 これにより、優先事項の合意や迅速な行動が難しくなります。 共有されたエネルギーモニタリングビューにより、チームは同じ事実を共有し、どの損失を最優先で調査するべきかを議論し、決定できるようになります。

適切な箇所から開始することで、エネルギーモニタリングの効果が向上します。 すべてを一度に測定するのではなく、損失が最も大きな影響を与える可能性のある供給システム、機械、または生産ラインに焦点を当てるべきです。

典型的な開始ポイントには以下が含まれます:

  • 圧縮空気
  • 電気エネルギー
  • 真空
  • 冷却
  • その他の高消費機器

アイドルタイム中の高消費、予期しないコンプレッサの負荷、または比較可能なライン間の差など、繰り返されるパターンを探してください。

効果的な出発点は、コスト影響、メンテナンス労力、問題の発生頻度、そして潜在的なスケーラビリティといったビジネス価値を技術的な関連性と組み合わせたものです。

多くの企業はエネルギーモニタリングをゼロから始める必要はありません。 流量センサー、圧力センサー、エネルギーメーター、PLCや機械コントローラは、すでに非常に有益なデータを提供している可能性があります。

課題は、このデータを統合し、一つの共有構造でアクセス可能にすることです。 複雑な生産環境では、一つのラインに複数の機械セクションが含まれており、それぞれが独自のデータポイントとインタフェースを持つことがあります。

データが分断されている場合、エネルギー消費はローカルでしか確認できません。 接続が完了すると、チームはライン、機械、運転状態全体での消費を比較することができます。

これにより、初期パイロットの手間が軽減され、アプローチをより簡単に追加の機械、ライン、または供給システムに拡張することが可能になります。

漏れに関連する異常

圧縮空気の損失は、多くの場合、異常な流量、圧力、または消費パターンとして明らかになります。 エネルギーモニタリングは、例えば、アイドル時、非生産段階、または生産が停止した後に、需要が想定される運転状態と一致しない場合をチームが検出するのに役立ちます。

摩擦点と非効率性

すべてのエネルギー損失が漏れによって引き起こされるわけではありません。 消費の増加は、摩擦、非効率な機械性能、または変化する運転条件を示す場合もあります。 類似した資産や生産状態間のエネルギーデータを比較することで、調査が必要な箇所を特定することができます。

コンテキストが重要な理由

消費値が高いからといって、必ずしも問題があるとは限りません。 それは、生産負荷、機械の状態、段取り替え、または他の運転条件に関連している可能性があります。 AI対応エネルギーモニタリングは、チームがデータをコンテキストに基づいて解釈するのを支援し、通常の需要と異常な損失パターンを区別できるようにします。

可視化は、それが行動につながるときにのみ価値を生み出します。 エネルギー損失、異常な消費パターン、または漏れに関連する異常が可視化されると、チームは最初に何を調査するかを決定するための明確なプロセスが必要です。

最も適切な行動は通常、以下を伴うものです。

  • 最大のエネルギー影響
  • 最も明確な根本原因
  • 機械やライン全体に拡大できる最良の可能性

エネルギーモニタリングとメンテナンスの組み合わせにより、プロセスを完結することができます。 問題を検出し、原因を調査し、是正措置を講じ、消費が改善されたかどうかを検証します。

時間が経つにつれて、これによりエネルギーモニタリングは継続的改善プロセスに変わります。 損失をより簡単に検出でき、優先順位を付ける行動が容易になり、結果の追跡も容易になります。

明確に定義されたケース

パイロットは、1つの具体的な質問から始めるべきです。 どの損失を可視化すべきですか? これには、圧縮空気漏れ、アイドル消費、類似ライン間のエネルギー使用、または選択された生産エリアでの非効率が含まれる可能性があります。 明確なケースはプロジェクトを集中させるのに役立ちます。

現実的なパイロット目標

最初のパイロットでは、工場全体をカバーする必要はありません。 期待される価値が高い一つのライン、一つのデバイス、または一つの機械グループから始める方が効果的であることが多いです。 これにより、対策の実施や結果の評価が容易になります。

具体的な成功指標

パイロットを開始する前に、チームは成功の測定方法に合意する必要があります。 有用な指標には、検出された損失、作業負担の削減、応答時間の短縮、消費量の削減、または生産領域全体での可視性向上などが含まれます。

スケーラブルなアーキテクチャ

成功するパイロットは、一度限りのダッシュボード以上の成果を生み出すべきです。 測定可能な価値が得られるようになるにつれて、追加の機械、ライン、供給システム、またはサイトに拡張可能な構造を提供する必要があります。

アプローチが広すぎるところから始めます

最初から工場全体を監視しようとすると、プロジェクトが複雑化し、評価が難しくなる可能性があります。 より効果的なアプローチは、明確な1つのケース、1つの生産エリア、または1つの高消費供給システムから始めることです。

明確な目標のないデータ収集

より多くのデータが自動的により良い意思決定につながるわけではありません。 データを収集する前に、チームは理解したいまたは改善したい内容を定義する必要があります。例えば、圧縮空気の損失、アイドル消費、または類似ラインにおけるエネルギー使用などです。

ユーザーを考慮せずにダッシュボードを作成すること

ダッシュボードは、日常業務をサポートする時にのみ価値を生み出します。 エネルギー、メンテナンス、生産チームは早期に関与することで、モニタリングの概要が実際の運用上の問題を反映できるようにすべきです。

生産の背景を無視します

エネルギー消費は、運転状態、生産フェーズ、機械性能と関連付けることで初めて正しく解釈することができます。 この背景がなければ、チームは通常の需要を異常な損失と混同する可能性があります。

モニタリングを一度限りのプロジェクトと見なします

エネルギーモニタリングは、ダッシュボードが稼働しても終了すべきではありません。 真の価値は、再現可能なプロセスを持つことにあります。 損失を検知し、行動の優先順位を付け、改善を検証し、機能するものを拡大しましょう。

エネルギーモニタリングは、分散した生産データを行動のための共有の基盤に変えることで価値を生み出します。

  • あらゆる可能なデータポイントから始めるのではなく、明確なユースケースから始めましょう。
  • 高影響の設備に焦点を当てましょう。例えば、圧縮空気、電力、真空、または冷却です。
  • 既存のセンサー、メーター、PLC、機械データを可能な限り活用してください。
  • 生産の背景を追加して、通常の需要と異常な損失を区別してください。
  • 技術的な可視化だけでなく、ビジネスの関連性に基づいて行動に優先順位を付けてください。
  • エネルギーモニタリングを継続的な最適化プロセスに変えるために、時間をかけて改善を追跡してください。