生産におけるエネルギー損失は、いつも機械を停止するわけでも、アラームを作動させるわけでもないため、しばしば見過ごされます。 圧縮空気の漏れは、即座にあるいは全く生産を中断しない場合があります。 ラインは継続的に稼働し、コンプレッサが補償し、追加のエネルギー需要は日々の運用の一部となります。

それが隠れた損失の管理を困難にする理由です。 それらは常に失敗として認識されるわけではありません。 代わりに、それらは高い基準消費、原因不明の圧力需要、繰り返されるコンプレッサ負荷、または非生産期間中のエネルギー使用として現れます。

生産、メンテナンス、エネルギーチームにとって、コストは現実のものですが、その原因は常に見えるわけではありません。 継続的なモニタリングがない場合、チームはしばしば定期的な検査、局所的な測定、または損失が発生しうる場所についての仮定に頼ります。 漏れが発見された時点で、エネルギー損失はすでに数週間または数か月分蓄積している可能性があります。

したがって、最初のステップは最適化ではありません。 最初のステップは透明性です。 エネルギーの流れや圧縮空気の消費がコンテキストの中で可視化されて初めて、チームは損失が発生している場所、どのくらいの期間それが続いているか、そして優先すべき対策を特定することができます。

1. 漏れは検査サイクルに従いません

手動検査は有用ですが、特定の時点でのシステムの状態を示すだけです。 漏れは検査直後に発生したり、徐々に進行したり、次の定期点検まで気付かれないまま残る可能性があります。 このギャップの間も、圧縮空気の損失が蓄積し続け、通常通り生産が継続されます。

2.生産工程の騒音が小さな損失を隠します

忙しい生産環境では、小さな漏れが見逃されやすいです。 機械、バルブ、アクチュエータ、周辺機器は騒音と複雑さを生み出します。 チームが損失を疑っていても、それがどこで発生しているのか、または直ちに優先すべき規模かを特定するのは難しい場合があります。

3.ローカルデータでは全体像を把握することはできません

多くのプラントでは、すでに圧力、流量、またはエネルギーデータが利用可能です。 しかし、これらのデータはしばしばローカルで個別に見られています。 共有プラットフォーム/構造がない場合、チームは消費量が高いことには気付いても、それが生産要求、アイドル運転、または漏れ関連の異常に関連しているかどうかは分かりません。

4.コンテキストの欠如が対応の遅れを招きます

単一の消費値だけでは、適切な対応を促すには不十分であることがほとんどです。 チームは、圧縮空気の消費を運転状態、生産段階、そして過去のパターンと比較する必要があります。 このコンテキストがないと、逸脱を解釈するのが難しくなり、責任が不明確なままとなり、是正措置がしばしば遅れることになります。

手動の漏れ検出は、メンテナンスの重要な部分であり続けています。 これにより、チームは特定の箇所を調査し、目に見える問題を特定し、漏れを現場で直接修理することができます。 しかしながら、単独のアプローチとしては1つの大きな制約があります。それは連続的ではないことです。

手動検査では、チェック時点で発生していることしか確認できません。 後で漏れが発生した場合、次の定期点検までそのまま継続する可能性があります。 この期間中、圧縮空気の損失が バックグラウンドで継続する可能性があります。

手動点検には時間、計画、そして経験豊かなスタッフが必要です。 大規模または複雑な生産環境では、この努力が急速に増大します。 チームはラインを巡回し、機械のセクションを検査し、発見事項を記録し、修理の優先順位を付け、問題が解決されたかどうかを確認する必要があります。 これは、漏れ検知を継続的な制御プロセスではなく、繰り返される作業にしてしまいます。

問題は手動検査が効果的でないということではありません。 問題はそれらが不完全であることです。 それらは漏れが発生した後に特定するのに役立ちますが、損失の開始時期や進展の様子、また時間とともに消費されるエネルギー量を示すことはできません。

継続的な圧縮空気モニタリングはこのギャップを埋めるのに役立ちます。 これにより、チームは早い段階で情報を得ることができ、優先順位付けをサポートし、検出から対応までの時間を短縮します。 そのため、多くの生産チームが定期的な漏れ検出から継続的な圧縮空気モニタリングに移行しています。

漏れ検出を複雑化させる必要はありません。 それをより継続的にするだけで十分です。

予定された検査のみに頼るのではなく、製造チームは既存の流量、圧力、エネルギーデータを活用して運転中の圧縮空気消費量を監視することができます。 これにより、数週間または数か月後ではなく、異常な消費パターンを早期に検出できます。

継続的な可視化は、チームに3つの利点をもたらします:

  • 早期検出:
    異常な圧縮空気の消費は、運転中に可視化されます
  • 優先順位の向上:
    チームはエネルギーへの影響が最も大きい損失に集中できます
  • より明確な意思決定:
    エネルギーデータは、メンテナンスと最適化に役立つ実用的な基盤となります。

これがエネルギーモニタリングが価値を生む場です。 隠れた損失を見えるパターンに、見えるパターンを実行へ、そして実行を測定可能な改善へと変えます。

食品生産環境において、圧縮空気の漏れが複数のラインにわたる繰り返し発生する運用問題となっていました。 漏れ検出は年間3回手動で実施されていました。 これはメンテナンスチームに追加の労力を要する一方、検査の間に発生する損失は見過ごされたままでした。

AIベースのエネルギーモニタリングソフトウェアの導入により、これらすべてが変わります。 パイロットは既存の流量センサーを使用し、7台の機械で開始しました。 漏れを定期的に検出するのではなく、チームは消費を継続的に評価し、稼働中に漏れ関連の異常を特定できるようになりました。

隠れたエネルギー損失は、目に見え、測定可能で、生産状況に関連付けられると、削減しやすくなります。

  • 漏れは、損失があっても生産が続くため、発見が遅れることがよくあります。
  • 手動検査は役立ちますが、検出サイクル間の盲点を残してしまいます。
  • 連続的なエネルギーモニタリング により、異常な圧縮空気使用量を早期に検出できます。
  • 既存の流量、圧力、エネルギー、および機械データ を出発点として利用できる場合があります。
  • AIに基づくエネルギーモニタリング は、漏れに関連する異常を特定し、対応の優先順位付けを支援します。