「私には夢があります。」(Michael Andersen:Syntegon Technology Sandved:デンマーク, セールスディレクター) 「私の夢は機械のフォーマットをオンザフライで変更することです。実現すれば、これは弊社に息づく柔軟性と敏捷性の哲学の集大成となるでしょう。」自動化のエキスパートであるAndersen氏はこうも付け加えています。
「サーボプレスキットも含まれている Festo自動化プラットフォームを使用することで、私たちはすでにこの夢に非常に近づいています」とAndersen氏は述べています。実際、FestoのYJKP サーボプレスキット(ソフトウェア, コントローラ, および標準の電動アクチュエータで事前構成されたモジュラーシステム)はシステムへの簡単な統合を可能にしています。また、事前にインストールされたソフトウェアは高度な柔軟性を提供します。これにより、最大17kNの電気プレスおよび接合用のサーボドライブを備えたモジュラープレスシステムは直ちに使用可能となっています。また、市販の類似のソリューションと比べ直観的なパラメータ化が実現されており、費用効果も高くなっています。
「私たちはインスリンの自動組み立て用のラインに100を超えるサーボプレスキットを設置しました。」(Ulrik Keldke:Syntegon:Sandved, エンジニアリング部門の責任者) 正確に調整可能なプレス力と接合力により、一貫した品質と低いリジェクト率が実現されています。「Festoサーボプレスキットで特に気に入っている点は素早く簡単に操作できることと、機械オペレータにトレーニングが不要なことです。」(Keldke)
「組立ラインの自動化は最終製品の要件を満たすための前提条件です。インスリンペンは安全でユーザーフレンドリーなセルフメディケーションでなければいけません」とAndersen氏は言います。患者が使用している間にペンが壊れ、患者を危険にさらすようなことがあってはいけません。サーボプレスキットは張力と圧力を一定に保ちます。「注射器のガラスは不規則な圧力のために壊れるようであっては絶対にいけません。」(Keldke) 自動化されたシステムにより、インスリンペンは常に問題のない状態で、正確な量のインスリンを患者に届けることができるようになっています。
機械の種類にもよりますが、Syntegonの組み立て機械は毎分最大300本のペンを生産します。自動化の度合い必要に応じてスケーラブルであり、後から調整することも可能です。機械のコンセプトは低から中程度のパフォーマンスのための回転台、または高パフォーマンスのための線形輸送システムのいずれかに基づいています。パフォーマンスと自動化の度合いを高めるには自動フィーダーとステーションを使用してシステムを拡張できます。
Syntegon Technology(旧 Bosch Packaging Technology)は統合ソリューションのプロバイダーです:インスリンの組み立てラインは同社の他のシステムと相互調整の上で、完全なラインへと拡張できます。製薬会社は単一のソースから事前構成された充填, シーリング, 組み立て, テスト, ラベル付けに梱包のプロセス機能を取得できます。
機械制御はFesto自動化プラットフォームの電気および空気圧コンポーネントとモジュールに基づいており、このおかげで供給側の一貫性が保証されます。Festo製品は世界中で利用可能であり、上位レベルコントローラへのオープンインタフェースを提供しています。FestoのCPX-E-CEC モジュールはプロセス制御レベルへの接続を確立します。これはProfinetまたはヨーロッパの他のお客様の場合はEtherCatに対して開放されていることを意味します。特に北米のお客様向けにはEthernet/IPモジュール搭載システムをご提供することも可能です。
コンポーネント側の標準化はSyntegonの競争上の利点であることが証明されているさらなるメリットを提供しています。それはTime-to-Market(市場投入までの時間)の短縮です。「この傾向は製薬業界ではますます明白になっています。」(Michael Andersen) 「現在は6〜9か月後にシステムの納品が可能です。しかしながら、私たちの目標はこの期間を3〜6か月に短縮することです。柔軟性と敏捷性に基づくアプローチにより、私たちは毎日この目標に近づいています。」
Syntegon について:
Syntegon Technologyはプロセスおよびパッケージング技術の世界的な大手プロバイダーです。元々はBoschグループのパッケージ部門であった同社はWaiblingen(ドイツ)に本社を置き、50年以上にわたって製薬および食品業界にコンプリートソリューションを提供しています。2019年には15か国以上に散らばった30拠点で働く6,100人以上の従業員が、13億ユーロの総売上高を生み出しました。インテリジェントで持続可能なテクノロジーのポートフォリオには個々の機械と完全なシステムおよびサービスが含まれています。製薬業界での用途分野は液体および固体の医薬品(注射器やカプセルなど)の製造, 加工, 充填, 検査, 梱包です。食品業界のポートフォリオには菓子のプロセステクノロジーのほか、乾燥食品(バー, 焼き菓子, コーヒーなど), 冷凍食品, 乳製品のパッケージングソリューションが含まれます。